E4980AL Precision LCR Meter versus WK 43100 LCR Meter

小冊子

  • Combination of accuracy, speed and versatility
  • Wide variety of accessories

For basic testing or evaluation of electronic components such as capacitors and materials, wide impedance measurement range and test frequency range are required. For example, the high-value capacitance is measured at 120 Hz, and the low-value capacitance is measured at 1 MHz.

e.g. 10 mF capacitor: |Z| = 133 mΩ at 120 Hz

 1 pF capacitor: |Z| = 159 kΩ at 1 MHz

×

営業担当者からご連絡させていただきます。

*Indicates required field

ご希望の連絡手段を選択してください。*必須項目です。
Preferred method of communication? ご登録のEメールアドレスの変更
Preferred method of communication?

続行することにより、プライバシーポリシーにご同意頂いたものとみなします。 こちらのデータの利用方法については、キーサイトのプライバシーステートメントをご確認ください。キーサイトプライバシーステートメント にご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

ありがとうございました。

A sales representative will contact you soon.