Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 치플릿, 적층 다이, 패키지, PCB 등 모든 첨단 상호 연결 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
25개 이상의 X-Series 애플리케이션을 활용하여 무선, 항공우주/방위, EMI 및 위상 잡음 분야의 신호를 분석, 복조 및 문제 해결하십시오.
Keysight Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 포함하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
프리실리콘 검증부터 네트워크 및 AI 데이터 센터 구축까지
네트워크 프로토콜 트래픽을 에뮬레이션하여 인프라 성능 테스트
애플리케이션 트래픽을 에뮬레이션하여 네트워크 및 보안 성능 테스트
풀 스택 네트워크 및 AI 인프라 테스트를 위한 하드웨어 에뮬레이션
키사이트 계층 2~3 프로토콜 및 부하 테스트 솔루션은 ASIC 개발 및 AI 규모 데이터 센터의 설계 및 배포 과정에서 네트워킹 기술의 엄격한 검증을 가능하게 합니다. 성능, 확장성 및 유연성을 위해 설계된 당사의 L2~3 에뮬레이션 도구는 물리적, 가상 및 클라우드 환경 전반에서 초기 설계 검증, 프로토콜 적합성 및 실제 트래픽 에뮬레이션을 지원합니다. IxNetwork, IxANVL 및 IxVerify를 포함한 당사의 이더넷 및 프로토콜 에뮬레이션 소프트웨어 패키지는 네트워크 인프라가 예상대로 작동하도록 보장하는 데 도움이 됩니다. 애플리케이션에 적합한 솔루션을 찾으려면 당사의 프로토콜 및 부하 테스트 포트폴리오를 살펴보십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 L4/L7 애플리케이션 및 네트워크 테스트 솔루션은 네트워크 인프라에서 실행되는 서비스의 성능, 복원력 및 사용자 경험을 검증하는 데 도움이 됩니다. 대규모 스테이트풀 트래픽에 키사이트 IxLoad를 사용하여 방화벽, VPN 및 애플리케이션 전송 컨트롤러(ADC)에 부하를 줍니다. 키사이트 AI 데이터 센터 빌더는 특정 AI 훈련 모델 및 파라미터로 테스트할 때 AI 데이터 센터 환경의 실제 성능을 보여주는 향상된 AI 워크로드 에뮬레이션을 제공합니다. 키사이트 Elastic Network Generator는 키사이트 하드웨어 또는 컨테이너화된 소프트웨어 에이전트에 배포할 수 있는 복잡한 에뮬레이션 트래픽 시나리오를 생성하기 위한 개방형 산업 표준 API를 갖춘 소프트웨어 엔진을 제공합니다. 키사이트 IxChariot은 패킷 손실, 지터, 지연, MOS 및 비디오 성능에 대한 KPI 측정과 함께 경량의 엔드포인트 기반 애플리케이션 에뮬레이션을 제공하며, SD-WAN 및 무선 네트워크 테스트에 광범위하게 사용됩니다. 완전한 토폴로지 검증을 위해 키사이트 Fabric Emulator는 세밀한 제어로 전체 이더넷 네트워크를 시뮬레이션합니다. 테스트 환경, 트래픽 프로필 및 검증 목표에 맞는 도구를 선택하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 프로토콜 및 부하 테스트용 하드웨어 가속기는 데이터 센터에서 사용되는 고속 이더넷 네트워크의 검증을 가능하게 합니다. 이더넷 비트 오류율 및 FEC(Forward Error Correction)에 대한 심층 분석 기능을 갖춘 벤치탑 트래픽 생성기부터 하이퍼스케일 트래픽 생성기에 이르기까지, 이 시스템은 1GE부터 1.6T 네트워크 속도까지 전체 계층 1~7 테스트를 지원합니다. 확장 가능하고 랩에 최적화된 하드웨어로 AI 워크로드를 에뮬레이션하고, 800GE 및 1.6T 인터커넥트를 검증하며, 네트워크 혼잡을 에뮬레이션하고, 표준 준수 적합성 테스트를 수행할 수 있습니다. 필요한 포트 수, 인터페이스 속도, 폼 팩터 및 프로토콜 지원에 따라 플랫폼을 선택하십시오. 고정 기능 어플라이언스부터 모듈형 섀시 시스템에 이르는 광범위한 포트폴리오를 살펴보고 이더넷 검증, 인공 지능/머신 러닝(AI/ML) 네트워킹 및 대규모 동기화 테스트를 위한 올바른 솔루션을 찾아보십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 계층 2~3 프로토콜 및 부하 테스트 솔루션은 ASIC 개발 및 AI 규모 데이터 센터의 설계 및 배포 과정에서 네트워킹 기술의 엄격한 검증을 가능하게 합니다. 성능, 확장성 및 유연성을 위해 설계된 당사의 L2~3 에뮬레이션 도구는 물리적, 가상 및 클라우드 환경 전반에서 초기 설계 검증, 프로토콜 적합성 및 실제 트래픽 에뮬레이션을 지원합니다. IxNetwork, IxANVL 및 IxVerify를 포함한 당사의 이더넷 및 프로토콜 에뮬레이션 소프트웨어 패키지는 네트워크 인프라가 예상대로 작동하도록 보장하는 데 도움이 됩니다. 애플리케이션에 적합한 솔루션을 찾으려면 당사의 프로토콜 및 부하 테스트 포트폴리오를 살펴보십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 L4/L7 애플리케이션 및 네트워크 테스트 솔루션은 네트워크 인프라에서 실행되는 서비스의 성능, 복원력 및 사용자 경험을 검증하는 데 도움이 됩니다. 대규모 스테이트풀 트래픽에 키사이트 IxLoad를 사용하여 방화벽, VPN 및 애플리케이션 전송 컨트롤러(ADC)에 부하를 줍니다. 키사이트 AI 데이터 센터 빌더는 특정 AI 훈련 모델 및 파라미터로 테스트할 때 AI 데이터 센터 환경의 실제 성능을 보여주는 향상된 AI 워크로드 에뮬레이션을 제공합니다. 키사이트 Elastic Network Generator는 키사이트 하드웨어 또는 컨테이너화된 소프트웨어 에이전트에 배포할 수 있는 복잡한 에뮬레이션 트래픽 시나리오를 생성하기 위한 개방형 산업 표준 API를 갖춘 소프트웨어 엔진을 제공합니다. 키사이트 IxChariot은 패킷 손실, 지터, 지연, MOS 및 비디오 성능에 대한 KPI 측정과 함께 경량의 엔드포인트 기반 애플리케이션 에뮬레이션을 제공하며, SD-WAN 및 무선 네트워크 테스트에 광범위하게 사용됩니다. 완전한 토폴로지 검증을 위해 키사이트 Fabric Emulator는 세밀한 제어로 전체 이더넷 네트워크를 시뮬레이션합니다. 테스트 환경, 트래픽 프로필 및 검증 목표에 맞는 도구를 선택하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 프로토콜 및 부하 테스트용 하드웨어 가속기는 데이터 센터에서 사용되는 고속 이더넷 네트워크의 검증을 가능하게 합니다. 이더넷 비트 오류율 및 FEC(Forward Error Correction)에 대한 심층 분석 기능을 갖춘 벤치탑 트래픽 생성기부터 하이퍼스케일 트래픽 생성기에 이르기까지, 이 시스템은 1GE부터 1.6T 네트워크 속도까지 전체 계층 1~7 테스트를 지원합니다. 확장 가능하고 랩에 최적화된 하드웨어로 AI 워크로드를 에뮬레이션하고, 800GE 및 1.6T 인터커넥트를 검증하며, 네트워크 혼잡을 에뮬레이션하고, 표준 준수 적합성 테스트를 수행할 수 있습니다. 필요한 포트 수, 인터페이스 속도, 폼 팩터 및 프로토콜 지원에 따라 플랫폼을 선택하십시오. 고정 기능 어플라이언스부터 모듈형 섀시 시스템에 이르는 광범위한 포트폴리오를 살펴보고 이더넷 검증, 인공 지능/머신 러닝(AI/ML) 네트워킹 및 대규모 동기화 테스트를 위한 올바른 솔루션을 찾아보십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
KAI 데이터 센터 빌더는 실제 AI 워크로드를 에뮬레이션하여 시스템의 모든 데이터 경로를 대규모로 테스트합니다. 모든 프로세서, 모든 인터커넥트, 모든 네트워크 요소를 통해 AI 데이터 흐름을 시각화하고 성능 병목 현상을 정확히 찾아내십시오.
KAI 데이터 센터 빌더가 모든 프로세서, 인터커넥트 및 네트워크를 에뮬레이션하여 AI 데이터 센터 성능을 극대화하는 방법을 알아보려면 비디오를 시청하십시오.
AI 데이터 센터
AI 워크로드의 실제와 같은 네트워크 동작 재현
AI 데이터 센터
고속 800GE / 1.6T 인터커넥트를 위한 처리량 극대화
AI 데이터 센터
작업 완료 시간을 최적화하고 AI 훈련 시간을 단축합니다
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
이더넷 트래픽 에뮬레이션은 이더넷 기반 시스템이 실제 네트워크 조건에서 어떻게 작동하는지 시뮬레이션하기 위해 실제 또는 합성 패킷 트래픽을 생성하는 프로세스입니다. 기본 패킷 재생과 달리 트래픽 에뮬레이션은 버스트 로드, 혼잡, 애플리케이션 흐름 및 암호화 프로토콜을 포함하여 계층 2–7에서 복잡한 트래픽 패턴을 재현할 수 있습니다.
엔지니어는 이더넷 트래픽 에뮬레이션을 사용하여 스위치, 라우터, NIC 및 실리콘의 성능, 처리량 및 동작을 검증합니다. 특히 AI 데이터 센터, 5G 전송 네트워크 및 클라우드 인프라와 같은 고속 환경에서 유용합니다. 이는 배포 전에 지연 시간, 지터, 패킷 손실, QoS 저하 및 프로토콜 상호 운용성과 관련된 문제를 발견하는 데 도움이 됩니다.
이더넷 트래픽 에뮬레이션은 하드웨어 또는 소프트웨어 어플라이언스를 사용하여 라인 속도로 실제 네트워크 트래픽을 주입하고 수신한다는 점에서 시뮬레이션 툴과 다릅니다. 네트워크 시뮬레이션은 이론적으로 디바이스가 어떻게 작동할지 모델링하는 반면, 에뮬레이션은 실제 패킷과 손상을 사용하여 실제와 같은 테스트 조건을 제공합니다.
이러한 차이는 하이퍼스케일 데이터 센터 및 RF 백홀 링크와 같은 환경에서 중요하며, 여기서 패킷의 정확한 타이밍과 상호 작용이 지연 시간, 동기화 및 처리량에 영향을 미칠 수 있습니다. 트래픽 에뮬레이터는 또한 (분석기와 같은) 수동 모니터링을 넘어 제어 가능한 부하를 능동적으로 생성하고 응답을 측정합니다.
키사이트 AresONE, CloudStorm 및 800GE 멀티레이트 플랫폼과 같은 고밀도 이더넷 트래픽 에뮬레이터는 AI 클러스터 인터커넥트, 리프-스파인 스위칭 패브릭 및 400G~1.6T 배포 테스트를 위해 특별히 제작되었습니다. 이러한 솔루션은 PAM4 신호, FEC 테스트, 팬아웃 토폴로지 및 전체 라인 속도에서의 실시간 성능 측정을 지원합니다.
AI 워크로드의 경우, 트래픽 에뮬레이터는 GPU-GPU 통신 또는 훈련 클러스터 트래픽을 복제하기 위해 가변 버스트 프로파일을 가진 고처리량, 저지연 패킷 흐름을 생성해야 합니다. 키사이트 AI 데이터 센터 빌더는 종단 간 AI 네트워크 동작을 모델링하여 RDMA 또는 RoCE 기반 환경에서 혼잡 처리, 로드 밸런싱 및 애플리케이션 계층 처리량의 검증을 가능하게 함으로써 이를 더욱 확장합니다.