Soluções de simulação de energia e rede elétrica

Fatores determinantes da tecnologia de rede e energia da Keysight

Simule, valide e proteja redes de energia modernas

Acelere a modernização da rede elétrica com as soluções avançadas de simulação e emulação da Keysight. Simule, valide e monitore redes de distribuição de energia. Garanta uma validação em conformidade com as normas para a geração e integração de recursos de energia distribuída (DER) e recursos baseados em inversores (IBR), incluindo sistemas solares, de armazenamento em baterias e de veículos elétricos. Aumente a segurança cibernética e a resiliência da rede elétrica com soluções de visibilidade e segurança de rede. 

Explore casos de uso de rede e energia

A modernização da rede está conectando concessionárias, recursos energéticos distribuídos, comunicações e áreas operacionais em um complexo ecossistema energético. Softwares avançados de simulação de rede e sistemas de emulação de rede podem ajudar os engenheiros a compreender o comportamento dessa rede interconectada e garantir sua confiabilidade. Embora essa transformação apresente muitos desafios, testes rigorosos de conformidade da rede e uma cibersegurança robusta são essenciais para proteger a infraestrutura crítica e aproveitar os benefícios significativos de uma rede modernizada. Explore casos de uso para testar aplicativos de rede.

 

Descubra recursos de simulação de rede e emulação de energia

A modernização da rede elétrica é uma mudança fundamental que incorpora tecnologias como telecomunicações, recursos energéticos distribuídos (DER), armazenamento em baterias, energia solar e segurança cibernética da rede, que irão remodelar a forma como o mundo gera, distribui e consome eletricidade. Essa transformação visa abordar as preocupações com o envelhecimento da infraestrutura, o aumento dos apagões e o aumento dos impactos ambientais, a fim de garantir um sistema energético mais sustentável, confiável e seguro no futuro. Explore soluções para simulação e emulação de rede para testes de alta potência e cenários complexos de redes de comunicação de rede conectadas.

Perguntas frequentes sobre soluções de simulação e emulação de redes elétricas

Um simulador de rede elétrica reproduz as condições reais da rede elétrica em um ambiente controlado de laboratório, permitindo que os engenheiros testem com segurança os recursos de energia distribuída (DERs) e os recursos baseados em inversores (IBRs) para integração de fontes renováveis, além de validar dispositivos de rede inteligente antes de sua implantação.

A simulação de redes elétricas permite a modelagem realista de flutuações de tensão, variações de frequência e respostas de inversores, ajudando os engenheiros a validar como os sistemas de energia solar, eólica, armazenamento de energia e outros sistemas de recursos distribuídos (DER) e de equilíbrio de rede (IBR) interagem com as redes elétricas modernas em condições dinâmicas.

A simulação de rede permite que os engenheiros de concessionárias de energia modelem ataques cibernéticos, testem defesas e treinem sistemas de segurança sem colocar em risco as operações em tempo real. Em conjunto com um emulador de energia, as equipes podem validar relés, controladores e correções por meio de cenários de hardware-in-the-loop, priorizar ativos de alto risco e fortalecer a detecção. Descubra como proteger a infraestrutura energética moderna com os recursos de segurança cibernética de redes da Keysight.

Vamos resolver o que está por vir.

Agende uma reunião ou demonstração com um de nossos especialistas