Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
直流電源供應器
精確地為您的下一次突破充電!
哪種 ATE 或桌上型直流電源供應器適合您?
不論是桌上型或系統級,是德科技可調式直流電源供應器都可立即滿足您的應用需求,是全面提供電壓、電流、功能及效能的最理想選擇。
此影片將協助您了解在選擇直流電源供應器時應考慮的關鍵特性,讓您能找到合適的可調式直流電源供應器。 可程控直流電源供應器的重要考量包括可用功率、雜訊要求、程控準確度、可用軟體等等。
選擇適合您的可調式直流電源供應器
您可使用這款低雜訊電源供應器,從任何角度輕鬆地檢視結果,進而強化您的桌上型應用
以硬體及客製軟體克服各種電源挑戰
電源手冊
本手冊是電源應用說明藏經閣,內含是德科技包羅萬象的熱門電源資訊, 讓您能深入了解電源和直流電源供應器的基本原理。手冊中並詳盡介紹各種不同類型的電源供應器, 以及電源供應器和電子負載的主要特性。
該手冊有多個章節深入剖析如何對電池效能、功率轉換器(直流對直流和交流對直流),以及太陽能面板進行測試。 此外,書中有一章專門介紹如何使用軟體來控制電源供應器、實現自動化測試,以及分析資料。
提升您的直流電源供應器操作技能
您開發的直流電源系統,必須能夠因應當今設計不斷提高的要求,進而帶來更多設計問題。
是德科技專家在此電子書中,深入淺出地說明直流電源供應器的問題,並提供 4 種可提升您的直流電源供應器操作技能的方法,以便克服各種設計挑戰。
強化直流電源測試與分析的 10 個祕訣
電源供應器是任何精良測試系統不可或缺的組成元件。 它可為您的待測裝置(DUT)提供純淨、準確的電源,進而消除您的疑慮,讓您每次量測都能獲得正確的結果。 我們提供的實用技巧,可讓您充分發揮可程控電源供應器的更大價值。 此外,如果您需添購新的電源供應器,也可參考這些建議,以便選擇最合適的機型。 切記,功率更大、功能更多,不代表電源供應器就更好。 如何妥善使用電源供應器才是重點。
精選資源
直流電源供應器常見問答集
什麼是可調式直流電源供應器?
它是一種電源,使用者可改變其輸出電壓。 是德科技可調式直流電源供應器讓您能輕鬆改變待測裝置的電壓和電流。
為什麼需要直流電源?
直流電源可為電氣裝置、元件或電路提供恆定的偏壓或電流,確保待測物能夠如預期般運作。
如何使用直流電源?
您可透過連接到可程控直流電源供應器面板的纜線,將直流電源連接到待測裝置。 之後,工程師可設定電壓或電流位準,以便為裝置供電並進行測試。
直流電源的運作原理是什麼?
直流電源透過線性或切換方法,將交流電(AC)轉換為直流電(DC)。 切換式電源供應器的運作效率更高、重量更輕,而且體積更小。 線性電源供應器具有較低的雜訊,但當今的切換式電源供應器同樣具備這項優勢。
什麼是桌上型直流電源供應器?
桌上型直流電源供應器是專為工程師設計的桌上型測試儀器。 這類電源供應器通常配備清晰易讀的大尺寸顯示幕和操作介面,方便工程師從前面板輕鬆操控電源供應器的各項功能。 您也可透過軟體來控制現代桌上型電源供應器, 或是輕鬆地在前面板上使用輸出端子。
可調式桌上型電源供應器是進行電路測試的便捷工具,讓您能即時調整電壓。 如果您的專案需要特定電壓,或者根本還沒設計電源部分,桌上型電源供應器是您的救星。
什麼是 ATE 系統電源供應器?
自動化測試設備(ATE)系統電源供應器,是專為 ATE 系統設計的可程控電源供應器。 體積至關重要;ATE 電源供應器的功率密度更高,因此占用更少的機架空間,可大幅減少測試設備所需的占地面積。
交流電源供應器可否產生直流電源?
可以 – 許多交流電源供應器都可產生直流電源。它們可單獨產生直流電源,也可作為交流波形的直流偏移。
如何建構直流電源供應器?
您可使用交流轉直流轉換器或整流器,將交流電源轉換為直流電源,然後再使用電壓調節器來維持穩定的輸出電壓,以建構直流電源供應器。 建構直流電源供應器的基本步驟如下:
1. 準備一個變壓器:您可使用變壓器將交流電源的電壓降到更易於管理的位準。
2. 建構整流電路:您可以使用二極體電橋(全波整流器)來完成此任務,它由 4 個以特定配置連接的二極體所組成。 整流器電路可將交流電壓轉換為脈動直流電壓。
3. 建構濾波電路:此電路的功用是讓脈動直流電壓變平緩,進而產生穩定的直流電壓。 最常見的濾波電路是電容濾波器,它使用一個或多個電容器來舒緩脈動電壓。
4. 建構電壓調節電路:您可使用線性穩壓器或切換式穩壓器來建構此電路。 無論輸入或負載如何變化,電壓調節器都能維持穩定的輸出電壓。
5. 將所有元件組裝在合適的機殼中,製作完整電源供應器的任務便大功告成。
需要注意的是,製作電源供應器之前,請先查明電子和電氣安規。 最好請教專業人士,或使用現成的測試設備,以消除任何潛在的危險。
如何串聯兩個直流電源供應器?
如需串聯兩個直流電源供應器,請將第一個電源供應器的正極,連接到第二個電源供應器的負極。 如此可形成「菊鏈」連接,將兩個電源供應器的電壓相加。
以下是串聯兩個直流電源供應器的步驟:
1. 關閉兩個電源供應器的電源,然後從牆上拔下電纜,以確保安全。
2. 找到這兩個電源供應器的正極和負極。 正極通常以 + 號或 VCC 表示,負極則為 - 號或 GND。
3. 使用纜線將第一個電源供應器的正極,連接到第二個電源供應器的負極。
4. 將負載(受電裝置)連接到第二個電源供應器的正極,以及第一個電源供應器的負極。
5. 重新插上兩個電源供應器的電纜並打開電源。
請注意,負載的電壓必須等於或高於兩個電源供應器的電壓總和,以免損壞負載或電源供應器。 此外,負載的額定電流,應等於或低於兩個電源供應器的最低額定電流。
請務必使用同一產品系列和相同額定輸出電流的電源供應器。 選擇不同額定電流的電源供應器時,最大負載電流不得超過最小額定輸出電流。
此外,請務必先確認電源供應器的正負極,然後再進行連接,否則可能會損壞電源供應器或所連裝置。
如何測試直流電源供應器?
很多方法都可測試直流電源供應器,以下是一些常用的方法。
導通性測試:您可使用設定為導通性模式的萬用電錶來執行測試。 請將萬用電錶的導線,接觸電源供應器的正極和負極。 如果導通,萬用電錶會發出蜂鳴聲。 此測試可確定電源供應器是否正在供電,以及是否有任何斷開的連接。
電壓測試:您可使用設定為直流電壓模式的萬用電錶來執行測試。 請將萬用電錶的導線,接觸電源供應器的正極和負極。 此時萬用電錶可顯示電源供應器的電壓。 將此數值與電源供應器的額定電壓進行比較,確保其電壓落在正確的範圍內。
負載測試:您可將負載(例如燈泡或馬達)連接到電源供應器,然後使用萬用電錶量測其電壓和電流,以執行此測試。 電壓應在預期範圍內趨穩,電流則應維持在電源供應器的額定電流範圍內。
漣波測試:您可量測電源供應器輸出電壓的交流成分。 請將示波器連接到電源供應器的輸出端,然後量測電壓漣波。 漣波電壓越低越好,且需在可接受的範圍內。
請務必遵循使用手冊和安全準則,謹慎測試電源供應器。 如果您不熟悉電子測試,最好請教專業人士,或使用現成的測試設備。
是德科技客服中心提供您需要的協助