Choose a country or area to see content specific to your location

    開啟瀏覽器cookie以提升網站功能與效能。
    Keysight Technologies
    Toggle Menu
    即時對談
    聯絡我們
    Welcome

    歡迎登入

    • 我的資料
    • 登出
    • 會員登入
    • 註冊
    索取報價
    中國臺灣

    確認您的國家或地區

    中國臺灣
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
    • 更多..

    請確認

    確認您的國別以取得相關報價、產品促銷訊息、活動訊息,以及聯絡資訊。

    • 產品與服務
      • 示波器與分析儀
        • 示波器
        • 頻譜分析儀(信號分析儀)
        • 網路分析儀
        • 邏輯分析儀
        • 協定分析儀與模擬器
        • 誤碼率測試儀
        • 雜訊指數分析儀與雜訊信號源
        • 高速數位轉換器和多通道 DAQ 解決方案
        • 交流電源分析儀
        • 直流電源分析儀
        • 材料測試設備
        • 元件電流波形分析儀
        • 半導體參數/元件分析儀系列
      • 儀錶
        • 數位萬用電錶(DMM)
        • 相位雜訊量測
        • 功率錶和功率感測器
        • 53200 Series RF and Universal Frequency Counter / Timers
        • LCR 錶和阻抗量測產品
        • B2980A 系列 Femto/Pico 微電流錶和靜電錶/高阻計
      • 產生器、信號源、電源
        • 信號產生器(信號源)
        • 波形與函數產生器
        • 任意波形產生器
        • 脈衝產生器
        • HEV/EV/Grid 模擬器和測試系統
        • 直流電源供應器
        • 電源量測設備
        • 直流電子負載
        • 交流電源
      • 軟體
        • Application Software Testing
        • PathWave 設計軟體
        • PathWave 測試軟體
        • Application Software
        • 生產力軟體
        • Software Enterprise Agreement
        • 所有設計與測試軟體  
      • 無線產品
        • 無線網路模擬器
        • 通道模擬器
        • Nemo 無線網路解決方案
        • 5G OTA 暗室
        • Wireless Analyzers
        • 物聯網法規相符性測試解決方案
      • 模組化儀器
        • PXI 產品
        • AXIe 產品
        • 資料擷取 - DAQ
        • USB 產品
        • VXI 產品
        • 參考解決方案
        • All Modular Instruments  
      • 網路測試
        • 協定與負載測試
        • 網路測試硬體
        • Cloud Test
        • 網路效能監測
        • 5G NR 基地台測試
        • 無線存取和核心網路測試
        • Keysight Cyber Training Simulator
        • Network Modeling
        • All Network Test  
      • 網路安全性與可視度
        • 網路導流設備
        • 雲端可視度
        • 網路分流器
        • 旁路交換器
        • 網路安全
        • Application and Threat Intelligence
      • 新增產品
        • 在線測試系統
        • 特定應用測試系統與元件
        • 參數測試解決方案
        • 光學量測產品
        • 雷射干涉儀與校驗系統
        • Monolithic Laser Combiners & Precision Optics
        • MMIC 毫米波與微波裝置
      • 服務
        • KeysightCare 服務和支援
        • KeysightAccess Service
        • 校驗服務
        • 維修服務
        • Technology Refresh Services
        • 測試即服務(TaaS)
        • Network/Security Services
        • Consulting Services
        • Financial Services
        • 訓練服務
        • Keysight Support Portal
        • Used Equipment
        • 所有服務  
      • 所有產品、軟體、服務  
    • 解決方案
      • 5G
      • 雲端
      • 車聯網
      • 資料中心基礎設施
      • 設計與自動化
      • 嶄新技術
      • 能源生態系統
      • 高速數位系統設計
      • 物聯網(IoT)
      • 製造測試
      • 量測基本原理
      • 網路安全
      • 網路測試
      • 網路可視化
      • SDN,NFV,虛擬化
      • 軟體測試自動化
      • 所有解决方案  
    • 產業
      • 航太與國防
      • 汽車與能源
      • 通訊
      • 教育
      • 企業
      • 政府
      • 半導體
      • 服務提供者
      • 所有產業 + 技術  
    • 洞見是德
      • 探索新知
      • 成功案例
      • 部落格
      • Keysight University
    • 資源
    • 支援
      • 是德科技產品支援
      • Ixia 產品支援
    No product matches found - System Exception
    Solutions for Measuring Permittivity and Permeability with LCR Meters and Impedance Analyzers
    Application Notes

    Solutions for Measuring Permittivity and Permeability with LCR Meters and Impedance Analyzers

    Show Description

    Introduction 

    Recently, electronic equipment technology has dramatically evolved to the point where an electronic component’s material characteristics become a key factor in a circuit’s behavior. For example, in the manufacture of high capacitance multilayer ceramic capacitors (ML-CCs), which are being used more in digital (media) appliances, employing high κ (dielectric constant) material is required. In addition, various electrical performance evaluations, such as frequency and temperature response, must be performed before the materials are selected.

    In fields outside of electronic equipment, evaluating the electrical characteristics of materials has become increasingly popular. This is because the composition and chemical variations of materials such as solids and liquids can adopt electrical characteristic responses as substituting performance parameters.

    A material evaluation measurement system is comprised of three main pieces. These elements include precise measurement instruments, test fixtures that hold the material under test, and software that can calculate and display basic material parameters, such as permittivity and permeability. Various measurement methods for permittivity and permeability currently exist (see Table 1). However, this note’s primary focus will be on methods that employ impedance measurement technology, which have the following advantages: 

    • Wide frequency range from 20 Hz to 1 GHz
    • High measurement accuracy
    • Simple preparations (fabrication of material, measurement setup) for measurement 

    This note begins by describing measurement methods, systems, and solutions for permittivity in Section 2, followed by permeability in Section 3. The resistivity measurement system and the permittivity measurement system for liquids are described later in the appendix.

    Table of Contents:

    • Permittivity Evaluation
      • Definition of permittivity
      • Parallel plate measurement method of measuring permitivity
      • Permittivity measurement system
      • Measurement system using the 16451B dielectric test fixture
      • Measurement system using the 16453A dielectric material test fixture
    • Permeability Evaluation
      • Definition of permeability
      • Inductance measurement method
      • Permeability measurement system
      • Measurement system using 16454A magnetic material test fixture
    • Conclusion

    Permittivity Evaluation

    Definition of permittivity 

    Permittivity describes the interaction of a material with an electric field. The principal equations are shown in Figure 1. Dielectric constant (κ) is equivalent to the complex relative permittivity (εr*) or the complex permittivity (ε*) relative to the permittivity of free space (ε0). The real part of the complex relative permittivity (εr´) is a measure of how much energy from an external field is stored in a material; εr´ > 1 for most solids and liquids.

    The imaginary part of the complex relative permittivity (εr´´) is called the loss factor and is a measure of how dissipative or lossy a material is to an external field. εr´´ is always> 0 and is usually much smaller than εr´. The loss factor includes the effects of both dielectric loss and conductivity.

    When complex permittivity is drawn as a simple vector diagram as shown in Figure 1, the real and imaginary components are 90° out of phase. The vector sum forms an angle δ with the real axis (εr´). The tangent of this angle, tan δ or loss tangent, is usually used to express the relative “lossiness” of a material. The term “dielectric constant” is often called “permittivity” in technical literature. In this application note, the term permittivity will be used to refer to dielectric constant and complex relative permittivity.

    變更email?
    必填欄位

    必填欄位

    必填欄位

    必填欄位

    必填欄位

    必填欄位

    必填欄位

    必填欄位

    必填欄位

    必填欄位

    必填欄位

    必填欄位

    必填欄位

    必填欄位

    必填欄位

    按下此鍵,代表您同意提供您的個人資料給是德科技。如需關於我們如何使用這些資料的資訊, 請查閱是德科技隱私權聲明。.

    感謝您!
    Download

    探索

    • 產品與服務
    • 解決方案
    • 產業
    • 活動
    • Keysight University

    Insights

    • Discover Insights
    • 成功案例
    • 資源
    • 部落格
    • 社群

    夥伴

    支援

    • 是德科技產品支援
    • Ixia 產品支援
    • 管理軟體授權
    • 產品訂單狀態
    • 零件

    關於是德科技

    • 新聞中心
    • 投資者關係
    • 企業社會責任
    • 多樣性、公平性和包容性
    • 供應鏈透明度
    • 招賢納士

    • Facebook:與是德連線 LinkedIn:與是德連線 Twitter:與是德連線 YouTube:與是德連線 WeChat:與是德科技互聯
    • © Keysight Technologies 2000–2022
    • 隱私聲明
    • 使用條款
    • 網站意見