検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 534

並べ替え
Infiniium Oscilloscope Software
Infiniium oscilloscope software.

FAQ 2019-11-25

Is there a 3D model of the Infiniium 9000 Series oscilloscope?
Yes, see the Step format file download.

FAQ 2019-11-04

What is Keysight's Windows 7 to Windows 10 Migration Schedule?
We are beginning the transition of our Windows based instruments from Windows Embedded Standard 7 to Windows 10 IoT Enterprise. Click on the link for additional information.

FAQ 2019-08-28

What Information Should I Collect From FlexDCA Before Asking Keysight For Help?
What Information Should I Collect From FlexDCA Before Asking Keysight For Help?

FAQ 2018-12-10

FlexDCA: What Licenses Do I Have, And What Features Do They Enable?
FlexDCA: What Licenses Do I Have, And What Features Do They Enable?

FAQ 2018-12-10

200GAUI-4および400GAUI-8 C2M レシーバー・テスト・セットアップの推奨測定器構成
200GAUI-4および400GAUI-8 C2M レシーバー・テスト・セットアップの推奨測定器構成(アクセサリはリストに含まれていません):

FAQ 2018-10-30

How do I downgrade my Infiniium oscilloscope from Windows 10 to Windows 7?
If you bought an Infiniium oscilloscope running Windows 10 and you want to run Windows 7 instead, this document explains how to do so.

FAQ 2017-12-14

What are the Keysight equivalent model numbers for Centellax BERT products and test accessories?
Click on the question for full details of the equivalent model numbers.

FAQ 2017-07-13

If we use external clocks for both the Pattern Generator and Error Detector parts, can we run them at different data rates?
It would be more straight-forward to provide the PG (TX) with a 10 GHz clock (for 10 Gb/s data) and then use the 1:4 demux and provide the ED (RX) with a 2.5 GHz clock (measuring 2.5 Gb/s data). Click on the question for additional information.

FAQ 2017-06-28

What is the raw jitter tolerance for the N4960A/N4952A?
There is no CDR in the N4960A, so by itself, the JTOL plot will be a flat line somewhere below 1 UI. An external CDR can be used. Click on the question for additional information.

FAQ 2017-06-28

M8000シリーズの30日間の無料試用ライセンス
M8000製品シリーズのすべての試用ライセンスへのリンクおよび概要

FAQ 2017-01-30

Keysight License Managerを使用したライセンスの移行手順は?
Keysight License Managerを使用したライセンスの移行手順をご覧ください。

FAQ 2015-03-12

Does the 86100D DCA-X Support Windows 7?
Yes. Existing mainframes my be upgraded by ordering 86100DU-WN7 from your local contact center. All the new 86100Ds ship with Windows 7 installed.

FAQ 2014-09-25

無料の試用版はどこにありますか?
製品ファミリごとに、無料の試用版を検索できます。

FAQ 2014-08-14

既に販売が完了したKeysight、AgilentおよびHewlett-Packard(HP)のテスト機器のマニュアルはどのように入手できますか?
ほとんどのKeysight製品にPDFマニュアルがあり、製品ページで入手することができます。Keysightのベンダも古いマニュアルを提供しています。

FAQ 2014-08-01

[プログラミング] GPIBでリモート制御している測定系をUSB、LANに変更するには、何をすればよいですか?どのようなメリットがありますか?
GPIBで組まれたリモート制御の測定系をUSB、LANに変更する場合のプログラム上の変更点は以下になります。

FAQ 2014-04-07

[アプリケーション]USBコンプライアンステストに関する資料を探していますが、どのような資料を用意していますか?

FAQ 2014-03-03

GP-IB インタフェースだけしかない色々なキーサイト製のアナライザ の測定結果をプリンタに印刷する以外に別の手段はありませんか?
Keysight Intuilink は多くの汎用計測器に接続性を提供する無料で提供されるキーサイトのアプリケーションソフトです。

FAQ 2014-02-08

What are the remote control commands to switch between FlexDCA and the legacy user interface?
The :SYSTem:FCONfig command can be used to switch between the possible user interfaces.

FAQ 2013-12-12

86100Aまたは86100Bメインフレームの86100Cへの改造は可能でしょうか?
いいえ。86100A/Bから86100Cへのメインフレーム (ハードウェア) の改造は行えません...

FAQ 2013-11-27

[仕様] プローブを高温環境下、低温環境下にて使用したい場合、どのようにしたら良いでしょうか?
低温、高温環境での使用には、InfiniiMaxプローブとN5450A InfiniiMax極限温度延長ケーブルを組み合わせて御使用ください。

FAQ 2013-11-26

[仕様] InfiniiMaxの各プローブヘッドの寸法図やCADデータは用意されていますか?
マニュアルを御参照ください。

FAQ 2013-11-15

N4960A BERTを制御するためのサンプルC#コード

FAQ 2013-11-12

[操作方法] オシロで保存した波形データを、パソコンで読んで、解析したいのですが、どのような方法がありますか?
N8900A InfiniiViewオシロスコープ解析ソフトウェアをお使い下さい。

FAQ 2013-10-29

[仕様] リサージュ波形を観測できるオシロはありますか?
現在販売中の全てのオシロスコープで対応しています。

FAQ 2013-10-29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ