장시간 측정을 위한 데이터 로거 모드 사용 방법

기기 전류 파형 분석기
+ 디바이스 전류 파형 분석기

긴 작동 주기 캡처 및 파형 이상 현상 찾기

전원 레일 특성화는 전자기기 동작을 이해하고, 전력 소비를 최적화하며, 제품 신뢰성을 검증하는 데 필수적입니다. 엔지니어가 예상치 못한 동작을 파악하고, 피크 전류 및 돌입 전류를 조사하며, 전력 관리 성능을 평가하려면 디바이스 작동 주기 전반에 걸쳐 전류와 전압을 모니터링해야 합니다. 그러나 비정상적인 이벤트는 예측할 수 없는 시점에 발생할 수 있으므로 기존 측정 방식으로 캡처하기가 어렵습니다. 또한 장기 기록은 방대한 양의 데이터를 생성하므로 수동으로 검토하는 데 많은 시간이 소요될 수 있습니다. 장기 데이터 로거 측정은 적절한 저장 장치를 사용할 경우 최대 10 MSa/s의 샘플링 레이트로 전류 및 전압 파형을 연속 기록하고 최대 100시간 동안 측정함으로써 이러한 과제를 해결합니다. 이를 통해 엔지니어는 연장된 작동 주기 동안 전원 레일 동작을 모니터링하고 자칫 놓칠 수 있는 이벤트를 조사할 수 있습니다.

데이터 수집 후 엔지니어는 통계적 파형 분석을 사용하여 기록 전체의 트렌드를 검토하고 잠재적인 이상 현상이나 변곡점을 파악할 수 있습니다. 파형 재생 기능을 사용하면 선택한 시간 간격과 그 주변의 파형 데이터를 세부적으로 검사할 수 있습니다. 트리거 조건을 사용하여 관심 있는 파형 세그먼트를 식별하면 파형 분석 기능을 통해 유사한 세그먼트를 그룹화하고 발생 횟수를 보고할 수 있으므로, 엔지니어는 반복되는 패턴을 파악하고 비정상적인 디바이스 동작을 조사할 수 있습니다. 이러한 기능을 통해 엔지니어는 예상치 못한 전류 동작을 조사하고, 디바이스 작동을 검증하며, 전력 최적화를 위해 파형을 평가하고, 비정상적인 파형 세그먼트를 검사할 수 있습니다. 장기 데이터 수집과 타겟 파형 분석을 결합함으로써 엔지니어는 수동 검토 노력을 줄이고 디바이스 동작을 더욱 완벽하게 이해할 수 있습니다.

장시간 파형 측정 솔루션

장기 파형 측정은 예측할 수 없는 시점에 발생할 수 있는 동작을 캡처하기 위해 디바이스 작동 주기 동안 전류 및 전압 파형을 지속적으로 기록해야 합니다. 키사이트 디바이스 전류 파형 분석기 데이터 로거 모드는 적절한 저장 장치를 사용할 경우 최대 10 MSa/s의 샘플링 레이트와 최대 100시간의 측정 시간 동안 연속 파형 기록을 지원합니다. 엔지니어는 데이터 로거 모드를 사용하여 시작, 종료, 활성 작동 및 기타 작동 조건에서 전원 레일 동작을 모니터링할 수 있습니다. 그 후 기록된 파형 데이터베이스를 디바이스 전류 파형 분석기 소프트웨어를 사용하여 분석함으로써 연장된 측정 기간 동안의 디바이스 동작을 조사할 수 있습니다. 파형 트렌드 분석기는 기록된 파형의 통계적 분석을 지원하여 엔지니어가 잠재적인 이상 현상과 변곡점을 파악할 수 있도록 돕습니다. 파형 재생 기능을 사용하면 선택한 파형 세그먼트와 주변 데이터를 세부적으로 검사할 수 있습니다. 트리거 조건을 사용하여 관심 있는 세그먼트를 식별하면 파형 분석이 유사한 세그먼트를 그룹화하고 발생 횟수를 보고하므로, 엔지니어는 드문 패턴을 파악하고 예상치 못한 디바이스 동작을 조사할 수 있습니다.

장기 전력 측정 솔루션의 블록 다이어그램 보기

장시간 측정을 위한 데이터 로거 모드 사용 방법

장기 측정을 위한 데이터 로거 모드 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?