역편향 상태에서 태양전지의 동작 특성 측정 방법

모듈형 DC 전자 부하
+ 모듈형 DC 전자 부하

역방향 바이어스 태양광 특성화

태양전지 및 모듈의 역방향 바이어스 특성화에는 조명 및 암조도 동작 조건 전반에서 제어되는 전압 스윕, 동기화된 전류 측정, 안정적인 전력 공급이 필요합니다. 테스트 설정은 일반적으로 프로그래밍 가능한 DC 전자 부하와 부스트 전원 공급 장치를 결합하여 단락 전류 조건 근처에서 측정 해상도를 유지하면서 동작 범위를 확장합니다. 전압과 전류를 동시에 수집하면 측정 중에 일조량 변동이 있을 때 반복성이 향상됩니다.

이 측정 프로세스는 조명 순방향 바이어스 I-V 거동을 캡처하고 역방향 바이어스 동작으로 확장하여 누설 전류, 항복 거동 및 병렬 저항 특성을 식별합니다. 정전압 및 단락 동작을 포함한 전자 부하 동작 모드를 통해 순방향 및 역방향 스윕 영역 간의 제어된 전환이 가능합니다. 디지털 멀티미터 및 고해상도 디지타이저와 같은 추가 계측기는 공통 트리거링 방법을 통해 동기화되어 여러 측정된 파라미터 전반에서 타이밍 정확도를 향상할 수 있습니다.

역방향 바이어스 태양광 테스트 솔루션

역방향 바이어스 태양광 특성화에는 조명 및 암조도 동작 조건 모두에서 프로그래밍 가능한 전압 스윕, 동기화된 측정, 안정적인 부하 제어가 필요합니다. 이 솔루션은 모듈형 DC 전자 부하 플랫폼을 모듈형 전자 부하 채널 및 프로그래밍 가능한 부스트 전원 공급 장치와 결합하여 고전력 태양광 디바이스에 대한 조명 및 역방향 바이어스 I-V 측정을 수행합니다. 모듈형 아키텍처는 더 높은 전력 처리 및 다채널 테스트 구성을 위해 병렬 채널 확장을 지원합니다. 모듈형 플랫폼은 태양광 I-V 곡선을 캡처하기 위해 프로그래밍 가능한 정전압 스윕, 리스트 모드 동작, 동기화된 디지타이저 측정 및 설정 가능한 트리거링 기능을 제공합니다. 통합 측정 기능을 통해 이산 스텝 스윕과 연속 고속 스윕을 모두 지원하면서 전류 및 전압 데이터를 동시에 수집할 수 있습니다. 외부 디지털 멀티미터와 플로팅 고해상도 디지타이저를 사용하여 동기화된 전압, 전류, 온도 및 기준 셀 측정을 수행함으로써 추가적인 측정 정확도를 달성할 수 있습니다.

역방향 바이어스 태양광 테스트 솔루션 블록 다이어그램

블록 다이어그램 - 역편향 상태에서 태양전지의 동작 측정 방법

역방향 바이어스 태양광 테스트 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

역방향 바이어스 태양광 테스트 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?