인버터 출력 호환성 평가 방법

프로 3상 교류 전원 공급 장치
+ Pro 3상 AC 전원 공급 장치

인버터 전력 왜곡 영향 이해

재생 에너지 시스템으로의 전환은 DC를 AC로 변환하여 그리드 및 기기에서 사용하는 인버터 기반 전원에 대한 의존도를 높였습니다. 그러나 기존 발전기와 달리 인버터 출력에는 기기 성능과 신뢰성에 영향을 미칠 수 있는 고조파 왜곡 및 파형 불규칙성이 종종 포함됩니다.

엔지니어는 고조파가 풍부한 파형 및 주파수 변동을 포함한 비이상적인 전력 조건에서 전기 기기가 어떻게 작동하는지 평가해야 합니다. 이러한 조건에 대한 정확한 시뮬레이션 및 검증은 오작동을 방지하고, 규정 준수를 보장하며, 장기적인 작동 안정성을 보장하는 데 필수적입니다.

인버터 호환성 테스트 솔루션

실제 인버터 출력 조건을 시뮬레이션하려면 고조파 함량을 정밀하게 제어하여 사용자 정의 가능한 파형을 생성할 수 있는 삼상 AC 전원이 필요합니다. 키사이트 Pro 삼상 AC 전원 공급 장치는 엔지니어가 왜곡 및 그리드 이상을 포함한 비이상적인 전력 시나리오를 재현하여 현실적인 시스템 검증을 수행할 수 있도록 합니다. 고조파 편집 소프트웨어와 결합하면 사용자는 다양한 조건에서 성능을 테스트하기 위한 상세한 파형 프로파일을 생성할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 기기 및 전력 시스템의 철저한 평가를 지원합니다. 이러한 기능들은 잠재적인 신뢰성 문제를 조기에 식별하고 복잡한 전력 환경에서 성능 표준 준수를 보장하는 데 도움이 됩니다.

인버터 호환성 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

인버터 출력 호환성 평가 방법

당사의 인버터 호환성 테스트 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

인버터 호환성 테스트를 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?