섬 연결 전 전력망 전류 불균형 측정 방법

재생형 AC/계통 에뮬레이터
+ 재생형 AC / 그리드 에뮬레이터

기본파 그리드 전류 측정

분산 에너지 자원(DER) 인버터가 시뮬레이션된 계통 및 공진 부하와 병렬로 계속 작동하는 동안 그리드 절연 지점에서 아일랜딩 전 전류 밸런스를 평가합니다. 엔지니어는 잔류 그리드 전류를 측정하고 유효 및 무효 전력 밸런스를 검토하여 필수 작동 조건을 설정합니다. RLC(저항-인덕턴스-캐패시턴스) 부하의 저항 분기는 인버터의 유효 전력을 흡수하도록 조정하고, 인덕턴스 및 캐패시턴스 분기는 무효 전력을 균형 있게 유지하도록 조정합니다. 측정 목표는 아일랜드 이벤트 발생 전에 잔류 그리드 전류를 최소화하는 것입니다. 3상의 전기적 양을 모니터링하면 불균일한 작동 조건을 파악하는 데 도움이 되며, 반복 가능한 단독 운전 방지(anti-islanding) 테스트를 위한 명확한 시작점을 제공합니다.

측정된 전류에는 기본파 주파수 거동, 고조파, 전력 변환기 스위칭 성분에 의한 기여도가 포함될 수 있습니다. 이러한 추가 성분은 기본파 주파수에서 공진 부하가 균형을 이룰 때에도 계속 존재할 수 있습니다. 엔지니어는 기본파 주파수 전류 밸런스를 고조파 측정과 함께 평가하여 부하 튜닝 효과를 측정된 전기 응답의 다른 성분과 구분할 수 있습니다. 시뮬레이션된 계통 연결이 열리기 전에 선택된 테스트 기준에 따라 잔류 그리드 전류를 확인합니다. 선택된 작동 조건에서 측정된 전류 거동을 비교하면 엔지니어는 고조파 왜곡이나 스위칭 관련 성분이 제거되었다고 가정하지 않고도 공진 RLC 튜닝의 효과를 평가할 수 있습니다. 반복적인 측정은 3상 단독 운전 방지 테스트 중에 아일랜딩 전 전류 밸런스를 평가하기 위한 일관된 기준을 제공합니다.

섬 진입 전 해류 측정 솔루션

아일랜딩 전 그리드 전류 불균형을 평가하려면 정확한 전기 측정, 유효 및 무효 전력 평가, 제어된 공진 부하가 필요합니다. 키사이트 회생 AC/그리드 에뮬레이터는 PHIL(Power Hardware-in-the-Loop) 기술과 공진 RLC 오토튜닝을 통합하여 별도의 고전력 수동 부하 뱅크 없이도 제어된 아일랜드 조건을 설정합니다. 통합 측정을 통해 전압, 전류, 주파수, 유효 및 무효 전력, 위상, 고조파를 캡처하는 동시에 프로그래밍 가능한 RLC 튜닝으로 부하 조건을 조정합니다. 엔지니어는 절연 전에 잔류 그리드 전류와 전력 밸런스를 평가하고, 반복된 테스트 포인트 간의 결과를 비교하며, DER 인버터 단독 운전 방지 테스트 중 수동 부하 조정을 줄일 수 있습니다.

 

아일랜딩 전 전류 측정 솔루션 블록 다이어그램 보기

섬 연결 전 전력망 전류 불균형 측정 방법

아일랜딩 전 전류 측정 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

섬 형성 전 전류 측정을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?