Wie man das Stromungleichgewicht im Vorinselnetz misst

Regenerativer Wechselstrom / Netzemulator
+ Regenerativer Wechselstrom / Netzemulator

Grundstrom im Netz messen

Die Strombilanz vor dem Inselbetrieb wird am Netztrennpunkt ermittelt, während ein Wechselrichter einer dezentralen Energieerzeugungsanlage (DER) parallel zum simulierten Netz und der Resonanzlast weiterläuft. Ingenieure messen den Restnetzstrom und untersuchen die Wirk- und Blindleistungsbilanz, um die erforderlichen Betriebsbedingungen festzulegen. Der ohmsche Zweig der RLC-Last (Widerstand-Induktivität-Kapazität) wird so eingestellt, dass er die Wirkleistung des Wechselrichters aufnimmt, während die induktiven und kapazitiven Zweige so eingestellt werden, dass die Blindleistung ausgeglichen wird. Ziel der Messung ist es, den Restnetzstrom vor dem Inselbetrieb zu minimieren. Die Überwachung der elektrischen Größen in den drei Phasen hilft, ungleiche Betriebsbedingungen zu erkennen und bietet einen definierten Ausgangspunkt für wiederholbare Tests zur Vermeidung von Inselbetrieb.

Der gemessene Strom kann Beiträge des Grundfrequenzverhaltens, von Oberschwingungen und Schaltkomponenten des Leistungsumrichters enthalten. Diese zusätzlichen Komponenten können auch dann noch vorhanden sein, wenn die Resonanzlast auf die Grundfrequenz ausgeglichen ist. Ingenieure können den Grundfrequenzstrom zusammen mit Oberschwingungsmessungen auswerten, um Lastabstimmungseffekte von anderen Komponenten der gemessenen elektrischen Reaktion zu unterscheiden. Der Restnetzstrom wird anhand der ausgewählten Testkriterien überprüft, bevor die simulierte Netzverbindung geöffnet wird. Der Vergleich des gemessenen Stromverhaltens unter verschiedenen Betriebsbedingungen hilft Ingenieuren, die Wirksamkeit der Resonanz-RLC-Abstimmung zu beurteilen, ohne anzunehmen, dass Oberschwingungsverzerrungen oder schaltbedingte Komponenten eliminiert wurden. Wiederholte Messungen liefern eine konsistente Grundlage für die Bewertung des Stromgleichgewichts vor der Inselbildung während dreiphasiger Anti-Inselbildungstests.

Strommesslösung vor der Insel

Die Bewertung von Netzstromungleichgewichten vor der Inselbildung erfordert präzise elektrische Messungen, die Bestimmung von Wirk- und Blindleistung sowie eine kontrollierte Resonanzlast. Die regenerativen AC-/Netzemulatoren von Keysight integrieren die Power Hardware-in-the-Loop (PHIL)-Technologie mit resonanter RLC-Autotuning, um kontrollierte Inselbedingungen ohne separate passive Hochleistungslastbänke zu schaffen. Integrierte Messungen erfassen Spannung, Strom, Frequenz, Wirk- und Blindleistung, Phase und Oberschwingungen, während die programmierbare RLC-Anpassung die Lastbedingungen optimiert. Ingenieure können den Reststrom und die Leistungsbilanz des Netzes vor der Trennung bewerten, Ergebnisse wiederholter Messungen vergleichen und manuelle Lastanpassungen während der Anti-Inselbildungstests von DER-Wechselrichtern reduzieren.

 

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Strommessung vor der Insel

Wie man das Stromungleichgewicht im Vorinselnetz misst

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Messung des vorgelagerten Stroms.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?