전원 공급 장치의 노이즈를 정확하게 측정하는 방법

프로용 벤치탑 DC 전원 공급 장치
+ Pro 벤치탑 DC 전원 공급 장치

고정밀 전압 노이즈 측정

전원 공급 장치 노이즈를 측정하려면 안정적인 전압 소스, 저노이즈 측정용으로 구성된 오실로스코프, 그리고 적절한 신호 연결이 필요합니다. 설정에는 적절한 대역폭 제한, 임피던스 설정, 그리고 RMS(제곱평균제곱근) 및 피크-투-피크 전압 노이즈와 같은 측정 유형으로 오실로스코프를 구성하는 것이 포함됩니다. 전원 소스는 정의된 전압 레벨을 출력하도록 구성되며, 출력은 동축 연결을 통해 모니터링됩니다.

측정 프로세스는 직접 출력 및 필터링된 출력 구성을 포함한 다양한 조건에서 노이즈 성능을 비교합니다. 광대역 노이즈를 줄이기 위해 소스와 측정 장비 사이에 외부 필터가 삽입됩니다. 결과 파형과 RMS 노이즈 값은 오실로스코프에서 관찰되며, 이를 통해 구성별 노이즈 레벨을 비교하고 장비 노이즈 플로어에 대한 검증이 가능합니다.

전원 공급 장치 노이즈 측정 솔루션

정확한 전원 공급 장치 노이즈 측정은 전압 소스를 구성하고, 이를 측정 장비에 연결하며, 제어된 조건에서 결과 파형을 분석하는 것을 필요로 합니다. 이 솔루션은 고해상도로 전압 또는 전류를 소싱할 수 있는 정밀 저노이즈 전원 소스와 출력 노이즈를 크게 줄이는 외부 필터링 옵션을 포함합니다. 외부 저노이즈 및 초저노이즈 필터는 출력 노이즈를 밀리볼트 레벨에서 마이크로볼트 레벨로, 궁극적으로 오실로스코프 노이즈 플로어까지 단계적으로 줄일 수 있도록 합니다. 이 시스템은 또한 RMS 전압 노이즈 측정 및 대역폭 제한용으로 구성된 오실로스코프를 통합합니다. 이러한 구성 요소들은 함께 반복 가능한 노이즈 특성화와 다양한 구성에서 노이즈 감소 효과의 명확한 시각화를 가능하게 합니다.

정밀한 전원 공급기 노이즈 측정 솔루션 데모 보기

전원 공급기 노이즈 측정 솔루션 관련 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?