번인 및 신뢰성 스트레스 테스트를 수행하는 방법.

재생형 ATE 시스템 전원 공급 장치
+ 재생 ATE 시스템 전원 공급 장치

번인 및 신뢰성 스트레스 성능 검증

반도체 디바이스는 대량 생산 전에 초기 수명 불량을 식별하고, 장기 안정성을 검증하며, 견고한 성능을 보장하기 위해 엄격한 번인 및 신뢰성 스트레스 테스트를 거쳐야 합니다. 이러한 테스트는 종종 수백 또는 수천 시간 동안 지속적인 고전력 작동, 높은 전압, 전력 사이클링 및 동적 부하 조건을 요구합니다. 낮은 노이즈로 안정적인 전압을 유지하고, 드리프트 및 열화를 정확하게 캡처하며, 반복 가능한 스트레스 프로파일을 보장하는 것은 의미 있는 신뢰성 결과를 위해 중요합니다. 그러나 기존의 번인 방법은 과도한 열을 발생시키고, 많은 양의 에너지를 낭비하며, 수동 구성에 크게 의존하여 운영 비용, 시설 냉각 요구 사항 및 인증 일정을 증가시킵니다.

최신 번인 및 신뢰성 검증 플랫폼은 저항성 부하 및 수동 프로세스를 재생, 자동화 지원 전력 시스템으로 대체합니다. 번인 및 신뢰성 성능을 검증하려면 에너지를 소싱하고 싱크하며, 정밀한 스트레스 프로파일을 실행하고, 사용되지 않은 전력을 그리드로 회수할 수 있는 양방향 전원 공급 장치가 필요합니다. 자동화된 테스트 소프트웨어와 결합하면 이러한 시스템은 무인 작동, 고해상도 데이터 로깅 및 표준화된 보고를 통해 장시간 HTOL, 전력 사이클링 및 동적 스트레스 테스트를 가능하게 합니다. 번인 워크플로를 자동화하고 재생하면 열 오버헤드가 줄어들고, 에너지 소비량이 감소하며, 테스트 반복성이 향상되고, 신뢰성 연구소가 효율적으로 확장하면서 장치 검증 및 생산 준비를 가속화할 수 있습니다.

번인 및 신뢰성 스트레스 테스트 솔루션

반도체 번인 및 신뢰성 검증에는 안정적이고 저잡음 전력을 유지하고 전압, 전류 및 전력을 정확하게 측정하면서 HTOL, 전력 사이클링 및 동적 부하 전환과 같은 장시간 스트레스 프로파일을 실행해야 합니다. 키사이트 RP5900 Series 재생 ATE 시스템 전원 공급 장치는 Automated Power Suite와 결합되어 프로그래밍 가능한 스트레스 프로파일, 양방향 전력 작동 및 고해상도 데이터 로깅을 통해 신뢰성 워크플로를 자동화합니다. 이 솔루션은 구성 가능한 합격/불합격 한계, 병렬 다중 DUT 테스트 및 자동화된 보고를 지원하여 반복 가능하고 추적 가능한 결과를 제공합니다. 재생 아키텍처는 흡수된 에너지를 그리드로 반환하여 열 및 에너지 소비를 크게 줄입니다. 이를 통해 확장 가능하고 무인 신뢰성 테스트가 가능하여 검증 주기를 단축하고 운영 비용을 절감하며 장기적인 장치 성능에 대한 신뢰도를 향상시킵니다.

당사의 번인 및 신뢰성 스트레스 테스트 솔루션의 제품을 살펴보십시오.

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

귀하에게 적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?