Como realizar testes de burn-in e de estresse de confiabilidade

Fonte de alimentação do sistema ATE regenerativo
+ Fonte de alimentação do sistema ATE regenerativo

Validação do desempenho em condições de estresse de queima e confiabilidade

Os dispositivos semicondutores devem passar por rigorosos testes de burn-in e de estresse de confiabilidade para identificar falhas precoces, verificar a estabilidade a longo prazo e garantir um desempenho robusto antes da produção em grande volume. Esses testes geralmente exigem operação sustentada de alta potência, tensões elevadas, ciclos de energia e condições de carga dinâmica por centenas ou milhares de horas. Manter uma tensão estável com baixo ruído, capturar com precisão o desvio e a degradação e garantir perfis de estresse repetíveis são essenciais para obter resultados de confiabilidade significativos. No entanto, os métodos tradicionais de burn-in geram calor excessivo, desperdiçam grandes quantidades de energia e dependem muito da configuração manual, aumentando o custo operacional, as demandas de refrigeração das instalações e os prazos de qualificação.

As plataformas modernas de burn-in e validação de confiabilidade substituem cargas resistivas e processos manuais por sistemas de energia regenerativos e prontos para automação. A validação do desempenho de burn-in e confiabilidade requer fontes de alimentação bidirecionais capazes de fornecer e absorver energia, executar perfis de estresse precisos e recuperar a energia não utilizada de volta para a rede. Quando combinados com software de teste automatizado, esses sistemas permitem HTOL de longa duração, ciclagem de energia e testes de estresse dinâmico com operação autônoma, registro de dados de alta resolução e relatórios padronizados. A automação e a regeneração dos fluxos de trabalho de burn-in reduzem a sobrecarga térmica, diminuem o consumo de energia, melhoram a repetibilidade dos testes e permitem que os laboratórios de confiabilidade se expandam com eficiência, acelerando a qualificação dos dispositivos e a preparação para a produção.

Solução para teste de estresse de queima e confiabilidade

A validação da queima e da confiabilidade dos semicondutores requer a execução de perfis de estresse de longa duração, como HTOL, ciclos de energia e transições de carga dinâmicas, mantendo uma energia estável e de baixo ruído e medições precisas de tensão, corrente e energia. A fonte de alimentação do sistema ATE regenerativo da série RP5900 da Keysight, combinada com o Automated Power Suite, automatiza os fluxos de trabalho de confiabilidade com perfis de estresse programáveis, operação de energia bidirecional e registro de dados de alta resolução. A solução suporta limites configuráveis de aprovação/reprovação, testes paralelos com vários DUTs e relatórios automatizados para resultados repetíveis e rastreáveis. Sua arquitetura regenerativa devolve a energia absorvida à rede, reduzindo significativamente o calor e o consumo de energia. Isso permite testes de confiabilidade escaláveis e sem supervisão, que encurtam os ciclos de qualificação, reduzem os custos operacionais e aumentam a confiança no desempenho do dispositivo a longo prazo.

Explore os produtos da nossa solução de testes de estresse de confiabilidade e burn-in

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?