정밀 소스/측정 장치
+ 정밀 소스/측정 장치

저항 측정 중 오류 유발 요소 제거

저항기 또는 기타 유사 부품을 특성화하려면 잔류 테스트 리드 저항, 열 기전력, 측정 경로의 누설 전류를 포함한 여러 요소에 대한 철저한 집중이 필요합니다. 테스트 엔지니어는 정확한 결과를 얻기 위해 4선 연결, 오프셋 보상 및 가드 옵션 사용과 같은 다양한 측정 완화책을 구현해야 합니다. 잔류 리드 저항이 테스트 대상 장치(DUT)의 저항에 비해 무시할 수 있는 경우에만 동일한 테스트 리드 쌍을 사용하여 전류를 인가하고 전압을 측정하는 기본 2선 연결을 구현해야 합니다.

잔류 리드 저항이 DUT 저항과 유사한 극히 낮은 저항 측정에서는 측정 오류를 제거하기 위해 4선 연결 방식(원격 감지)이 필요합니다. 엔지니어는 케이블 및 테스트 픽스처의 누설 전류를 제거하기 위해 바나나-트라이액셜 어댑터와 트라이액셜 케이블을 가드 옵션으로 사용해야 합니다. 이는 측정 전류가 나노암페어 미만인 상당한 저항을 측정할 때 특히 중요합니다. 소스 측정 장치(SMU) 회로는 일반적으로 가드 단자를 고전력 라인과 동일한 전압 전위로 유지하여 전류가 케이블 및 주변 측정 경로로 누설되는 것을 방지합니다.

저항 측정 솔루션

모든 부품의 저항을 측정하려면 측정 과정에서 잔류 테스트 리드 저항, 열 기전력 및 측정 경로의 누설 전류를 포함한 여러 오류 유발 요소를 제거해야 합니다. 키사이트 저항 측정 솔루션은 원격 감지 기능(4선 연결), 오프셋 보상 및 가드 기능을 포함하여 이러한 측정 문제를 해결하기 위한 다양한 기능을 갖추고 있습니다. 이 솔루션은 6.5디지트 소싱 및 측정 분해능과 10 fA 및 100 nV까지의 소스 및 측정 분해능을 제공하여 정확하고 고해상도 저항 측정을 가능하게 합니다.

당사의 저항 측정 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

귀하에게 적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?