와이어 본드 선별 수율을 높이는 방법

전기 구조 시험기
+ 전기적 구조 테스터

와이어 본드 선별 한계 최적화

몰드 후 와이어 본드 선별에는 허용 가능한 패키지 구조를 나타내는 테스트 한계를 설정하기 위해 양품(KGU: Known Good Units) 측정값이 필요합니다. 커패시턴스 측정값은 피시험 장치 핀 전체에서 수집되며, 특성화된 집단에서 벗어난 응답을 식별하기 위해 통계적으로 평가됩니다. 측정 이상치는 변위된 와이어나 처짐, 스위핑 또는 기타 와이어 본드 변형과 관련된 변화를 나타낼 수 있습니다.

적응형 통계 테스트는 정의된 한계에 대해 생산 측정값을 지속적으로 평가합니다. 동적 부품 평균 테스트(DPAT)는 구성 가능한 통계적 한계를 사용하여 비정상적인 변동을 식별하고, 실시간 부품 평균 테스트(RPAT)는 테스트가 진행됨에 따라 이러한 한계를 조정합니다. 한계 재시도 테스트(MaRT)는 테스트 한계 주변에 단방향 히스테리시스를 적용하고 장치를 다시 장착하지 않고도 한계 측정값을 즉시 재테스트하여 일시적이거나 경계선상의 결과로 인한 오동작을 줄입니다.

적응형 와이어 본드 선별 솔루션

와이어 본드 선별에는 정상적인 생산 변동과 비정상적인 구조적 변화를 구별하는 통계적으로 설정된 측정 한계가 필요합니다. s8050 / Q3800A 전기 구조 테스터는 자동 한계 생성 기능이 포함된 nVTEP(Nano Vectorless Test Enhanced Performance) 커패시턴스 측정값을 사용하여 양품을 기반으로 한계를 설정합니다. 동적 부품 평균 테스트(DPAT)는 통계적 이상치를 식별하며, 실시간 부품 평균 테스트(RPAT)는 생산 테스트가 진행됨에 따라 한계를 지속적으로 조정합니다. 한계 재시도 테스트(MaRT)는 한계 결과 주변에 가드 밴드를 추가하고 장치를 다시 장착하지 않고도 즉시 재테스트를 수행할 수 있도록 합니다. 이러한 기능들이 결합되어 오동작을 줄이고 비정상적인 와이어 본드 변동을 식별하는 동시에 적응형 선별을 지원합니다.

적응형 와이어 본드 선별 솔루션 블록 다이어그램 보기

와이어 본드 선별 수율 향상 방법 블록 다이어그램

적응형 와이어 본드 선별 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?