자동차용 이더넷 수신기 테스트를 비교하는 방법

수신기 테스트 솔루션
+ 수신기 테스트 솔루션

수신기 오류 측정 방법 비교

링크 파트너, 채널, 스트레스 패턴 및 측정 간격을 제어한 상태에서 두 가지 수신기 비트 오류율 측정 방법을 비교합니다. 루프백 방법에서는 소스가 반환된 데이터를 비교하기 전에 전송된 트래픽이 수신기를 통과하여 동일한 물리적 매체를 통해 반환됩니다. 이로 인해 오류가 순방향 경로, 반환 경로, 채널 또는 수신기 중 어디에서 발생했는지 격리하여 파악하기가 어려울 수 있습니다. 대신 다운스트림 오류 카운터 방법을 사용하면 피시험 장치(DUT) 오류 카운터와 관리 인터페이스를 활용하여 측정 간에 카운터를 읽고 재설정할 수 있습니다. 이를 통해 물리적 자극을 변경하는 대신 관찰 방법을 변경하면서 수신기 BER 테스트, 오토모티브 이더넷 규정 준수, 802.3ch 기반 평가를 수행할 수 있습니다.

다운스트림 테스트를 위해 피시험 장치(DUT)를 구성하고, 스트레스 수신기 조건을 설정하고, 오류 카운터를 지우고, 정의된 간격으로 실행하고, 보고된 오류를 검색하고, 다음 실행 전에 카운터를 재설정합니다. 지원되는 경우 루프백에 대해서도 동일한 시퀀스를 반복합니다. 오류 동작, 방향성 격리 및 자동화 요구 사항을 비교합니다. 다운스트림 방식은 레지스터 액세스가 가능할 때 자동화된 수신기 규정 준수에 적합합니다. 자극 제어, 디바이스 구성, 오류 검색, 데이터 로깅 및 보고를 단일 워크플로로 시퀀싱할 수 있기 때문입니다.

수신기 시험 방법 비교 솔루션

각수신기오류카운팅방법에대해동일한규격준수링크파트너, 채널, 스트레스패턴및측정간격을설정하는것으로시작합니다. 수신기테스트솔루션은피시험장치(DUT)가제어된조건에서구동되는동안자동화된BER 테스트와구조화된워크플로를지원합니다. 루프백은반환된데이터비교를제공하지만순방향및역방향트래픽이동일한물리적매체를공유하므로오류소스격리가 어려울 수 있습니다. 다운스트림 오류 카운터 방법은 관리 인터페이스를 통해 장치에서 보고된 오류를 읽어오며 더 나은 방향성 격리를 제공할 수 있습니다. 구성, 재설정, 데이터 캡처 및 보고를 포함하여 워크플로를 시퀀싱할 수 있으므로 엔지니어가 수신기 구성 및 반복되는 테스트 주기에 걸쳐 일관되게 방법을 비교할 수 있습니다.

수신기 테스트 방법 비교 솔루션 블록 다이어그램 보기

수신기 테스트 방법 비교 솔루션의 블록 다이어그램

수신기 테스트 방법 비교 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?