TDR 임피던스를 특성 분석하는 방법

모듈형 샘플링 오실로스코프
+ 모듈형 샘플링 오실로스코프

샘플링 오실로스코프를 이용한 상호 연결 임피던스 특성화

시간 영역 반사율 측정법(TDR)은 400G, 800G, 1.6T 시스템에 사용되는 인쇄 회로 기판 트레이스, 패키지, 커넥터, 케이블과 같은 고속 상호 연결의 임피던스 균일성을 특성화하고 불연속점을 파악하는 데 사용됩니다. 엔지니어는 TDR 측정에 의존하여 신호 무결성을 저하시키는 임피던스 불일치, 반사 및 전파 지연을 식별하지만, 정확한 분석을 위해서는 빠른 에지 자극, 잘 정의된 기준 평면, 그리고 반사된 신호의 고충실도 수집이 필요합니다.

이 측정은 보정된 스텝 자극을 생성하고 반사된 신호를 캡처하는 샘플링 오실로스코프 및 TDR/TDT 모듈로 수행됩니다. 반사 신호는 시간 또는 거리 대비 임피던스로 변환되므로, 엔지니어가 불연속점을 찾아내고 특성이 유도성 거동을 보이는지 용량성 거동을 보이는지 확인할 수 있습니다. 이를 위해서는 자극 에지의 정밀한 제어, 일관된 기준 평면 정의, 그리고 밀접하게 배치된 물리적 구조를 분해할 수 있는 충분한 시간적 해상도가 필요합니다.

TDR 임피던스 특성 분석 솔루션

시간 영역 반사율 측정법 임피던스를 특성화하려면 상호 연결에 빠르게 보정된 스텝을 인가하고 반사를 측정하여 시간 또는 거리 대비 임피던스 변화를 확인해야 합니다. 키사이트의 TDR 임피던스 특성화 솔루션에는 TDR/TDT 원격 샘플링 헤드가 장착된 모듈형 샘플링 오실로스코프와 임피던스 프로파일 분석을 위한 신호 무결성 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 이 워크플로우를 통해 엔지니어는 디바이스에 인접한 신호 액세스를 통해 높은 측정 해상도를 유지하면서 불연속점을 식별하고, 전파 지연을 측정하며, 상호 연결 내의 물리적 특징을 격리할 수 있습니다.

TDR 임피던스 특성화 솔루션의 블록 다이어그램 보기

당사의 TDR 임피던스 특성 분석 솔루션의 블록 다이어그램

TDR 임피던스 특성화 솔루션의 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

TDR 임피던스 특성화를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?