정밀한 IV 측정을 통한 LED 특성 분석 방법

모듈형 PXIe 정밀 SMU
+ 모듈형 PXIe 정밀 SMU

LED 전류-전압 특성 분석

발광 다이오드(LED) 전류-전압 특성 분석에는 역방향 및 순방향 바이어스 작동 영역 모두에서 전류를 측정하는 동시에 제어된 바이어스 전압을 인가하는 작업이 필요합니다. 역방향 바이어스 특성 분석은 정착 거동 및 측정 노이즈를 고려하여 조정된 측정 지연 및 애퍼처 시간과 함께, 저전류 측정 범위를 갖춘 전압 스윕을 사용하여 누설 전류를 캡처합니다.

순방향 바이어스 특성 분석은 전압과 전류를 동시에 샘플링하면서 좁은 전압 펄스를 사용하여 과도 디바이스 거동을 캡처할 수 있습니다. 펄스 측정에는 4선 연결을 사용할 수 있으며, 짧은 펄스 폭은 디바이스 자체 발열을 줄이는 데 도움이 됩니다. 빠른 샘플링은 전압 펄스와 이에 상응하는 과도 전류를 캡처하여 시간에 따른 디바이스 응답을 평가할 수 있도록 합니다.

정밀 LED IV 특성 분석 솔루션

LED 전류-전압 거동 특성 분석에는 역방향 바이어스를 위한 제어된 전압 소싱과 민감한 전류 측정, 그리고 순방향 바이어스 펄스를 위한 빠른 샘플링이 필요합니다. 키사이트 PXIe 정밀 소스 / 측정 유닛은 최대 10 fA의 전류 분해능과 최대 500 nV의 전압 분해능으로 전압 및 전류 소싱과 측정을 통합합니다. 최대 20 µs의 펄스 폭과 최대 1.25 MSa/s의 샘플링 레이트를 지원합니다. 엔지니어는 정착, 노이즈, 테스트 시간의 균형을 맞추기 위해 측정 지연과 애퍼처 시간을 조정하면서 저전류 역방향 바이어스 스윕 및 협폭 펄스 순방향 전류 측정을 수행할 수 있습니다.

정밀 LED IV 특성 분석 솔루션 블록 다이어그램 보기

정밀한 IV 측정을 통한 LED 특성 분석 방법

정밀 LED IV 특성 분석 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

정밀 SMU 특성 분석을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?