ADC 성능을 정확하게 평가하는 방법

프로용 벤치탑 DC 전원 공급 장치
+ Pro 벤치탑 DC 전원 공급 장치

ADC 노이즈 성능 특성화

아날로그-디지털 변환기(ADC) 성능을 특성화하려면 디바이스 동작의 정확한 측정을 보장하기 위해 안정적이고 저노이즈 전압 소스가 필요합니다. 테스트 설정에는 정밀 전압 소스 구성, 테스트 대상 디바이스에 연결, 저노이즈 측정용으로 구성된 오실로스코프를 사용한 전압 안정성 모니터링이 포함됩니다. 대역폭 제한 및 RMS(제곱평균제곱근) 노이즈와 같은 측정 파라미터는 전압 변동을 정량화하는 데 사용됩니다.

특성화 프로세스는 다양한 노이즈 조건에서 측정을 비교하여 전원 공급 장치 노이즈가 ADC 출력 안정성에 미치는 영향을 평가합니다. 외부 필터는 전압 소스의 광대역 노이즈를 줄여 ADC에 더 깨끗한 입력 신호를 제공합니다. 결과 측정은 노이즈 감소에 따른 신호 안정성 향상을 관찰할 수 있게 하여, 제어된 전력 조건에서 ADC 성능의 정확한 특성화를 지원합니다.

ADC 특성 분석 솔루션

정확한 ADC 특성화를 위해서는 최소한의 노이즈를 가진 안정적인 입력 신호를 인가하고 제어된 측정 조건에서 결과 동작을 관찰해야 합니다. 이 솔루션은 정밀 저노이즈 전원, 외부 필터링 단계 및 노이즈 분석용으로 구성된 오실로스코프를 통합합니다. 외부 저노이즈 및 초저노이즈 필터는 전원 공급 장치 노이즈를 밀리볼트 수준에서 마이크로볼트 수준으로 줄여, ADC 입력 신호가 공급 장치로 인한 변동에 의해 손상되지 않도록 보장합니다. 이 시스템은 시간 도메인 파형 시각화와 함께 전압 및 전류의 고해상도 소싱 및 모니터링을 가능하게 합니다. 이를 통해 엔지니어는 전원 공급 장치 노이즈의 영향을 분리하고 다양한 작동 조건에서 ADC 성능을 정확하게 특성화할 수 있습니다.

정확한 ADC 특성화 솔루션의 블록 다이어그램 보기

ADC 성능을 정확하게 평가하는 방법

당사의 ADC 특성화 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?