안티아일랜딩 규정 준수 테스트 보고를 자동화하는 방법

재생형 AC/계통 에뮬레이터
+ 재생형 AC / 그리드 에뮬레이터

테스트 결과 보고 자동화

단독 운전 방지 테스트 보고는 각 그리드 격리 이벤트의 구조화된 기록, 섬 형성 전 작동점, 분산 에너지 자원(DER) 인버터의 전기적 응답으로 시작됩니다. 테스트 환경은 인버터가 섬 형성 이벤트 중에 작동하는 방식을 특성화하는 데 필요한 위상 전압 및 전류, 주파수, 유효 전력 및 무효 전력, 기타 전기량을 측정합니다. 공진 RLC 튜닝은 시뮬레이션된 전력망 연결이 개방되기 전에 제어된 부하 조건을 설정합니다. 기록된 전기적 측정값과 파형은 그리드 격리부터 인버터 종료까지의 간격을 일관되게 평가할 수 있도록 지원합니다. IEEE 1547.1 단독 운전 방지 평가를 위해 엔지니어는 기준 섬 조건, 무효 부하 조정, 반복 테스트 포인트의 결과를 비교하여 작동 조건이 측정된 클리어링 타임에 미치는 영향을 파악할 수 있습니다.

테스트가 완료되면 엔지니어는 작동 조건에 따른 기록된 측정값을 검토하고, 클리어링 타임 결과를 비교하며, 추가 조사가 필요한 지점을 식별할 수 있습니다. PHIL 기반 단독 운전 방지 테스트 자동화는 일관된 테스트 실행, 자동화된 데이터 포맷팅 및 보고서 생성을 지원하므로 개별 테스트 실행 결과를 수동으로 정리할 필요성이 줄어듭니다. 엔지니어는 광범위한 테스트 시퀀스의 통합된 보기를 유지하면서 비정상적인 결과와 연결된 사용 가능한 파형 기록 및 전기적 측정을 검토할 수 있습니다. 반복되는 섬 이벤트에서 측정된 응답을 비교하면 공진 로딩이나 섬 형성 전 작동 조건의 차이와 인버터 종료 동작의 변화를 구분하는 데 도움이 됩니다. 결과 문서는 엔지니어링 문제 해결, 테스트 결과 검토, IEEE 1547.1 단독 운전 방지 규정 준수 기록 준비를 지원합니다.

안티 아일랜딩 규정 준수 보고 솔루션

일관된 단독 운전 방지 보고를 위해서는 신뢰할 수 있는 측정, 반복 가능한 조건, 여러 이벤트의 결과가 필요합니다. 키사이트 재생식 AC / 그리드 에뮬레이터는 통합 전력 하드웨어 인 더 루프(PHIL) 기술과 공진 RLC 자동 튜닝을 결합하여 별도의 고전력 수동 부하 뱅크 없이 섬 조건을 제어합니다. 통합 측정은 전압, 전류, 주파수, 유효 및 무효 전력, 위상을 캡처하여 인버터 동작을 평가합니다. PHIL 기반 자동화는 반복 가능한 실행, 데이터 포맷팅 및 보고서 생성을 지원합니다. 엔지니어는 작동 조건에 따른 기록된 응답과 클리어링 타임을 검토하여 조사가 필요한 결과를 플래그 지정합니다. 통합 보고는 엔지니어링 분석 및 IEEE 1547.1 규정 준수 문서를 지원합니다.

단독 운전 방지 규정 준수 보고 솔루션 블록 다이어그램 보기

안티아일랜딩 규정 준수 테스트 보고를 자동화하는 방법

단독 운전 방지 규정 준수 보고 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?