Cómo automatizar la elaboración de informes de pruebas de cumplimiento de la normativa contra el aislamiento de la red

AC regenerativo / Emulador de red eléctrica
+ AC regenerativo / Emulador de red eléctrica

Automatizar la generación de informes de resultados de pruebas

La elaboración de informes sobre pruebas de anti-islamiento comienza con un registro estructurado de cada evento de aislamiento de la red, su punto de funcionamiento previo al aislamiento y la respuesta eléctrica del inversor del recurso energético distribuido (DER). El entorno de prueba mide las tensiones y corrientes de fase, la frecuencia, la potencia activa y reactiva, así como otras magnitudes eléctricas necesarias para caracterizar el comportamiento del inversor durante un evento de aislamiento. El ajuste resonante RLC establece condiciones de carga controladas antes de que se interrumpa la conexión simulada a la red eléctrica. Las mediciones eléctricas y las formas de onda registradas permiten una evaluación coherente del intervalo entre el aislamiento de la red y la desconexión del inversor. Para la evaluación de la protección contra el funcionamiento en isla según la norma IEEE 1547.1, los ingenieros pueden comparar los resultados de las condiciones de isla de referencia, los ajustes de la carga reactiva y los puntos de prueba repetidos para comprender cómo las condiciones de funcionamiento influyen en el tiempo de desconexión medido.

Tras la ejecución de las pruebas, los ingenieros pueden revisar las mediciones registradas en distintas condiciones de funcionamiento, comparar los resultados de los tiempos de desconexión e identificar los puntos que requieren un análisis más detallado. La automatización de las pruebas anti-islanding basada en PHIL permite una ejecución coherente de las pruebas, el formateo automático de los datos y la generación de informes, lo que reduce la necesidad de organizar manualmente los resultados de cada ejecución individual. Los ingenieros pueden examinar los registros de formas de onda disponibles y las mediciones eléctricas asociadas a resultados inusuales, al tiempo que mantienen una visión consolidada de la secuencia de pruebas en su conjunto. La comparación de las respuestas medidas en distintos eventos de isla repetidos ayuda a distinguir los cambios en el comportamiento de desconexión de los inversores de las diferencias en la carga resonante o en las condiciones de funcionamiento previas a la formación de islas. La documentación resultante facilita la resolución de problemas por parte de los ingenieros, la revisión de los resultados de las pruebas y la preparación de los registros de cumplimiento de la norma IEEE 1547.1 sobre protección contra la formación de islas.

Solución para la presentación de informes sobre el cumplimiento de la normativa contra el funcionamiento en isla

Para elaborar informes coherentes sobre el aislamiento de la red se requieren mediciones fiables, condiciones repetibles y resultados de múltiples eventos. Los emuladores regenerativos de CA y red de Keysight combinan la tecnología integrada Power Hardware-in-the-Loop (PHIL) con el autoajuste resonante RLC para controlar las condiciones de aislamiento sin necesidad de bancos de carga pasivos de alta potencia independientes. Las mediciones integradas registran la tensión, la corriente, la frecuencia, la potencia activa y reactiva, y la fase para evaluar el comportamiento del inversor. La automatización basada en PHIL permite la ejecución repetible, el formateo de datos y la generación de informes. Los ingenieros revisan las respuestas registradas y los tiempos de recuperación en distintas condiciones de funcionamiento para señalar los resultados que requieren investigación. Los informes consolidados facilitan el análisis de ingeniería y la documentación de cumplimiento de la norma IEEE 1547.1.

Véase el diagrama de bloques de la solución de generación de informes sobre el cumplimiento de la normativa contra la formación de islas

Cómo automatizar la elaboración de informes de pruebas de cumplimiento de la normativa contra el aislamiento de la red

Descubre los productos de nuestra solución de generación de informes de cumplimiento normativo en materia de prevención de aislamiento de red

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?