활성화 테스트를 통해 네트워크 구축을 가속화하는 방법

VisionWorks 서비스 보증 플랫폼
+ VisionWorks Service Assurance Platform

서비스 활성화 테스트 자동화

셀 사이트, 백홀, 프론트홀, 기업용 파이버를 활성화하는 서비스 사업자는 서비스를 수락하기 전에 각 회로가 올바르게 설치되고, 작동하며, 라인 레이트에서 작동하는지 확인해야 합니다. 현장 기술자는 종종 여러 장소에서 하루에 여러 번 활성화를 완료하므로 테스트는 빠르고 일관성이 있어야 하며 설치 품질 및 규정 준수에 대한 안정적인 참조로 기록되어야 합니다. 턴업 후 운영 팀은 서비스 구별 장치 뒤의 셀 타워, 베이스밴드 유닛(BBU), 인프라 전반에서 클래스 오브 서비스별로 지속적인 성능 가시성을 확보해야 합니다.

수동 활성화 테스트에는 전문적인 현장 장비가 필요하며 테스트 실행, 결과 대기, 데이터 업로드 및 분석에 상당한 기술자 시간이 소요됩니다. 시간 압박 속에서 설정 오류는 인증 실수 및 서비스 문제로 이어져 반복 출동을 유발하며, 계획되지 않은 현장 출동 비용으로 수백만 원이 소요됩니다. 문제 해결도 마찬가지로 수동으로 이루어집니다. 비즈니스 고객이 서비스 수준 계약(SLA) 위반 또는 중단을 보고하면 문제가 확인되기도 전에 기술자가 파견되어 회로를 테스트합니다. 팀은 현장 작업이 계속되는 동안 백그라운드에서 실행되고, 기존 시스템과 통합되며, 인벤토리에 결과를 저장하고, 누군가 파견되기 전에 원격으로 보고된 문제를 검증하는 자동화된 활성화 테스트가 필요합니다.

네트워크 구축 및 개통 테스트 솔루션

키사이트 VisionWorks 서비스 보증 플랫폼 및 테스트 에이전트는 백홀, 프론트홀, 기업용 파이버 전반에서 서비스 활성화 및 보증을 자동화합니다. 현장 기술자는 문자 메시지로 라인 레이트 활성화 테스트를 시작할 수 있으며, VisionWorks는 다른 현장 작업이 진행되는 동안 백그라운드에서 이를 실행합니다. 각 테스트는 모든 파라미터가 충족되었음을 확인하는 네트워크 탄생 증명서(Network Birth Certificate)를 생성하며, 영구 레코드로 인벤토리 데이터베이스에 저장됩니다. VisionWorks는 기존 테스트 시스템과 통합되므로 기술자는 새로운 인터페이스 없이 결과를 볼 수 있습니다. 활성화 후 지속적인 핑, 양방향 활성 측정 프로토콜(TWAMP), 메시징 테스트를 통해 클래스 오브 서비스별로 타워 및 BBU 상태를 모니터링합니다. 티켓이 도착하면 VisionWorks는 파견 전에 회로가 다운되었는지 여부를 자동으로 검증합니다. 티어 1 사업자는 활성화 테스트 시간을 70% 이상 단축하고, 테스트를 7~10배 더 빠르게 실행했으며, 티켓의 80%를 자동으로 검증 또는 진단했습니다.

네트워크 롤아웃 활성화 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

활성화 테스트를 통해 네트워크 구축을 가속화하는 방법

네트워크 롤아웃 활성화 테스트 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

네트워크 롤아웃 활성화 테스트를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?