Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 칩렛, 스택형 다이, 패키지 및 PCB를 포함한 모든 고급 인터커넥트 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
25개 이상의 X-Series 애플리케이션을 사용하여 무선, 항공우주/방위, EMI 및 위상 잡음 전반에 걸쳐 신호를 분석, 복조 및 문제 해결하십시오.
Keysight Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 포함하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
초기 개발 단계부터 통신사 승인 시험까지
디바이스 신호 프로토콜 및 RF 성능 검증
사전 적합성에서 통신사 승인 솔루션까지 살펴보기
키사이트 셀룰러 디바이스 개발 솔루션은 RF, 프로토콜, 기능 및 성능 테스트 도메인 전반에 걸쳐 사전 실리콘 개발, 모뎀 및 RF 브링업, 디바이스 통합 및 성능 최적화를 지원합니다. 귀사의 애플리케이션에 적합한 솔루션을 찾으려면 당사의 다양한 솔루션을 살펴보십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 5G 디바이스 승인 솔루션은 사전 적합성, 적합성, 규제 및 통신사 승인을 포함한 전체 워크플로우를 포괄하며 프로토콜 및 RF/무선 자원 관리(RRM) 도메인을 다룹니다. 키사이트 솔루션은 GCF(Global Certification Forum) 및 PTCRB(PCS Type Certification Review Board) 인증 기관, 규제 기관 및 이동통신사(MNO)에서 제공하는 포괄적인 테스트 케이스 세트를 제공합니다. 귀사의 중점 분야에 따라 필요한 솔루션을 선택하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 셀룰러 디바이스 개발 솔루션은 RF, 프로토콜, 기능 및 성능 테스트 도메인 전반에 걸쳐 사전 실리콘 개발, 모뎀 및 RF 브링업, 디바이스 통합 및 성능 최적화를 지원합니다. 귀사의 애플리케이션에 적합한 솔루션을 찾으려면 당사의 다양한 솔루션을 살펴보십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 5G 디바이스 승인 솔루션은 사전 적합성, 적합성, 규제 및 통신사 승인을 포함한 전체 워크플로우를 포괄하며 프로토콜 및 RF/무선 자원 관리(RRM) 도메인을 다룹니다. 키사이트 솔루션은 GCF(Global Certification Forum) 및 PTCRB(PCS Type Certification Review Board) 인증 기관, 규제 기관 및 이동통신사(MNO)에서 제공하는 포괄적인 테스트 케이스 세트를 제공합니다. 귀사의 중점 분야에 따라 필요한 솔루션을 선택하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
빔포밍, MIMO(Multiple-Input / Multiple-Output), 네트워크 슬라이싱, 그리고 RedCap(Reduced Capability) 및 NTN(Non-Terrestrial Networks)을 포함한 새로운 표준과 같은 기능 때문에 5G 디바이스 성능 및 표준 준수 테스트는 어렵습니다. 이 eBook에서 검증 및 승인부터 당면 과제까지 필요한 5G 디바이스 테스트를 수행하는 방법을 배우고 테스트 계획 및 테스트 프로세스를 간소화하는 방법을 알아보십시오.
무선 통신
GCF 및 PTCRB에서 검증한 3GPP 정의 프로토콜 적합성 테스트 케이스를 디바이스에 대해 실행하십시오.
무선 통신
새로운 네트워크 액세스 절차 및 RF 테스트 케이스를 포함한 특정 RedCap 파라미터에 대해 테스트하십시오.
무선 통신
모바일 네트워크 사업자가 의무화한 프로토콜 테스트 계획에 대한 디바이스 규정 준수를 검증하십시오.
무선 통신
모바일 디바이스, 네트워크, 위성, 궤도 및 채널 모델을 포함한 NTN 구성 요소를 에뮬레이션하십시오.
무선 통신
GCF, PTCRB 및 규제 기관에서 검증한 적합성 테스트 케이스를 디바이스에 대해 실행하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
5G 테스트는 5G 디바이스가 산업 표준을 충족하고, 다양한 네트워크 환경에서 최적으로 작동하며, 규제 요구 사항을 준수하여 제품 품질과 신뢰성을 보장하는 데 매우 중요합니다. 5G의 잠재력을 최대한 실현하려면 여러 영역을 고려해야 합니다.
5G는 밀리미터파(mmWave) 주파수 및 빔 관리 사용과 함께 새로운 과제를 제시하며, OTA(Over-the-Air) 테스트 환경에서 복잡하고 통합된 차세대 디바이스를 검증해야 할 필요성을 증대시킵니다. 5G 사용 사례 또한 계속 진화하고 있으며, 이는 5G 디바이스가 개발 중인 3GPP NR(New Radio) 사양 및 모바일 사업자 승인 계획을 준수하도록 특성화 및 검증되어야 함을 의미합니다.
5G 디바이스 워크플로우 전반에 걸쳐 과제는 다양합니다. 엔지니어는 각 단계에서 다음 측면을 고려해야 합니다.
5G 적합성 테스트 프로세스에는 다음을 포함한 여러 당사자가 참여합니다.
3GPP 적합성 사양은 또한 새로운 5G 디바이스가 무선 액세스 네트워크(RAN)와 올바르게 작동하는지 확인하기 위한 세 가지 주요 클래스의 테스트 케이스를 다룹니다.
GCF 및 PTCRB 인증 기관은 칩셋 및 디바이스 제조업체가 인증을 획득하기 위해 준수해야 하는 3GPP 테스트 케이스를 선정하여 의무화합니다. 테스트 케이스를 선정한 후, 테스트 벤더는 해당 테스트 사양을 적합성 테스트 솔루션에 구현합니다.
디바이스 및 칩셋 제조업체는 해당 솔루션을 사용하여 사전 적합성 테스트를 수행합니다. 그런 다음 디바이스를 독립적인 테스트 랩으로 보내고, 이 랩에서도 적합성 테스트 솔루션을 사용하여 표준 요구 사항에 대한 디바이스 준수 여부를 검증합니다.