Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
다중 모드 무선 디바이스의 위치 성능을 검증하려면 전도 A-GNSS 적합성부터 방사 OTA(Over-the-Air) 인증까지 여러 위성군, 위치 확인 프로토콜 및 에어 인터페이스 전반에 걸친 테스트가 필요합니다. 키사이트 디바이스 위치 테스트 솔루션은 5G NR, LTE, Wi-Fi 및 레거시 네트워크를 위한 위치 기술 테스트를 단일 시스템으로 통합하는 확장 가능하고 자동화된 플랫폼으로 이러한 과제를 해결합니다. 이 솔루션은 3GPP(3rd Generation Partnership Project), GCF(Global Certification Forum), PTCRB 및 CTIA(Cellular Telecommunications and Internet Association) 요구 사항에 대한 표준 기반 적합성, 통신사 승인 테스트 및 R&D 성능 분석을 단일 사용자 인터페이스에서 관리되는 전도 및 OTA 테스트 모드와 함께 다룹니다.
GPS L5를 포함한 다중 주파수 지원을 통해 GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS 및 NAVIC 위성군 전반에 걸쳐 A-GNSS(Assisted Global Navigation Satellite System) 위치 확인을 테스트합니다.
단일 플랫폼에서 전도 모드 및 방사 OTA 위치 테스트를 모두 실행하여 CTIA 및 CCSA(China Communications Standards Association) OTA 인증 요구 사항을 충족합니다.
LTE, WCDMA, GSM, CDMA, Wi-Fi, Cat M1 및 BLE(Bluetooth Low Energy) 디바이스 테스트 요구 사항과 함께 5G NR 독립형 및 비독립형 아키텍처를 지원합니다.
3GPP, GCF, PTCRB, CTIA 및 CCSA 적합성 요구 사항을 충족하고 주요 글로벌 통신사의 통신사별 승인 테스트 계획에 대해 검증합니다.
Supported standards
3GPP TS37.571-1 (Sections 7–13), 3GPP TS37.571-2, GCF, PTCRB, CCSA, OMA SUPL 2.0, OMA LPPe ETS, CTIA standalone/A-GNSS OTA Test Plan v9.0 (incl. 5G NR NSA/SA, RedCap), CCSA A-BeiDou/standalone BeiDou OTA, 3GPP
Technology
5G NR (NSA/SA), LTE, WCDMA, GSM, CDMA, WiFi, CAT-M1, BLE, 5G NR (NSA/SA, RedCap), 5G NR FDD/TDD (Option 3x NSA, Option 2 SA)
8100 위치 기술 솔루션을 사용하여 5G, LTE 및 Wi-Fi 디바이스에서 A-GNSS, OTDOA, ECID 및 Wi-Fi 위치 확인의 적합성 및 성능을 테스트합니다.
8100 위치 기술 솔루션을 사용하여 5G, LTE 및 Wi-Fi 디바이스에서 A-GNSS, OTDOA, ECID 및 Wi-Fi 위치 확인의 적합성 및 성능을 테스트합니다.
LN2C50A045
8100 위치 기술 솔루션을 사용하여 5G, LTE 및 Wi-Fi 디바이스에서 A-GNSS, OTDOA, ECID 및 Wi-Fi 위치 확인의 적합성 및 성능을 테스트합니다.
모바일 디바이스 테스트 시스템 위치 기술 솔루션은 단일 시스템에서 여러 A-GNSS 기술을 사용하여 5G, LTE 및 Wi-Fi 네트워크 전반에 걸쳐 위치 기능이 탑재된 무선 디바이스를 위한 포괄적인 성능 및 적합성 테스트를 제공합니다.
다중 위성군 A-GNSS 지원
5G 및 다중 모드 디바이스 테스트
적합성 및 통신사 승인
전도 및 무선(OTA) 테스트
하이브리드 실내 위치 확인
생산성
R&D, 통신사 승인 및 적합성 워크플로 전반에서 음성, 데이터 및 위치 성능 테스트를 위한 자동화된 5G 모바일 디바이스 테스트 시스템.
R&D, 통신사 승인 및 적합성 워크플로 전반에서 음성, 데이터 및 위치 성능 테스트를 위한 자동화된 5G 모바일 디바이스 테스트 시스템.
LTS1R28U2
R&D, 통신사 승인 및 적합성 워크플로 전반에서 음성, 데이터 및 위치 성능 테스트를 위한 자동화된 5G 모바일 디바이스 테스트 시스템.
8100 5G 모바일 디바이스 테스트 시스템은 단일 확장 가능한 플랫폼에서 음성, 데이터, 비디오 및 위치 기술 전반에 걸쳐 5G 모바일 디바이스를 위한 자동화되고 확장 가능한 성능 테스트를 제공합니다.
테스트 범위 및 표준
자동화 및 분석
실험실 시뮬레이션 및 확장성
자동화된 GNSS 무선 테스트 솔루션은 5G NR, LTE, UMTS, GSM 및 CDMA 디바이스에 대한 CTIA 및 CCSA 독립형 및 보조 GNSS OTA 요구사항을 충족합니다.
자동화된 GNSS 무선 테스트 솔루션은 5G NR, LTE, UMTS, GSM 및 CDMA 디바이스에 대한 CTIA 및 CCSA 독립형 및 보조 GNSS OTA 요구사항을 충족합니다.
LTS25TP3GP091
자동화된 GNSS 무선 테스트 솔루션은 5G NR, LTE, UMTS, GSM 및 CDMA 디바이스에 대한 CTIA 및 CCSA 독립형 및 보조 GNSS OTA 요구사항을 충족합니다.
A-GNSS OTA 테스트 솔루션은 GSM, UMTS, CDMA, LTE 및 5G NR 네트워크 전반에서 모바일 기기를 위한 자동화된 방사형 GNSS 성능 테스트를 제공합니다.
인증 및 표준 적용 범위
테스트 실행 및 프로토콜
유연성 및 통합
아래 자료는 귀하의 애플리케이션에 필요한 구성을 결정하는 데 도움이 될 것입니다.
데이터시트
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
이 플랫폼은 GPS(L1 및 L5), GLONASS, BeiDou(B1i, B1c, B2a, B2i, B2b, B3i), Galileo(E1, E5a), QZSS(Quasi-Zenith Satellite System) 및 NAVIC(Navigation with Indian Constellation)를 아우르는 A-GNSS(Assisted Global Navigation Satellite System) 포지셔닝을 테스트합니다. 이 플랫폼은 여러 위성군을 동시에 실행하여 실제 디바이스 동작을 반영하는 다중 주파수 테스트를 가능하게 합니다.
예. 이 플랫폼은 단일 사용자 인터페이스에서 전도 모드 및 방사형 OTA(Over-the-Air) 테스트를 모두 지원합니다. OTA 테스트는 CTIA(Cellular Telecommunications and Internet Association) 및 CCSA(China Communications Standards Association) 테스트 계획에 정의된 독립형 및 보조 GNSS 테스트 케이스를 자동화하며, SATIMO 및 ETS-Lindgren과 같은 공급업체의 무반향 챔버와 통합됩니다.
이 시스템은 주파수 분할 듀플렉스(FDD) 및 시분할 듀플렉스(TDD)를 지원하는 비독립형(NSA, 옵션 3x) 및 독립형(SA, 옵션 2) 모드 모두에서 5G NR(New Radio)을 처리합니다. 또한 다중 모드 디바이스 테스트를 위해 LTE, WCDMA, GSM, CDMA, Wi-Fi, Cat M1 및 BLE(Bluetooth Low Energy)를 지원합니다.
이 시스템은 VoLTE(Voice over LTE) E911 기능 테스트, Wi-Fi를 통한 E911 통화, FCC 및 통신사 요구 사항에 대한 기압 z축 테스트, 긴급 폴백 및 VoNR(Voice over New Radio) 위치 통화 흐름을 제공합니다. 이러한 기능은 긴급 위치 확인에 대한 통신사 승인 요구 사항을 충족합니다.
이 플랫폼은 AT&T, T-Mobile, Verizon, NTT DOCOMO, SoftBank, China Mobile을 포함한 주요 글로벌 통신사의 요구 사항에 맞춰 사전 구성된 테스트 팩을 포함하며, 3GPP, GCF, PTCRB, CTIA, CCSA 및 OMA(Open Mobile Alliance) 사양에 대한 적합성 테스트 범위도 제공합니다.
예. 이 플랫폼의 모듈형 아키텍처는 요구 사항이 발전함에 따라 사용자가 테스트 영역 및 기능을 추가할 수 있도록 합니다. 기존 위치 기술 솔루션 시스템은 솔루션의 핵심 구성 요소 역할을 하는 유연한 SDR(소프트웨어 정의 라디오) 플랫폼과의 통합을 통해 새로운 5G 기술을 지원하도록 업그레이드할 수 있습니다.