Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
RF/RRM DVT 적합성 툴셋은 3GPP TS 38.521-1-4(5G NR RF), 3GPP TS 38.533(5G NR RRM) 및 3GPP TS 36.521(LTE 기반 C-V2X)에 정의된 5G NR 및 C-V2X RF 및 무선 자원 관리(RRM) 적합성 테스트 사례에 대한 최신 포괄적인 액세스를 제공하여 모바일 장치가 실제 모바일 네트워크에서 예상대로 작동하도록 보장합니다. 이 툴셋은 GCF 및 PTCRB에서 장치 인증을 위한 승인된 테스트 플랫폼으로, sub-6GHz(FR1) 및 mmWave(FR2) 주파수 모두에서 모든 관련 대역에 걸쳐 TDD 및 FDD를 모두 지원합니다. 적합성 테스트 외에도 이 솔루션은 장치의 성능 한계까지 테스트할 수 있도록 하는 설계 검증 테스트 구성을 제공합니다. 지금 RF/RRM DVT 및 적합성 툴셋에 대한 견적을 요청하십시오. 이 솔루션에 대해 더 자세히 알고 싶으십니까? 아래 리소스를 살펴보십시오.
GCF 및 PTCRB와 같은 기관에서 검증한 테스트 케이스를 제공하며, 현지 당국에서 요구하는 규제 테스트 계획을 지원합니다.
설계 검증 테스트(DVT) 지원은 산업 표준을 초과하는 맞춤형 3GPP 기반 테스트를 제공하여 향상된 사용자 경험을 제공할 수 있도록 합니다.
이 솔루션은 단일 장비 설정에서 풀 랙 솔루션까지 확장되며, 특정 랩 및 테스트 요구 사항에 맞춰 조정됩니다.
키사이트는 인증을 위한 새로운 GCF/PTCRB 3GPP 테스트를 구현하고 검증하여 고객이 최신 표준에 따라 테스트하고 있음을 보장합니다.
Technology
5G NR, RedCap, C-V2X, NB-IoT
Test types
RF, RRM, Demod, Data Throughput, Positioning
Use cases
RF/RRM conformance, GCF/PTCRB certification, Regulatory
5G RF/RRM 적합성 툴 세트는 모바일 디바이스가 라이브 모바일 네트워크에서 예상된 성능을 발휘하도록 하기 위해 최신 GCF 및 PTCRB 요구 사항에 따라 검증된 3GPP 무선 주파수(RF)와 무선 리소스 관리(RRM) 적합성 테스트 사례에 대한 최신의 포괄적인 액세스를 제공합니다.
5G RF/RRM 적합성 툴 세트는 비독립형(NSA) 및 독립형(SA) 모드 둘 다에 대해 6GHz(FR1) 미만 주파수 및 mmWave(FR2) 주파수의 광범위한 RF 테스트 요구 사항을 유연하게 해결하고 3GPP 5G NR RF 및 RRM 적합성 테스트 사례의 포괄적인 세트를 지원합니다.
사전 적합성 테스트 기능은 사용자가 5G NR UE RF 파라메트릭 설계 특성을 확인할 때 특히 중요한 특정 인증 조건을 넘어 테스트할 수 있도록 3GPP 테스트 사례를 맞춤화하고 파라미터화하도록 지원합니다.
5G RF/RRM 적합성 툴 세트는 키사이트의 5G 네트워크 에뮬레이션 솔루션 포트폴리오의 일부이며, GCF 및 PTCRB 인증 기관의 전체 RF 및 RRM 테스트 요구 사항을 지원합니다. 5G RF/RRM 적합성 툴 세트는 프로토콜과 무선 주파수(RF) 및 무선 리소스 관리(RRM) 전체에 걸쳐 모바일 디바이스 검증 및 인증을 촉진하기 위해 키사이트 5G 프로토콜 툴 세트를 사용하여 쉽게 확장할 수 있습니다.
5G RF/RRM 적합성 툴 세트는 GCF 및 PTCRB 요구 사항에 따라 검증된 3GPP 적합성 테스트 사례에 대한 최신의 포괄적인 액세스를 제공합니다.
여기에 포함된 것은 다음과 같습니다.
키사이트의 방대한 솔루션 지원 서비스는 5G RF/RRM 적합성 툴 세트 사용자에게 최신 업계 승인 변경 요청과 새로운 테스트 사례 및 새로운 대역 및 대역 조합 지원을 포함한 최신 테스트 사례의 정기적인 소프트웨어 릴리즈를 제공합니다. 각각의 테스트 사례는 GCF 및 PTCRB 인증 제도 둘 다에 대해 완전히 검증되었습니다.
5G RF/RRM 적합성 툴 세트는 지속적인 기능 향상 지원을 통해 기능이 풍부한 환경을 제공합니다.
전 세계에서 5G 기술의 상업적 개발 및 배포는 소비자와 수직 산업을 위한 광범위하고 흥미로운 사용 사례의 해결을 촉진하고 있습니다. 이는 모바일 디바이스 제조업체가 시기적절한 5G NR 디바이스 인증을 위해 최신 무선 주파수(RF), 무선 리소스 관리(RRM) 및 프로토콜 적합성 3GPP 테스트 사양에 대한 초기 및 지속적인 액세스를 얻어야 한다는 것을 의미합니다. GCF(Global Certification Forum) 및 PTCRB와 같은 인증 기관이 채택한 적합성 테스트는 상용 5G 디바이스가 최신 3GPP 릴리즈 15 사양을 준수하고 모바일 네트워크에서 예상대로 작동하도록 보장합니다.
mmWave에서의 빔포밍 같은 5G 관련 기능은 테스트 복잡성을 상당히 증가시킵니다. 많은 인증 팀이 mmWave 디바이스 테스트의 고유의 어려움을 인식하고 있습니다. 하지만 5G NR에 대해서는 많은 사람들이 무엇을 테스트할지 또는 어떻게 테스트할지, 그리고 무엇을 테스트할 수 있고 무엇을 테스트할 수 없는지에 대해 확신하지 못합니다. 성공을 위해서는 R&D 단계부터 시작하여 전체 프로세스를 이해하고 있는 입증된 mmWave 전문가와 함께 일해야 합니다. 이렇게 하면 혼자 힘으로 하는 것보다 더 낫고 더 빠르게 5G RF 적합성 테스트를 완료할 수 있을 것입니다.
5G RF/RRM 적합성 툴세트는 mmWave 테스트의 업계 리더로부터 현재와 미래의 5G 디바이스 워크플로를 간소화하도록 돕기 위해 키사이트의 네트워크 에뮬레이션 솔루션 시리즈를 연장합니다. 5G RF/RRM 툴 세트는 5G 프로토콜 R&D 툴세트와 5G RF DVT 툴세트 같은 다른 키사이트 5G 솔루션과 핵심 컴포넌트를 공유합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
RF/무선 자원 관리(RRM) 적합성을 위해 5G 장치를 검증하려면 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 사양에 정의된 적합성 테스트 사례를 실행해야 합니다. 칩셋 및 장치 제조업체는 공식적으로 인정된 연구소에서 인증 테스트를 수행하기 전에 사전 적합성 단계에서 테스트를 시작할 수 있습니다.
글로벌 인증 포럼(GCF)과 셀룰러 전화 산업 협회(CTIA)의 PTCRB는 테스트 도구 검증 및 연구소 인증 조건을 설정하는 가장 중요한 인증 프로그램을 지원합니다. 또한 장치는 이동통신사(MNO) 또는 규정의 추가적인 현지 테스트 요구 사항을 준수해야 합니다. 테스트 계획을 생성하고 구성하는 것은 테스트 프로세스의 첫 번째 단계입니다. 적절한 테스트 계획이 준비되면 테스트 엔지니어는 개별적으로 또는 순차적으로 테스트를 실행할 수 있습니다.
테스트 엔지니어는 5G의 다양한 요구 사항을 지원하기 위해 우수한 RF 측정 및 실시간 처리 기능을 갖춘 RF/RRM 적합성 툴셋을 필요로 합니다. 이 솔루션은 대상 대역에서 RF 테스트를 가능하게 하고, 인접 대역 및 일부 테스트의 경우 대역 외에서 측정하며, 차단 테스트 케이스를 위한 간섭을 생성해야 합니다.
가산성 백색 가우시안 노이즈 및 페이딩 프로파일과 같은 채널 조건 에뮬레이션 및 저하가 필요합니다. 이 솔루션은 최신 3GPP 릴리스를 지원하여 사용자가 다양한 5G New Radio (NR) 배포 모드(비단독 모드 및 단독 모드) 및 주파수 대역(FR1 및 FR2)에서 테스트 중인 디바이스와 5G 통화를 설정할 수 있도록 해야 합니다.
3GPP(3rd Generation Partnership Project)는 모바일 셀룰러 통신 표준을 설정합니다. 또한 전 세계 정부 기관은 공공 안전을 보장하기 위해 규정을 발표합니다. 5G 기술의 상업적 개발 및 배포가 가속화됨에 따라 최신 3GPP 프로토콜, 무선 주파수(RF) 및 무선 자원 관리(RRM) 적합성 테스트 사양에 대한 조기 및 지속적인 액세스는 5G New Radio (NR) 디바이스 인증을 가속화하는 데 매우 중요합니다.
테스트 사례는 3GPP 기술 사양에 정의된 테스트 사례를 검증하기 위해 생성된 실행 가능한 스크립트입니다. 3GPP 관련 테스트 사례는 일반적으로 기반이 되는 사양의 섹션 이름을 따서 명명됩니다. 3GPP 적합성 사양은 새로운 5G 장치가 무선 액세스 네트워크(RAN)와 올바르게 작동하는지 보장하기 위한 세 가지 주요 클래스의 테스트 사례를 다룹니다.
GCF와 PTCRB는 칩셋 및 장치 제조업체가 인증을 획득하기 위해 준수해야 하는 3GPP 테스트 사례를 선정하여 의무화합니다. 테스트 사례를 선택하면 테스트 공급업체는 해당 테스트 사양을 적합성 테스트 솔루션에 구현합니다. 키사이트는 다양한 칩셋 및 장치 공급업체와 협력하여 3GPP 테스트 사양이 기본 5G 기능과 당사의 해석을 올바르게 검증하는지 확인합니다.
독립적이고 공인된 검증 기관은 3GPP 사양 및 GCF/PTCRB 요구 사항에 따라 각 테스트 사례의 구현을 검증합니다. 성공하면 검증 기관은 테스트 결과를 GCF 및 PTCRB에 제출하여 공식 장치 인증 테스트에 사용될 테스트 사례에 대한 승인을 요청합니다.