Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
RF / RRM 캐리어 승인 툴셋은 전 세계 5G 주요 네트워크 사업자(MNO)가 의무화한 RF / 무선 자원 관리(RRM) 캐리어 승인 테스트 계획에 대한 포괄적인 액세스를 제공합니다. 통합 소프트웨어 및 하드웨어 툴셋은 위성 기반 연결을 위한 비지상 네트워크(NTN) 지원을 포함하여 주파수 범위 1(서브-6 GHz) 및 주파수 범위 2(FR2, 밀리미터파) 전반에 걸쳐 MNO 정의 테스트 사양에 따라 5G 장치의 RF 성능 테스트를 가능하게 합니다. 이 툴셋은 또한 5G 장치의 RF 성능을 완전히 특성화하기 위한 RRM 및 성능 테스트를 포함합니다. 지금 RF / RRM 캐리어 승인 툴셋에 대한 견적을 요청하십시오. 이 솔루션에 대해 더 자세히 알아보시겠습니까? 아래 리소스를 살펴보십시오.
키사이트는 MNO 및 공급업체와 협력하여 기능 로드맵을 기반으로 툴셋의 테스트 케이스를 정의, 구현 및 검증합니다.
송신기/수신기 성능을 위한 대역 내(in-band) 사례와 스퓨리어스 방출, 블로킹 및 간섭 저항을 위한 대역 외(out-of-band) 측정을 지원합니다.
가산성 백색 가우시안 잡음(AWGN)을 포함한 블로킹 테스트 케이스용 간섭 신호를 생성하고, 추가 테스트 장비 없이 페이딩을 제공합니다.
이 솔루션은 단일 장비 설정에서 풀 랙 솔루션까지 확장되며, 랩 테스트 요구 사항을 충족하도록 조정됩니다.
Technology
5G NR, LTE, NB-IoT
Test types
RF, RRM, Data Throughput
Use cases
Carrier Acceptance (RF/RRM)
S8707A RF / RRM 캐리어 승인 툴셋은 전 세계 주요 5G 모바일 네트워크 사업자가 의무화한 RF / RRM 캐리어 승인 툴셋 테스트 계획에 대한 포괄적인 액세스를 제공합니다. 이 툴세트는 비독립형(NSA) 및 독립형(SA) 모드 모두에서 sub-6GHz(FR1) 및 mmWave(FR2) 주파수의 광범위한 테스트 시나리오를 유연하게 처리합니다.
이 제품의 주요 특징은 다음과 같습니다.
S8707A RF / RRM 캐리어 승인 툴셋은 키사이트의 5G 네트워크 에뮬레이션 솔루션 포트폴리오의 일부입니다. 이 솔루션은 디바이스 승인 프로그램의 일환으로 솔루션이 지원하는 테스트 케이스를 검증하는 주요 모바일 사업자의 테스트 요구사항을 기반으로 모바일 디바이스 승인을 위한 효율적인 플랫폼을 제공합니다.
S8707A RF / RRM 캐리어 승인 툴셋은 키사이트의 S8705A RF / RRM 캐리어 승인 툴셋 솔루션과 쉽게 확장되어 공통 하드웨어 및 소프트웨어 플랫폼에서 초기 모뎀 개발부터 디바이스 인증 및 Carrier Acceptance에 이르는 RF 워크플로 전반에 걸쳐 모바일 디바이스 검증을 용이하게 합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
캐리어 수락 테스트(CAT)는 디바이스 워크플로우에서 적합성 및 제조 간의 격차를 해소하는 중요한 단계입니다. CAT는 디바이스가 기능 및 성능 측면에서 사용자 기대를 충족하는지 확인하는 것을 목표로 합니다. 5G 디바이스는 이러한 목표를 달성하기 위해 특정 모바일 네트워크의 핵심 성과 지표(KPI)를 충족해야 합니다.
운영자 디바이스 승인 프로그램은 다음과 같은 여러 측면을 포함할 수 있습니다.
모든 사업자는 네트워크 벤더 상호 운용성 테스트 및 현장 시험을 수행합니다. 많은 사업자가 이제 네트워크 시뮬레이션뿐만 아니라 적합성 테스트도 수행합니다. 또한 CAT 프로그램은 각 사업자 네트워크에 특정한 기능에 중점을 둡니다.
5G는 광범위한 새로운 서비스와 패러다임을 나타냅니다. 이는 광범위하게 다양한 사용 사례의 대규모 매트릭스 테스트를 요구하며, 많은 새로운 사용 사례에 대해 더 큰 유연성과 확장성을 제공하기 위한 기술 발전을 필요로 합니다. 이러한 변화는 네트워크에서 디바이스의 경험 품질(QoE) 및 성능 검증의 중요성을 높입니다.
디바이스 엔지니어는 더 높은 성능을 제공하는 동시에 적합성 및 CAT(Conformance and Certification Test)를 가속화하여 상용화를 진행해야 하는 상당한 압박을 받고 있습니다. 첫 시도에 성공적인 디바이스 수락 테스트를 보장하려고 노력하는 동안 기밀성은 디바이스 엔지니어가 직면하는 또 다른 장애물입니다. 그러나 적합성 및 CAT 툴셋을 사용하여 미리 테스트하는 것과 같은 솔루션이 있습니다. RF 특성, 무선 자원 관리(RRM) 및 프로토콜을 포괄하는 일반 테스트 스위트는 가장 가능성 있는 네트워크 구성을 나타내며 일부 사용 사례에 충분합니다. 유연한 적합성 테스트 솔루션인 경우, 인증 요구 사항을 넘어선 테스트 케이스 사용자 정의도 허용하여 디바이스 엔지니어가 특정 네트워크에 고유한 구성 및 사용 사례를 테스트할 수 있도록 합니다. 네트워크 에뮬레이션 기능은 엔지니어가 실험실 환경에서 다양한 시나리오에서 디바이스를 검증할 수 있도록 합니다.
네트워크 사업자는 고객의 기대를 충족시키기 위해 디바이스에 대한 스트레스 테스트를 수행해야 합니다. 따라서 디바이스 제조업체에게 5G 시대의 CAT(Carrier Acceptance Test) 수행은 4G 시대보다 더욱 중요해졌습니다. 디바이스 제조업체는 디바이스의 CAT를 가속화하기 위해 3GPP 적합성 테스트 및 규정을 넘어 자체 연구소에서 디바이스를 선제적으로 테스트해야 합니다. 이는 이전에는 통신사만 수행했을 작업을 이제는 디바이스 제조업체가 수행해야 함을 의미하지만, 이러한 추가적인 단계는 5G 경쟁에서 승리하는 데 필수적입니다.
실험실에서 디바이스 인수 테스트를 시작하는 것은 말처럼 쉽지 않습니다. 하지만 디바이스 엔지니어가 직면하는 과제를 해결하는 솔루션이 존재합니다.
비지상 네트워크(NTN)는 구성 요소가 지상이 아닌 지구 대기권 또는 지구 주변 우주 공간에 배치되는 무선 통신 시스템입니다.
NTN 기술은 위성 시스템 또는 공중 플랫폼을 사용하여 기존 지상 네트워크로는 비실용적인 원격 지역에 통신 서비스를 제공합니다.
현재 NTN의 단점은 기존 지상 네트워크와 호환되지 않는다는 것입니다. 예를 들어, SpaceX의 Starlink는 위성군을 통해 전 세계 수백만 사용자에게 인터넷 액세스를 제공하는 NTN입니다. 그러나 사용자가 완벽하게 작동하는 무선 송수신기를 갖춘 스마트폰과 태블릿을 가지고 있더라도 Starlink 인터넷 액세스를 위해서는 추가 게이트웨이 장치가 필요합니다.
다행히도 모바일 통신 표준을 개발하는 3GPP(3rd Generation Partnership Project)는 5G 표준의 틀 안에 NTN(Non-Terrestrial Network) 생태계를 통합하여 이러한 비호환성을 해결하고 있습니다. 이를 통해 5G 호환 비지상 네트워크는 지상 모바일 네트워크와 원활하게 연동되어 사용자가 스마트폰과 태블릿에서 위성 모바일 서비스에 직접 액세스할 수 있게 됩니다. 5G NTN은 전 세계 연결성을 획기적으로 개선할 준비가 되어 있습니다.
5G 비지상 네트워크 구성 요소:
gNB는 여러 사용자를 서비스할 수 있는 제한된 용량을 가집니다. 따라서 네트워크 운영자는 인구 밀집 지역에서는 300~800미터마다, 다른 지역에서는 2~3킬로미터마다 하나씩 설치합니다. 분명히, 전 세계는 물론 한 국가의 모든 부분을 커버하는 것은 비실용적이고 비용이 많이 듭니다.
3GPP 5G NR Release 17 표준에 명시된 5G 비지상 네트워크는 RAN에서 위성 또는 항공기를 무선 송수신기로 사용하여 이러한 단점을 극복합니다. 이는 5G 네트워크의 커버리지를 지구 대부분 지역으로 극적으로 확장합니다.