Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 RF 개발 솔루션은 엔지니어가 5G NR, LTE, WLAN, NB-NTN 및 C-V2X 디바이스의 RF 송신기(Tx) 및 수신기(Rx) 성능을 빠르고 정확하게 검증할 수 있도록 지원합니다. 신속한 개발 및 테스트를 위해 설계된 이 솔루션은 직관적인 소프트웨어 환경에서 자동화된 3GPP 호환 테스트를 제공합니다. RF 검증에 맞춰진 포괄적이고 사용하기 쉬운 도구를 사용하여 프로토타입부터 시장 출시까지 디바이스 개발 수명 주기를 가속화하십시오. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
3GPP 및 IEEE 사양에 맞춰진 완전 자동화된 속도 최적화 테스트 케이스를 통해 송신기 및 수신기 테스트를 간소화하여 시장 출시 시간을 단축하십시오.
전도 및 OTA 테스트 모두에 대한 강력한 지원을 통해 디바이스 성능을 검증하여 워크플로를 간소화하고 비교 가능한 결과를 보장합니다.
5G NR (NSA/SA), LTE, WLAN(Wi-Fi 7 포함), NB-NTN 및 C-V2X 장치 전반에서 RF 성능을 검증합니다.
대화형 분석 및 결과 시각화를 활용하여 신속한 문제 해결 및 디바이스 최적화를 위한 실용적인 인사이트를 얻으십시오.
Technology
5G NR, LTE, RedCap, C-V2X, NB-IoT, WLAN, NB-NTN, NR-NTN
Use cases
RF Verification, Repair, Automated Test Cases, Regression Testing
Workflow stage
Development, Repair
S8702A RF 자동화 툴셋은 다음과 같은 방식으로 5G 테스트 어플리케이션의 역량을 확장합니다.
S8702A RF 자동화 툴셋은 5G 디바이스 개발 엔지니어들이 3GPP TS 38.521 및 3GPP TS 36.521 사양에 따라 새로운 5G NR 디바이스의 RF 송신기 및 수신기 성능을 빠르게 검사하고 검증할 수 있도록 지원하는 종합적인 벤치탑 솔루션입니다; 5G NR NSA 및 SA 모드 디바이스 모두에 대해 FR1 및 FR2 배포를 지원합니다. 툴셋의 기반이 되는 요소는 다음과 같습니다.
새로운 5G 디바이스를 개발하는 RF 설계 엔지니어들은 디바이스의 송신기 및 수신기 성능을 빠르게 검사하고 검증할 수 있는 도구가 필요합니다. 그러한 도구가 있으면 최적의 성능을 방해하는 부분을 찾고 거기에 초점을 맞출 수 있으며, 문제가 해결되고 난 후 빠르게 다시 테스트하는 것이 가능합니다.
키사이트의 RF 자동화 툴셋은 관련 3GPP 테스트 사양을 기반으로 RF 송신기 및 수신기 테스트를 제공하므로 이 요구 사항이 원활하게 처리됩니다. 이러한 테스트는 속도를 고려하여 최적화되었으며 벤치탑 플랫폼에서 실행되도록 설계되어 각 엔지니어가 자신의 책상에 전용 테스트 시스템을 갖출 수 있습니다. 키사이트의 정교한 로깅 및 디버깅 도구와 함께 이 툴셋을 사용하면 설계 검증 엔지니어가 프로토타입부터 상용 제품까지 새로운 5G 디바이스의 혁신을 가속화할 수 있습니다.
S8714A UXM 5G RF 어플리케이션은 RF 테스트를 위한 쉽고 빠른 솔루션입니다. RF 어플리케이션은 간단한 UI, 빠르게 선택할 수 있는 측정값, 여러 측정값으로부터 쉽게 볼 수 있는 결과, 공통 프로토콜 이용 사례에 대한 자동 절차가 강점입니다. 하드웨어 통합, 성능 최적화, 회귀 및 설계 검증 테스트와 복원에 적합합니다.
내장된 3GPP 테스트를 사용하여 5G NR NSA 및 SA 디바이스의 RF 성능을 쉽게 검증할 수 있습니다. 간단히 드롭다운 메뉴에서 테스트를 선택하면 RF 애플리케이션이 3GPP에 따라 자동으로 파라미터를 구성하고 측정을 시작합니다. 3GPP 사양의 세부적인 이해가 필요하지 않으므로 테스트 개발 시간이 단축됩니다. 지원되는 테스트:
채널, 대역, 대역폭 등 RF 테스트에 필수적인 파라미터를 빠르게 수정할 수 있습니다. 메인 화면에서 새 값을 입력하면 RF 애플리케이션의 기능적인 시그널링을 통해 자동으로 변경이 이루어집니다. 단일 블라인드 핸드오버를 구성하여 동시에 여러 파라미터를 변경할 수 있습니다.
또한 CPE와 같은 많은 5G NR 디바이스가 WLAN을 지원합니다. 키사이트의 S8714A UXM 5G RF 애플리케이션을 사용하여 WLAN AP의 RF 성능을 측정할 수 있습니다. 802.11a/b/g/n/ac/ax의 경우 측정은 IEEE를 기반으로 합니다.
Optimized to provide fast speeds, the S8714A UXM 5G RF application is designed to perform RF tests with intelligent signaling and efficient usability. Shorten your time to market with this essential solution for RF validation of 5G NR devices.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
전 세계 이동통신 사업자들은 5G 네트워크 구축을 가속화하고 있으며, 2025년 4월 현재 340개 이상의 네트워크가 출시되었고 22억 5천만 개 이상의 연결이 이루어졌습니다. 모바일 기기 제조업체들은 5G 접근성을 신제품의 기본 기능으로 만들고 있습니다. 5G 모바일 사용자들은 더 빠른 연결을 경험하고 있습니다. 이는 많은 기업이 주장해 온 것처럼 5G 시대가 진정으로 도래하여 삶을 변화시키고 있음을 의미합니다.
이동통신 사업자들은 5G 기기가 다양한 폼 팩터를 가질 수 있고 더 넓은 범위의 서비스 유형을 지원할 수 있도록 하는 새로운 무선 접속 기술(RAT)을 사용하여 5G 네트워크를 활성화하고 있습니다. 이들은 산업계와 소비자에게 서비스를 제공하고 있습니다.
새로운 RAT는 기본적으로 세 가지 서비스 범주를 지원합니다.
5G 네트워크는 이러한 사용 사례를 해결하기 위해 광범위한 스펙트럼 옵션을 제공하여 고용량, 고속 데이터 전송률, 유비쿼터스 커버리지 및 초고신뢰성의 최적화된 조합을 제공합니다. 이러한 고유한 기능은 원격 수술 및 자율 주행과 같은 미션 크리티컬 애플리케이션을 가능하게 합니다.
산업 사용자들은 5G 네트워크의 이점을 누리고 있습니다. 제조 공장에서는 5G 네트워크를 통해 수백 또는 수천 대의 로봇을 제어하고 관리합니다. 농부들은 5G 호환 센서를 사용하여 농장이나 가축을 원격으로 모니터링합니다.
확실히, 이러한 사용 사례에서 5G 장치는 더 이상 휴대폰에만 국한되지 않습니다. 사실, 휴대폰은 빙산의 일각에 불과합니다. 혁신적인 사고를 가진 사람들이 개발할 수 있는 다른 많은 애플리케이션이 있습니다. 5G 시대에는 무엇이든 연결될 수 있습니다.
더욱 최첨단 Wi-Fi 7 기능은 기업 및 가정 환경 모두에서 IoT 채택을 증가시킵니다. IoT 채택이 증가하면 네트워크 성능에 해를 끼치고 사용자 경험을 저하시키는 더 복잡한 네트워크 조건으로 이어집니다. 이는 무선 기술 발전의 피할 수 없는 사실입니다. 셀룰러에서도 이미 이러한 과정을 겪었습니다.
이러한 조건에서 장치 성능을 보장하는 가장 효과적인 솔루션 중 하나는 시그널링을 통한 RF 테스트를 실행하는 것입니다. 데이터 처리량 테스트는 장치가 복잡한 네트워크 조건에서 충분한 데이터 속도를 유지할 수 있는지 확인하는 데 중요합니다. 이 테스트는 경기장, 사무실, 공장, 공항, 병원 등 인구 밀집 지역에서 특히 중요합니다. 이러한 장소에는 수많은 장치와 다양한 유형의 애플리케이션이 있어 RF 신호 간섭을 유발할 수 있으며, 이러한 문제의 식별 및 완화는 적절한 성능을 보장하는 데 매우 중요합니다.
앞서 언급했듯이 Wi-Fi 7은 더 빠른 데이터 속도, 더 넓은 대역 채널, 더 높은 변조 및 MLO를 지원합니다. RF 테스트는 장치와 네트워크가 실제 조건에서 이러한 더 높은 속도를 실제로 달성하고 유지하는지 확인할 수 있습니다. 이는 Wi-Fi 7 장치가 다중 대역 시나리오에서 작동할 때도 일관되고 안정적인 연결을 유지할 수 있도록 보장합니다. 또한 Wi-Fi 7 장치는 신호 강도, 스펙트럼 사용 및 다른 서비스와의 비간섭에 대한 국제 표준 및 규정을 준수해야 합니다. 이는 Wi-Fi 7이 더 빠르고 효율적이며 안정적인 무선 통신을 위한 잠재력을 최대한 발휘하도록 보장하는 데 시그널링을 통한 RF 테스트의 중요성을 강조합니다.
Wi-Fi 7에서 시그널링을 통한 RF 테스트의 또 다른 중요한 측면은 네트워크 용량 및 지연 시간 관리입니다. 이러한 테스트는 네트워크가 증가된 데이터 부하에 어떻게 대처하는지 평가하며, 증강 현실(AR), 혼합 현실(MR) 및 가상 현실(VR)을 포함하는 확장 현실(XR)과 같은 대역폭 집약적인 애플리케이션에서 낮은 지연 시간 통신을 유지하는 데 중요합니다. 또한 무선 신호가 밀집된 환경에서 Wi-Fi 7 장치는 다른 장치 및 네트워크의 간섭 없이 최적으로 작동해야 합니다. 시그널링을 통한 RF 테스트는 장치의 간섭 완화 능력을 평가하는 데 중요한 역할을 합니다.
Wi-Fi 7은 산업과 소비자 모두에게 상당한 개선을 제공합니다. 산업 분야에서는 실시간 데이터 분석 및 자율 시스템 운영과 같은 작업에 필요한 리소스를 제공하며, 이는 제조 및 물류와 같은 부문에서 매우 중요합니다. 다양한 유형의 기계를 Wi-Fi 네트워크에 통합하여 효율성, 생산성 및 보안을 향상시킬 수 있습니다.
소비자는 버퍼링 시간 단축 및 다운로드 속도 향상으로 향상된 일상적인 인터넷 경험을 누립니다. 가정 사용자는 스위치, 잠금 장치, 보안 카메라 및 가전제품과 같은 더 많은 스마트 장치를 성능 저하 없이 네트워크에 추가할 수 있습니다.
Wi-Fi 7 및 5G 기술은 고객 구내 장비(CPE)의 채택을 증가시킵니다. CPE는 5G 셀룰러 신호를 Wi-Fi 신호로 변환합니다. 이를 통해 더 이상 인터넷 접속을 위해 집 주변에 전선을 연결하거나 구멍을 뚫을 필요가 없습니다. 이들은 셀룰러와 Wi-Fi 연결 간의 원활한 전환을 제공합니다. 이러한 시나리오에서는 셀룰러 및 Wi-Fi 상호 연동에서 탁월한 성능을 보장하기 위한 추가 테스트가 필요합니다.