Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 프로토콜 개발 솔루션은 차세대 무선 연구, 프로토콜 검증 및 맞춤형 프로토콜 개발에 이상적입니다. 프리실리콘 프로토콜 프로토타이핑부터 시스템 통합 및 검증에 이르기까지 무선 디바이스 개발의 모든 단계를 지원합니다. 최첨단 5G 기능에 대한 조기 액세스를 통해 복잡하고 시뮬레이션된 실제 네트워크 시나리오에서 구현을 철저히 테스트할 수 있습니다. 포트폴리오 내에는 검증된 3GPP 준수 L1/L2 계층을 기반으로 맞춤형 4G/5G 제어 평면 프로토콜 신호 개발을 위한 강력한 지원이 있습니다. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
비단독(NSA) 및 단독(SA) 모드에서 5G NR 및 LTE 프로토콜을 개발하고 테스트하여 최첨단 무선 애플리케이션을 위한 정밀한 검증을 가능하게 합니다.
Sub-6GHz(FR1) 및 mmWave(FR2) 주파수를 지원하여 다양한 배포 시나리오에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다.
프로토콜 스택 파라미터 접근을 포함한 로깅 기능을 사용하여 신속한 문제 해결과 테스트 케이스 실패에 대한 심층 분석을 가능하게 합니다.
실제 네트워크 조건 시뮬레이션 및 오류 주입을 포함하여 높은 유연성으로 테스트 케이스를 생성, 편집 및 자동화합니다.
Technology
5G NR, LTE, RedCap, W-CDMA, CAT-M, NB-IoT, WLAN
Test types
Signaling, Audio Quality, Battery Life, Data Throughput, Field-to-Lab, IMS, Negative Testing, Positioning
Use cases
Custom Protocol Stack Development, Protocol stack development, Field-to-lab, Regression testing
5G 프로토콜 R&D 툴세트는 다양한 글로벌 스펙트럼 요구사항을 해결하고 고급 5G 프로토콜 기능(pre-5G 및 3GPP 5G NR 둘 다)을 효율적으로 프로토타이핑하기 위한 포괄적 솔루션이며 mm-Wave 주파수의 빔포밍과 비독립형 이용 사례를 포함합니다. UXM 5G를 기반으로 한 이 툴세트는 다음을 지원합니다.
5G 사양이 계속 진화하고 업계가 이를 포용하기 시작하는 한편, 5G 프로토콜 R&D 툴세트는 동안 초기 테스트 생성 및 분석을 위해 고도로 최적화된 그래픽 사용자 인터페이스를 포함합니다. 개발 주기의 시작 단계에서 디바이스 기능이 제대로 작동하는지 검증하기 때문에 이 툴은 개발 프로그램 중에 위험을 최소화합니다.
테스트 사례 생성 툴의 핵심 요소는 다음을 포함합니다.
5G 프로토콜 R&D 툴세트는 결함을 초기에 발견하고 해결할 수 있도록 지원하여 더 빠르고 비용 효율적인 개발 프로세스를 보장합니다.
Log Viewer는 다음을 제공하는 협업 결과 분석 툴입니다.
주요 업계 리더와의 초기 협업을 통해 달성한 5G 프로토콜 R&D 툴세트는 복잡하고 시뮬레이션된 실제 네트워크 시나리오의 구현을 테스트하기 위해 고급 5G 기능의 가장 빠른 가용성을 제공합니다.
mmWave의 빔포밍과 스펙트럼 공유 같은 5G 관련 기능은 테스트 복잡성을 상당히 증가시킵니다. 빠르게 전개되는 5G 산업에서 성공하려면 프로토타이핑 단계에서 모든 5G 시스템 요소를 유연하게 에뮬레이션하고 정확한 측정을 수행하고 충분한 정보를 통해 결정을 내릴 수 있어야 합니다. 프로토콜 및 mmWave 테스트의 업계 리더가 제공하는 5G 프로토콜 R&D 툴세트는 현재 및 미래 5G 디바이스 워크플로를 간소화하도록 돕기 위한 키사이트 네트워크 에뮬레이션 솔루션 시리즈의 첫 번째 솔루션입니다.
키사이트의 5G 테스트 애플리케이션(TA) 프레임워크는 4G LTE는 물론 5G NR 배포 모드인 Non-Standalone(NSA) 및 Standalone(SA)을 모두 지원하는 UXM 5G 네트워크 에뮬레이터 플랫폼을 제어합니다. S8713A 맞춤형 프로토콜 개발(CPD) 툴세트는 이 기능을 기반으로 구축되며, 스택 내 제어 및 관찰 서비스 액세스 포인트(PCO)에 대한 액세스와 메시지 및 데이터의 빠른 인코딩/디코딩을 위한 툴세트를 제공합니다. 이를 통해 상위 계층 NAS/RRC 절차 및 사용자 평면 패킷을 사용자 정의할 수 있습니다. 이 기능은 Microsoft Visual Studio 2019 기반 C# 개발 환경을 사용하여 활성화됩니다.
S8713A 툴셋은 다음을 제공합니다.
o 신호 무선 베어러(SRB)에 대한 직접 액세스
o 데이터 무선 베어러(DRB)에 대한 직접 액세스
o 맞춤형 NAS/AS 제어 평면 신호 및 메시지 인코딩/디코딩
S8713A 맞춤형 프로토콜 개발 툴셋은 초기 설계부터 승인 및 제조에 이르는 전체 디바이스 개발 워크플로를 지원하는 키사이트의 5G 네트워크 에뮬레이션 솔루션 포트폴리오의 일부입니다. 이 툴셋은 독자적인 상위 계층 프로토콜을 개발하고 테스트해야 하는 특수한 요구 사항을 해결하는 포괄적이고 독보적인 솔루션을 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
프로토콜 개발 툴은 5G New Radio (NR) 및 LTE와 같은 진화하는 표준의 맥락에서 무선 통신 프로토콜을 에뮬레이션, 테스트 및 분석하도록 설계된 특수 소프트웨어 플랫폼을 제공합니다. 이러한 툴은 연구원과 개발자가 복잡한 네트워크 환경을 시뮬레이션하고 프로토콜 구현을 검증하며 차세대 무선 시스템의 칩셋, 디바이스 및 인프라 구성 요소 개발 주기를 가속화할 수 있도록 합니다. 이러한 툴의 주요 기능은 다음과 같습니다:
1. 프로토콜 프로토타이핑 및 에뮬레이션:
이러한 툴은 신호 프로토콜의 프리실리콘 프로토타이핑을 가능하게 하여 개발자가 물리적 하드웨어를 사용할 수 있기 전에 프로토콜 스택(예: 독립형 또는 비독립형 모드의 5G NR)을 모델링하고 시뮬레이션할 수 있도록 합니다. 이는 sub-6 GHz(FR1) 및 mmWave(FR2) 주파수 대역을 포함한 시뮬레이션된 실제 시나리오에서 초고신뢰 저지연 통신(URLLC), 대규모 머신 타입 통신(mMTC) 및 향상된 모바일 광대역(eMBB)과 같은 정교한 기능을 실험할 수 있도록 지원하므로 차세대 연구에 매우 중요합니다.
2. 적합성 및 견고성 테스트:
이들은 산업 표준(예: 5G용 3GPP 사양) 준수를 보장하기 위한 포괄적인 테스트를 용이하게 합니다. 의도적인 프로토콜 오류, 코너 케이스 또는 손상을 도입하여 이러한 솔루션은 비3GPP 네트워크와의 연동 또는 고속 이동 시나리오 처리와 같은 실제 네트워크 이상에 대한 디바이스 구현의 견고성을 검증합니다.
3. 성능 분석 및 디버깅:
정교한 로깅 및 분석 기능을 통해 현장에서 기록된 프로토콜 호출 흐름을 연구실 기반 테스트 케이스로 복제하여 테스트 실패를 신속하게 디버깅할 수 있습니다. 이는 차세대 R&D에 특히 유용하며, 도구가 실제 데이터(예: 디바이스 현장 시험)를 재현 가능한 테스트로 자동 변환하여 분석 시간을 단축하고 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
4. 개발 워크플로 통합 및 확장성:
이러한 툴은 네트워크 에뮬레이터 또는 적합성 테스트 스위트와 같은 보완적인 하드웨어 및 소프트웨어와 통합되어 초기 모뎀 개발부터 디바이스 인증까지 종단 간 검증을 지원합니다.
전반적으로 이러한 유형의 툴은 기본적인 산업 요구 사항을 초과하는 유연하고 제어력이 높은 환경을 제공하여 R&D 프로세스를 간소화하고, 높은 품질과 신뢰성을 유지하면서 혁신적인 무선 기술의 시장 출시 시간을 단축합니다.
5G 디바이스 테스트에서 NSA 및 SA 모드는 두 가지 기본적인 배포 아키텍처를 나타내며, 각각 프로토콜 동작, 네트워크 성능 및 테스트 요구 사항에 대해 고유한 영향을 미칩니다.
NSA 모드는 제어 신호용으로 기존 4G LTE eNodeB에 디바이스를 고정하고, 이중 연결(EN-DC)을 통해 사용자 평면 데이터 전송용으로 5G NR(New Radio) gNodeB를 사용합니다. 이 아키텍처는 4G EPC(Evolved Packet Core)를 활용하며, 기존 LTE 인프라를 재사용하여 출시 시간을 단축하기 위해 초기 5G 출시 시 널리 채택되었습니다. NSA 테스트는 LTE-NR 연동, 이중 연결 신호, 이동성 절차, 그리고 처리량, 지연 시간 및 핸드오버 성공률을 포함한 성능 지표를 강조합니다. 테스트 과제에는 RAT 전반의 동기화, RAT 간 핸드오버, 그리고 다양한 네트워크 조건에서의 업링크-다운링크 조정이 포함됩니다.
이와 대조적으로, SA 모드는 제어 및 사용자 평면 기능 모두에 대해 5G 코어(5GC) 및 gNodeB를 포함하는 완전한 5G NR 아키텍처를 사용하여 독립적으로 작동합니다. 이를 통해 네트워크 슬라이싱, 초고신뢰 저지연 통신(URLLC) 및 대규모 머신 타입 통신(mMTC)과 같은 기본 5G 기능을 완벽하게 지원하여 산업용 IoT, 스마트 시티 및 자율 주행 차량과 같은 사용 사례를 가능하게 합니다. SA 테스트는 AMF(Access and Mobility Management Function) 및 SMF(Session Management Function)와 같은 코어 기능과의 상호 작용을 포함하여 전체 NR 프로토콜 스택을 검증합니다. 또한 FR1 및 FR2 주파수 대역 전반의 성능을 측정하며, 종단 간 지연 시간, 이동성, 슬라이싱 기능 및 서비스 오케스트레이션에 중점을 둡니다.
테스트 방법론은 아키텍처 종속성에 따라 다릅니다.
최첨단 테스트 도구는 NSA 및 SA 네트워크 구성 모두를 에뮬레이트하고, 3GPP 호환 호출 흐름을 시뮬레이션하며, 실제 환경의 손상(예: 핸드오버, 지연 시간 급증 또는 gNodeB 오류)을 도입합니다. 이러한 도구는 포괄적인 프로토콜 로깅 및 추적 분석을 제공하여 엔지니어가 제어 평면 문제를 디버그하고 성능을 최적화하며 인증 및 사업자 승인 기준에 대한 디바이스 준수를 보장할 수 있도록 합니다.
맞춤형 테스트 전략은 5G 디바이스가 다양한 배포 모드와 진화하는 네트워크 아키텍처에서 안정적으로 작동하도록 보장하는 데 중요합니다.
3GPP는 Release 13부터 LTE 또는 LTE 기반 기술을 사용하여 IoT 디바이스를 지원했으며, 후속 릴리스에서 개선 사항이 있었습니다. Release 17은 RedCap을 통해 5G NR을 사용하는 IoT 디바이스 지원을 도입했으며, 이는 비용 및 전력 소비 요구 사항을 충족하고 LTE 기반 동급 제품보다 더 많은 용량을 제공합니다.
릴리스 18은 훨씬 더 낮은 복잡성의 장치를 위한 eRedCap으로 이를 더욱 향상시킵니다. 이로 인해 RedCap 및 eRedCap은 NB-IoT 및 LTE Cat-M과 같은 이전 IoT 특정 기술을 넘어선 용량 요구 사항을 가진 장치에 적합한 선택이 됩니다. RedCap 및 eRedCap을 통해 네트워크는 산업용 IoT, 웨어러블, 보안 및 감시 애플리케이션용 장치를 지원하도록 적응합니다. 단일 네트워크에서 다양한 장치 유형을 지원하는 기능은 새로운 IoT 기반 비즈니스의 성공에 기여할 수 있는 네트워크 운영자 및 서비스 제공업체에 추가적인 이점을 제공합니다.
이제 디바이스 출시에는 LTE 기반 및 5G NR RedCap/eRedCap 기술 지원이 포함됨에 따라, 전 세계적으로 5G 구축 및 가입자 수가 빠르게 증가하면서 RedCap/eRedCap만을 사용하는 디바이스로의 전환이 가속화되고 있습니다.