Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 기능 개발 솔루션은 포괄적인 실시간 테스트 기능을 통해 엔지니어가 5G 디바이스를 검증하고 최적화할 수 있도록 지원합니다. 초기 프로토타입 개발부터 상용 제품 테스트에 이르기까지, 키사이트 솔루션은 다양한 무선 기술 전반에 걸쳐 정밀한 RF 및 기능 성능 테스트를 보장합니다. 칩셋 및 디바이스 제조업체, 통신 사업자 및 수리 업체를 위해 설계된 확장 가능하고 사용자 친화적인 도구를 통해 출시 시간을 단축하십시오. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 올바른 솔루션을 선택하는 데 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 살펴보십시오.
5G NR NSA 및 SA, LTE, WLAN, IoT를 포함한 광범위한 무선 기술을 지원하며, 실제 테스트 시나리오를 위한 네트워크 에뮬레이션을 제공합니다.
견고한 디바이스 검증을 위해 데이터 처리량, 음성, 비상 경보 및 이동성을 포함한 자동화된 테스트 스위트를 사용하여 성능 및 기능 KPI를 검증하십시오.
사용하기 쉬운 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)와 정교한 로깅, 시각화 및 디버깅 도구를 활용하여 테스트 구성, 실행 및 문제 해결을 간소화하십시오.
포괄적인 디바이스 검증을 위해 다양한 대역 조합과 복잡한 시나리오를 지원하는 자동화된 테스트 시퀀스로 테스트를 가속화하십시오.
Workflow stage
Development, Repair
Test domain
Functional, RF, Performance
Technology
5G NR, LTE, WLAN, NB-NTN, NR-NTN, RedCap, C-V2X, NB-IoT, CAT-M, W-CDMA, GSM
Test types
Data Throughput, Audio, Battery Life, Emergency Alerts, Mobility, Dual SIM, Field-To-Lab, WLAN Performance, RF, Signaling, Emergency, Audio Quality
Use cases
Integration and Verification, Functional and Performance, Automated Test Cases, Regression Testing, Functional Performance, RF Performance
S8703A Functional KPI Toolset은 통합 및 기능 테스트를 수행하여 디바이스의 성능을 검증하는 개발 엔지니어를 위한 포괄적이고 사용하기 쉬운 자동화된 솔루션을 제공합니다.
이 툴셋은 다음과 같은 기능 테스트를 유연하게 제공합니다.
이 제품의 주요 특징은 다음과 같습니다.
S8703A Functional KPI Toolset은 키사이트의 5G 네트워크 에뮬레이션 솔루션 포트폴리오의 일부입니다. 이 툴셋은 칩셋 제조업체, 모바일 디바이스 제조업체, 통신사 및 수리업체의 개발 및 검증 엔지니어가 사용자 경험 시나리오를 검증할 수 있도록 설계된 효율적이고 비용 효율적인 플랫폼을 제공합니다.
새로운 5G 디바이스를 개발할 때, 설계 엔지니어는 디바이스의 기능적 측면을 신속하게 검사하고 검증할 수 있는 툴에 접근해야 합니다. 이를 통해 성능이 최적화되지 않은 영역을 식별하고 집중하며, 문제가 해결되었을 때 신속하게 재테스트할 수 있습니다. 키사이트의 Functional KPI Toolset은 데이터 처리량, 오디오, 전력 소비, 이동성, 긴급 서비스, 듀얼 SIM, BWP 및 DSS와 관련된 자동화된 테스트 시나리오 제품군을 제공하여 UXM 5G 테스트 애플리케이션 또는 UXM 5G RF 애플리케이션의 기능을 확장합니다. 이 시나리오들은 속도에 최적화되어 벤치탑 플랫폼에서 실행되도록 설계되었으며, 각 엔지니어가 자신의 책상에 전용 테스트 시스템을 가질 수 있도록 합니다. 키사이트의 정교한 로깅 및 디버깅 툴과 결합된 이 솔루션은 설계 검증 엔지니어가 새로운 5G 및 4G 디바이스를 프로토타입에서 상용 제품으로 전환하는 과정을 가속화할 수 있도록 합니다.
키사이트의 S8711A UXM 5G 테스트 애플리케이션은 초기 프로토타입 테스트부터 통합과 검증까지 전체 칩셋 및 디바이스 개발 워크플로에 사용할 수 있는 대화형 실시간 테스트 도구입니다.
네트워크 에뮬레이션, RF 및 기능 테스트를 위한 포괄적인 도구로 구성 및 파라미터화에서 높은 수준의 자율성을 확보할 수 있습니다. 사용하기 쉬우면서도 강력한 GUI, 로그 뷰, SCPI를 통한 원격 제어로 더 많은 사용 사례를 검증해 보십시오.
미래 전망:
가장 폭넓은 기능 테스트와 RF 테스트를 통해 자신감을 가지고 측정:
S8711A UXM 5G 테스트 애플리케이션은 키사이트의 5G 네트워크 에뮬레이션 솔루션 포트폴리오의 일부입니다. RF 성능 및 기능 KPI를 통해 맞춤형 테스트 캠페인을 검증하고 네트워크 환경을 완벽하게 제어해야 하는 기술 사용자를 위한 종합적인 테스트 도구입니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
5G 디바이스가 혁신적인 연결성이라는 약속을 이행하도록 보장하려면 설계자와 제조업체는 몇 가지 중요한 성능 요소를 해결해야 합니다. 높은 데이터 처리량 달성부터 전력 효율 최적화, 끊김 없는 이동성 보장, 안정적인 음성 서비스 제공, 강력한 비상 경보 시스템 구현에 이르기까지 이러한 요소들은 5G 표준 및 사용자 기대를 충족하는 데 필수적입니다. 다음은 5G 디바이스 개발 및 테스트를 위한 주요 고려 사항을 설명합니다.
다음은 RF 기능 테스트 솔루션에 필수적인 주요 기능입니다.
향상된 모바일 광대역(eMBB), 초고신뢰 저지연 통신(URLLC) 및 대규모 머신 타입 통신(mMTC)은 5G NR의 근본적인 목표였습니다. 최근 3GPP는 TSN을 이 목록에 추가했습니다.
RedCap의 개념은 5G NR 배포 규모의 이점을 활용하면서도 기능, 비용 및 전력 소비 간의 최적의 균형을 위해 더 적은 5G NR 기능을 활용할 수 있는 사용자 장비(UE)를 구축하는 것입니다. 3GPP는 기능이 축소된 NR 장치 지원을 연구하기 위한 연구 항목을 만들었습니다. 이 연구 항목은 궁극적으로 3GPP 작업 항목이 되었으며, RedCap은 Release 17에서 도입되었습니다.
URLLC, mMTC 및 TSN은 제조 라인 로봇 및 드론과 같은 고대역폭 및 저지연 요구 사항을 가진 IoT 연결을 다룹니다. 그러나 일반적으로 비용 또는 폼 팩터 제약이 있는 낮은 성능 요구 사항을 가진 센서, 액추에이터 및 기타 IoT 장비에 대한 연결을 반드시 다루지는 않습니다. 이러한 디바이스는 작은 패킷으로 비동기 정보를 전송할 수 있지만, 초기 구매 및 운영 유지보수에서 급진적인 비용 최적화가 필요하며, 이를 위해 배터리 수명 지속 시간이 중요합니다.
“스마트” 산업 외에도 3GPP는 Release 17 사양에 두 가지 다른 RedCap 사용 사례를 포함했습니다. 바로 감시 장치와 건강 및 웰니스 정보를 수집하고 전달할 수 있는 웨어러블 장치입니다.