인서킷 테스트 시스템(ICT 시스템) - 30년이 넘는 리더십

키사이트 인서킷 테스트(in-circuit test) 솔루션은 미래의 폭넓은 테스트 과제를 해소할 기술을 채택한다는 혁신성을 담고 있습니다. 키사이트는 30년 이상 쌓아온 인서킷 테스트(ICT) 전문 지식을 활용해서 HP와 Agilent 시절의 투자를 포함하여 고객의 투자를 보호하는 훨씬 더 나은 혁신으로 계속해서 산업을 주도해 나가고 있습니다.

또한 5G, 사물인터넷(IoT), 그리고 자동차 및 에너지 산업 부문의 전자부품 제조업체들은 전 세계적으로 연결된 매우 복잡한 제조 환경에서 기업을 운영하고 있습니다. 제조 운영이 진화함에 따라 이러한 기업에는 높은 처리량과 일관적이고 반복 가능한 결과를 제공하여 4차 산업혁명의 "스마트 팩토리" 환경 이점을 활용할 수 있는 테스트 시스템이 필요합니다.

키사이트는 전자부품 제조업체가 폭넓은 인쇄 회로 보드 어셈블리(PCBA) 테스트를 수행하고 오늘날의 복잡한 인쇄 회로 어셈블리 문제를 처리하는 데 필요한 선도적인 보드 테스트 솔루션을 제공합니다. 당사는 테스트 속도를 최대 40%까지 향상시키는 더 빠른 실리콘 네일과 바운더리 스캔 기능을 갖춘 탁월한 인라인 및 오프라인 테스터인 i3070과 세계 최초의 20코어 병렬 테스터인 i7090을 소개하게 되어 기쁩니다.

키사이트의 i3070 시리즈 6 ICT는 IoT, 5G, 자동차 및 에너지 어플리케이션을 위한 광범위한 PCBA 크기를 지원합니다. i3070의 고유한 설계는 기생 커패시턴스로 인한 원치 않는 영향을 최소화하고 크로스토크에 대한 면역성을 개선하며 표유 신호 커플링을 제거하여 훨씬 일관되고 반복 가능한 측정을 제공합니다.

키사이트의 i7090는 대규모 병렬 연산 코어를 활용하여 가장 효율적이고 유연한 보드 테스트 시스템입니다. 최대 20개의 회로 내 테스트 코어를 활용하여 PCBA 테스트 엔지니어는 여러 시스템을 구축하지 않고도 다수의 테스트 대상 장치(UUT)를 동시에 테스트할 수 있습니다. 이로써 규모 조정 및 인프라 비용을 절감하고 유용한 테스트 공간을 확보할 수 있습니다.

테스트 접근성을 거의 제공하지 않고 점점 더 소형화되는 PCBA의 고속 또는 고전력 디바이스나, 자체적인 과제들을 도입하는 유연한 PCBx의 인기가 높아지는 것과 상관없이, 키사이트를 통해 설계부터 제조까지 신뢰할 수 있는 보드 및 기능 테스트 파트너가 될 수 있습니다.

적합한 인서킷 테스트 시스템 찾기

PCB 검사 및 테스트 서비스

키사이트 PCB 검사 서비스는 현지화된 지원과 종합적인 서비스를 통해 다양한 제조 문제를 해결할 수 있습니다. 언제 어디서든 키사이트 파트너에게 가장 적합한 서비스를 제공받아 보세요.

자동화 ICT 시스템

30년이 넘는 자동화 인-서킷 테스트 경험을 통해 키사이트는 가장 완전한 인라인 자동화 인-서킷 테스트 솔루션을 제공합니다. 가장 작은 폼팩터에 내부적/외부적으로 통합된 인라인 핸들러를 포함하고 있습니다.

메달리스트 i1000

키사이트 메달리스트 i1000 ICT(인서킷 테스트) 시스템은 원래의 저렴한 픽스쳐 솔루션을 유지하면서 디지털 테스트 기능도 제공하는 저렴한 ICT 솔루션입니다.

회로내 테스트 > i3070 시스템

키사이트 i3070 회로내 테스트(ICT) 시스템은 전 세계적으로 성능을 입증하고 있는 ICT 시스템으로, 탁월한 테스트 범위와 견고함으로 출력을 20% 이상 높일 수 있습니다.

x1149 바운더리 스캔 분석기

새로운 x1149 바운더리 스캔 분석기는 전기 구조 테스트를 위한 도구로, IEEE 1149.x 표준을 기반으로 JTAG Technologies의 강력한 바운더리 스캔 기능을 갖추었습니다.

i7090 대규모 병렬 보드 테스트 시스템

i7090 보드 테스트 시스템은 여러 PCBA에서 병렬 보드 테스트를 수행할 수 있도록 최대 20개의 코어를 갖는 세계 최초의 대규모 병렬 보드 테스트 시스템입니다.

nanoVTEP 벡터리스 테스트 어플리케이션

키사이트 벡터리스 테스트 솔루션은 테스트 커버리지를 개선하는 데 도움이 되는 초소형 앰프를 포함하고 있습니다. 차지하는 면적이 60% 더 작아져 필요한 바닥 공간 감소.

i3070 유틸리티 카드

키사이트 유틸리티 카드를 사용하여 고성능 ISP(in-system flash programming)가 가능합니다.

A90 In-Line Application Test Suite

A modular and application-specific automated in-line test suite optimized for high-speed flash programming, scalable to 112 channels for maximum throughput in high-volume production.

모든 시리즈 보기

인서킷 테스트 관련 소프트웨어

키사이트 인서킷 테스트 시스템 및 보드 테스트 시스템 소프트웨어는 기능이 풍부하며 PCBA 제조 테스트용으로 설계되었습니다. 이러한 도구는 설계에서 프로토타이핑, NPI 및 대량 생산 실행에 이르기까지 제품 수명주기의 모든 단계에서 바운더리 스캔 테스트의 성공을 보장합니다.

DFT 분석 도구

DFT 분석 도구는 x1149 SW의 일부로 사용할 수 있습니다. 이 도구는 PCBA의 DFT가 높은 테스트 커버리지를 보장하는 측면에서 성능이 얼마나 뛰어난지에 대한 통찰력을 제공합니다. 아래는 소프트웨어 어플리케이션에 대한 링크입니다.

키사이트 x1149 바운더리 스캔 분석기 소프트웨어 릴리즈 (영문)

 

ICT 소프트웨어

ICT는 제조 생산 라인에서 가장 일반적으로 사용되는 보드 제조 테스트입니다. 어떤 종류의 테스트 커버리지를 적용받을 수 있는지 보려면 아래 링크를 클릭하여 i3070 ICT 소프트웨어를 다운로드하십시오.

키사이트 i3070 소프트웨어 릴리즈 (영문)

 
키사이트 보드 테스트 시스템 소프트웨어

관련 리소스

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?