초기 개발부터 이동통신사 승인 및 성능 테스트까지
5G NR, RedCap, NTN, WLAN 등을 지원하는 UXM 신호 교환 테스트 플랫폼
디바이스 신호 프로토콜 및 RF 성능 검증
사전 적합성에서 통신사 승인 솔루션까지 살펴보기
키사이트의 UXM 무선 테스트 플랫폼은 차세대 무선 기기의 개발, 검증 및 인증을 위한 포괄적인 시그널링 테스트 기능을 제공합니다. 5G NR, LTE, RedCap, NTN, 셀룰러 IoT, C-V2X, WLAN 등의 기술을 지원하는 이 플랫폼은 제어된 실험실 환경에서 실제 네트워크 조건을 에뮬레이션합니다. 초기 칩셋 및 기기 설계부터 이동통신사 승인 및 제조에 이르기까지, UXM 플랫폼을 통해 엔지니어는 단일의 고집 통합 솔루션을 사용하여 RF, 프로토콜, 기능 및 성능 테스트를 수행할 수 있습니다.
키사이트 셀룰러 디바이스 개발 솔루션은 RF, 프로토콜, 기능 및 성능 테스트 도메인 전반에 걸쳐 사전 실리콘 개발, 모뎀 및 RF 브링업, 디바이스 통합 및 성능 최적화를 지원합니다. 귀사의 애플리케이션에 적합한 솔루션을 찾으려면 당사의 다양한 솔루션을 살펴보십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 5G 디바이스 승인 솔루션은 사전 적합성, 적합성, 규제 및 통신사 승인을 포함한 전체 워크플로우를 포괄하며 프로토콜 및 RF/무선 자원 관리(RRM) 도메인을 다룹니다. 키사이트 솔루션은 GCF(Global Certification Forum) 및 PTCRB(PCS Type Certification Review Board) 인증 기관, 규제 기관 및 이동통신사(MNO)에서 제공하는 포괄적인 테스트 케이스 세트를 제공합니다. 귀사의 중점 분야에 따라 필요한 솔루션을 선택하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트의 UXM 무선 테스트 플랫폼은 차세대 무선 기기의 개발, 검증 및 인증을 위한 포괄적인 시그널링 테스트 기능을 제공합니다. 5G NR, LTE, RedCap, NTN, 셀룰러 IoT, C-V2X, WLAN 등의 기술을 지원하는 이 플랫폼은 제어된 실험실 환경에서 실제 네트워크 조건을 에뮬레이션합니다. 초기 칩셋 및 기기 설계부터 이동통신사 승인 및 제조에 이르기까지, UXM 플랫폼을 통해 엔지니어는 단일의 고집 통합 솔루션을 사용하여 RF, 프로토콜, 기능 및 성능 테스트를 수행할 수 있습니다.
키사이트 셀룰러 디바이스 개발 솔루션은 RF, 프로토콜, 기능 및 성능 테스트 도메인 전반에 걸쳐 사전 실리콘 개발, 모뎀 및 RF 브링업, 디바이스 통합 및 성능 최적화를 지원합니다. 귀사의 애플리케이션에 적합한 솔루션을 찾으려면 당사의 다양한 솔루션을 살펴보십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 5G 디바이스 승인 솔루션은 사전 적합성, 적합성, 규제 및 통신사 승인을 포함한 전체 워크플로우를 포괄하며 프로토콜 및 RF/무선 자원 관리(RRM) 도메인을 다룹니다. 키사이트 솔루션은 GCF(Global Certification Forum) 및 PTCRB(PCS Type Certification Review Board) 인증 기관, 규제 기관 및 이동통신사(MNO)에서 제공하는 포괄적인 테스트 케이스 세트를 제공합니다. 귀사의 중점 분야에 따라 필요한 솔루션을 선택하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
빔포밍, MIMO(Multiple-Input / Multiple-Output), 네트워크 슬라이싱, 그리고 RedCap(Reduced Capability) 및 NTN(Non-Terrestrial Networks)을 포함한 새로운 표준과 같은 기능 때문에 5G 디바이스 성능 및 표준 준수 테스트는 어렵습니다. 이 eBook에서 검증 및 승인부터 당면 과제까지 필요한 5G 디바이스 테스트를 수행하는 방법을 배우고 테스트 계획 및 테스트 프로세스를 간소화하는 방법을 알아보십시오.
무선 통신
GCF 및 PTCRB에서 검증한 3GPP 정의 프로토콜 적합성 테스트 케이스를 디바이스에 대해 실행하십시오.
무선 통신
새로운 네트워크 액세스 절차 및 RF 테스트 케이스를 포함한 특정 RedCap 파라미터에 대해 테스트하십시오.
무선 통신
모바일 네트워크 사업자가 의무화한 프로토콜 테스트 계획에 대한 디바이스 규정 준수를 검증하십시오.
무선 통신
모바일 디바이스, 네트워크, 위성, 궤도 및 채널 모델을 포함한 NTN 구성 요소를 에뮬레이션하십시오.
무선 통신
GCF, PTCRB 및 규제 기관에서 검증한 적합성 테스트 케이스를 디바이스에 대해 실행하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
올바른 셀룰러 디바이스 테스트 솔루션을 선택하는 것은 디바이스 유형, 지원되는 무선 기술, 개발 단계 및 검증 목표에 따라 달라집니다. 셀룰러 디바이스는 신호, RF, 프로토콜, 기능, 성능, 적합성, 규제 및 이동통신사 승인 테스트의 다양한 조합을 필요로 할 수 있습니다.
초기 개발 단계에서 키사이트 셀룰러 디바이스 개발 솔루션은 RF, 프로토콜, 기능 및 성능 테스트 영역 전반에 걸쳐 프리실리콘 개발, 모뎀 및 RF 브링업, 디바이스 통합 및 성능 최적화를 지원합니다. 후기 단계 검증을 위한 승인 솔루션은 프로토콜 및 RF/RRM 영역을 커버하며 사전 적합성, 적합성, 규제 및 이동통신사 승인 워크플로를 포괄합니다.
셀룰러 디바이스는 RF, 프로토콜, 기능, 성능, RRM, 적합성, 규제, 이동통신사 승인 및 OTA(Over-the-Air) 테스트를 필요로 할 수 있습니다. 필요한 테스트 조합은 디바이스, 지원되는 기술, 목표 시장, 그리고 개발 검증, 표준 준수 또는 이동통신사 승인이 목표인지 여부에 따라 달라집니다.
키사이트의 개발 솔루션은 RF, 프로토콜, 기능 및 성능 테스트를 커버하며, 승인 솔루션은 프로토콜 및 RF/RRM 영역 전반에 걸쳐 사전 적합성, 적합성, 규제 및 이동통신사 승인 테스트를 커버합니다. 이 페이지는 또한 디바이스 위치 테스트 및 실험실에서의 실제 성능 검증을 위한 OTA 인증을 참조합니다.
주요 셀룰러 디바이스 테스트 KPI에는 처리량, 지연 시간, 신뢰성, 배터리 수명, 블록 오류율, 감도 및 네트워크 효율성이 포함됩니다. 엔지니어는 디바이스 및 목표 인증 또는 승인 요구 사항에 따라 RF 성능, 신호 동작, 핸드오버, 프로토콜 작동 및 RRM 성능을 검증해야 할 수도 있습니다.
5G 디바이스의 경우, 빔포밍, MIMO, 네트워크 슬라이싱, RedCap 및 비지상 네트워크와 같은 고급 기능을 고려한 테스트도 필요할 수 있습니다. 이러한 기능은 디바이스 승인 전에 검증되어야 하는 새로운 성능 및 표준 준수 과제를 야기합니다.
셀룰러 디바이스는 제어된 환경에서 네트워크 동작, 채널 조건, 이동성 시나리오 및 트래픽 부하를 에뮬레이션하는 실험실 기반 솔루션을 사용하여 실제 환경에서 테스트됩니다. 이를 통해 엔지니어링 팀은 실시간 네트워크 테스트에만 의존하지 않고 디바이스 성능을 검증할 수 있습니다.
5G 디바이스의 경우, 실제 환경 검증에는 핸드오버 테스트, 채널 에뮬레이션, 대규모 MIMO 테스트, OTA 테스트 환경 및 대규모 UE 트래픽 시나리오가 포함될 수 있습니다. 이러한 방법은 산업용 IoT, 차량 통신, RedCap, NTN 및 이동통신사 승인 워크플로와 같은 사용 사례 전반에서 성능 격차를 식별하는 데 도움이 됩니다.
셀룰러 디바이스는 적용 가능한 3GPP 사양, 규제 요구 사항, 인증 기관 요구 사항 및 이동통신사 승인 계획에 대해 검증되어야 합니다. 5G 적합성 테스트의 경우, 3GPP 사양은 프로토콜, RF 및 무선 자원 관리 테스트 케이스를 커버합니다.
GCF 및 PTCRB와 같은 인증 기관은 디바이스 인증을 위해 선택된 3GPP 테스트 케이스를 의무화하며, 규제 기관 및 이동통신사는 특정 시장 또는 네트워크에 디바이스가 승인되기 전에 추가 테스트를 요구할 수 있습니다. 사전 적합성 테스트는 디바이스 및 칩셋 제조업체가 문제를 조기에 식별하고 독립적인 실험실 검증을 준비하는 데 도움이 됩니다.
셀룰러 디바이스 테스트는 디바이스 수명 주기 전반에 걸쳐 RF 및 KPI 테스트, 프로토콜 적합성 검증, 실제 성능 에뮬레이션 및 결과 분석을 지원하는 테스트 소프트웨어로 자동화할 수 있습니다. 자동화는 팀이 반복 가능한 테스트를 실행하고, 결과를 비교하며, 워크플로에서 문제를 조기에 식별하는 데 도움이 됩니다.
개발 단계에서 자동화는 프로토타입부터 생산까지 프로토콜 테스트, RF 검증, 기능 테스트 및 성능 최적화를 지원할 수 있습니다. 적합성 및 승인 워크플로에서 자동화 솔루션은 검증된 테스트 케이스와 이동통신사 승인 테스트 계획을 실행하여 보다 일관된 디바이스 검증을 지원할 수 있습니다.