키사이트는 이제 무선 테스트, PNT(위치확인, 내비게이션 및 타이밍) 및 수명 주기 보증 전반에 걸쳐 확장된 솔루션을 제공합니다. 키사이트의 설계, 에뮬레이션 및 테스트 전문성은 PNT 시뮬레이션, 연구실 자동화 및 네트워크 보증 분야의 스파이런트 강점과 결합되어 엔지니어링 팀이 혁신을 가속화하고 신뢰할 수 있는 최초의 시장 출시 솔루션을 제공하여 연구실에서 실제 환경까지 기술 수명 주기를 가속화하도록 돕습니다.
PNT X는 진화하는 임무 요구 사항에 발맞추기 위해 특별히 제작된 단일 소프트웨어 정의 아키텍처에서 모든 GNSS 위성군, RF 위협 및 대체 PNT 신호를 생성합니다. 섀시당 최대 640개 채널과 2kHz 시스템 반복 속도를 통해 표준 수신기 테스트부터 내비게이션 전쟁 평가 및 CRPA(Controlled Reception Pattern Antenna) 특성화에 이르기까지 시뮬레이션, 전도 및 무선(OTA) 구성의 모든 것을 지원합니다.
확장된 키사이트 에뮬레이터 제품군은 차세대 네트워크 및 디바이스 검증을 간소화합니다.
O-RAN 상호 운용성 테스트, 5G 디바이스 평가, Wi-Fi OTA 테스트 또는 PNT 시뮬레이션이 필요하든, 이러한 툴은 더 빠른 배포와 더 효율적인 워크플로우를 지원합니다.
당사의 포괄적인 솔루션은 다중 공급업체 상호 운용성 및 실제 성능 검증을 간소화합니다.
단일 자동화된 사용자 인터페이스를 통한 실시간 에뮬레이션을 통해 이러한 사전 통합 솔루션은 테스트 프로세스를 간소화하여 신뢰할 수 있는 배포 및 운영 효율성을 지원합니다. 당사는 다음 분야에서 전문적인 전문 지식을 제공합니다.
8100 5G 모바일 디바이스 테스트 솔루션은 모바일 스마트폰, 자율 주행 차량 및 커넥티드 디바이스에 대한 성능 테스트를 제공합니다. 비디오, 데이터, 음성 및 위치 기술을 지원하며, 통신사 승인, 표준 기반 테스트 및 R&D를 위한 완전 자동화된 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
Octobox 테스트베드는 Wi-Fi 장비의 자동화된 OTA 테스트를 위한 맞춤형 격리 챔버를 포함하는 완벽한 시스템을 제공합니다. 이 시스템은 가정 또는 사무실 배포 환경을 모방한 반복 가능한 환경에서 간섭 및 메시 핸드오버를 포함한 실제 조건을 시뮬레이션합니다. 무선 테스트 시간을 몇 주에서 몇 시간으로 단축할 수 있습니다.
키사이트 PNT 제품은 재밍, 스푸핑 및 환경적 영향과 함께 모든 GNSS 성좌를 시뮬레이션하여 초기 프로토타이핑부터 생산 검증에 이르기까지 반복 가능하고 높은 충실도의 테스트 조건을 제공합니다. 시장 출시 시간을 단축하고 후기 현장 테스트에서 발생하는 값비싼 재작업을 방지하는 통제된 랩 시나리오를 제공하는 에뮬레이션 기능으로 미션 성공을 보장하십시오.
랩 및 테스트 자동화 포트폴리오는 대기업, 네트워크 장비 제조업체(NEM) 및 서비스 제공업체를 위한 테스트 랩 환경을 자동화합니다. 이는 랩 리소스를 관리하여 보안을 개선하고, 중단을 줄이며, 테스트 주기를 단축합니다. 이 포트폴리오에는 다음이 포함됩니다.
키사이트 UMetrix를 단독으로 사용하거나 Fit4Launch와 함께 관리형 테스트 서비스의 일부로 사용하십시오. 모든 디바이스 또는 운영 체제에서 비디오, 데이터, 음성 및 모바일 게임 품질을 평가하여 중요한 것을 측정하십시오.
키사이트 VisionWorks를 통해 네트워크 성능에 대한 엔드투엔드 인사이트와 심층 분석을 확보하십시오. 능동 테스트와 수동 모니터링을 결합하여 서비스 제공을 사전에 보장하십시오.
당사의 전문가들은 고객이 투자로부터 최대한의 가치를 얻을 수 있도록 인사이트와 지원을 제공합니다. 저희는 테스트 시나리오 생성, 통합 및 상주 엔지니어링을 제공하여 다운타임을 없애고 필수 사내 리소스의 전환을 방지함으로써 개발 주기를 간소화합니다.
당사의 Fit4Launch 사전 출시 인증 프로그램을 활용하십시오. 이 프로그램은 실험실 및 현장 테스트를 결합하여 비디오, 데이터, 음성, 위치 및 E911 서비스 전반에 걸쳐 포괄적인 디바이스 성능 평가를 제공합니다. 이 프로그램은 5G 다중 액세스 에지 컴퓨팅(MEC), 모바일 사설망(MPN), VoNR(Voice over New Radio) 및 고정 무선 액세스(FWA)를 다룹니다. 출시 전에 문제를 식별하여 긍정적인 사용자 경험을 보장하는 데 도움을 줍니다.
저희는 차세대 기술을 위한 전략 개발, 계획 및 네트워크 아키텍처에 대한 전문적인 지원을 제공합니다. 당사의 도메인 전문가들은 실험실에서 현장까지 맞춤형 프로젝트 및 평가를 지원하여 고객이 지능적으로 혁신할 수 있도록 돕습니다.
키사이트로의 전환 중 및 그 이후에도 지속적인 고객 지원은 당사의 최우선 과제입니다. 스파이런트 고객 허브를 방문하여 고객 지원 포털, 소프트웨어 다운로드 및 라이선싱, 자주 묻는 질문 등 필요한 정보와 리소스를 확인하십시오.
무엇을 찾고 있습니까?