宇宙空間における太陽電池アレイの挙動をシミュレートする方法

太陽電池アレイシミュレータ
+ ソーラーアレイシミュレータ

ソーラーアレイシミュレーション向け専用電源によるリスク低減

宇宙空間におけるソーラーアレイパネルの出力電流-電圧特性曲線(I-V曲線)には、多くの動作要因が影響します。これらの要因には、照射レベル、温度、食、影などがあります。これらの条件下で太陽電池の挙動をエミュレートする電源を選択する際には、出力容量、太陽光出力の柔軟性、被試験デバイス(DUT)の保護という3つの重要な要素を考慮する必要があります。ソーラーパネルは電流源です。したがって、この挙動を模倣するには、電源は低出力容量と高出力インピーダンスを備えている必要があります。

さらに、太陽電池アレイパネルは指数関数的なI-V曲線を持っており、電源もこの挙動を模倣する必要があります。電源は、宇宙における変化する条件をエミュレートするために、これらの曲線を迅速に調整できる必要があります。最後に、衛星の繊細な性質から、地上試験で使用される電源は、従来の電源で一般的に利用可能なものよりも高いレベルの保護を提供する必要があります。基本的な電源機能では、過渡電流スパイクを制限したり、内部コンポーネントを電力損失から保護したりするには不十分です。

ソーラーアレイシミュレーションソリューション

ソーラーアレイシミュレーションには、宇宙空間におけるさまざまな条件を模倣するために迅速に調整できる電源が必要です。キーサイト ソーラーアレイシミュレータ (SAS) 2U、6 kWソリューションは、この機能を実現するために高速なI-Vカーブ変化と迅速な回復時間をサポートします。

このソリューションの主な設計は、ソーラーパネルのように振る舞うための、極めて低い出力容量を持つ電流源としてのものでした。さらに、SASソリューションの設計には、プログラマブルなソフトリミット、総電流制限、過スイッチング保護など、DUT保護のための追加の層が設けられています。

太陽電池アレイシミュレータのデモを見る

当社のソーラーアレイシミュレーションソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?