電気自動車バッテリーテストブートキャンプ
  • ブートキャンプ
  • 11 製品

このブートキャンプでは、電気自動車(EV)用バッテリーテストの専門家が、より安価で高容量かつ急速充電機能を備えたバッテリーを実現するための、バッテリー開発とテストにおける最新の進歩について詳しく解説します。このブートキャンプを修了する頃には、バッテリーテストラボを構築し、自動化とソフトウェアを活用して運用効率を向上させる方法を習得できるようになります。

学び:

  • 効率的で将来性のあるバッテリテストラボの計画方法。
  • 回生電力で繰り返し発生する運用コストを削減する方法。
  • バッテリーテストラボの革新的な構築方法が、時間とコストの両方を削減する仕組み

このブートキャンプは、研究開発エンジニア、または電気自動車バッテリーテストとラボのセットアップについてより深く理解したいと考えているすべての方に最適です。

レッスン