ISO 15118-20に準拠する準備はできていますか?

今こそ!

貴社のAC/DC充電戦略は2027年に対応できていますか?

欧州の新しい代替燃料インフラ規制(AFIR)が施行され、その影響は即座に現れています。2027年1月から、EU内のすべての新規またはアップグレードされた公共および民間のAC/DC充電ステーションは、セキュアなTLS 1.3通信、高度なPlug & Charge(PnC)機能、V2G対応機能を含むISO 15118-20をサポートする必要があります。言い換えれば、スマート充電とシームレスなEV-to-グリッド統合はもはやオプションではありません。テストマネージャー、CTO、または製品リーダーであれば、プレッシャーは高まっています。

これは大きな転換点です。ISO 15118-20は漸進的なアップデートではなく、EV/EVSE通信、セキュリティ、サービスネゴシエーションの完全な再設計です。ISOの公式テストプランがまだ利用できないAC充電の場合、課題はさらに大きく、AFIRは1年以内に完全なサポートを要求することになります。

コンプライアンスのギャップ:ISO規格の整備よりも早く到着するAFIR
ISO 15118-21 / -23適合規格の初版は、大きな課題を突きつけています。

  • ISO/IS 15118-21: 共通要件をカバー
  • ISO/PAS 15118-23: DC適合性のみをカバー
  • 単方向および双方向の電力フロー両方におけるACテストカバレッジの不足

これは、ISO ACテストプランが正式に公開される前に、充電器メーカーがACモード3 ISO 15118-20を実装する必要があることを意味します。ISO/PAS 15118-23は、2026年を通じて国際標準に向けて開発され、最終的にACテストプランのギャップを埋めるでしょう。

手遅れになる前に、テストアプローチを見直しましょう
従来の「最終段階でのテスト」戦略はもはや通用しません。ISO 15118-20は、以下の点で高い複雑性をもたらします。
  • TLS 1.3相互認証
  • 証明書のインストール、更新、および失効
  • 高度なPnCワークフロー
  • サービスおよびAC/DC充電パラメータネゴシエーション
  • BPT対応(DCは現在、AC-DERは今後登場)
  • タイミングが重要なACおよびDC充電ループ
上記の多くは、ISO 15118-21および-23のテストケースで既にテスト可能です。たとえ1つの応答コードの欠落、タイミング違反、または証明書エラーであっても、充電は停止します。後ではなく、今すぐ、すべてのシナリオに対して充電器の通信および電力動作をプロアクティブにテストする必要があります。
ISO 15118-20テストおよびエミュレーション環境を利用することで、キーサイトは開発サイクル全体にわたって、はるかに早期に、はるかに深く、はるかに現実的な検証を可能にします。

充電テストソリューションにキーサイトが選ばれる理由

実績ある専門知識でイノベーションを加速

当社は、通信およびパワーエレクトロニクス、ならびに車載テストにおける数十年の経験を活用し、信頼性が高く、標準に準拠し、相互運用可能な充電ソリューションの市場投入期間を短縮するため、ISO15118-20対応充電への移行をサポートしています。

標準化リーダーシップと将来への備え

テスト要件の開発に貢献することで、お客様のソリューションが現在および将来の充電規格のニーズを満たすことを保証します。その結果、キーサイトのソリューションは、ベーシックおよび拡張DC EVSEアプリケーションプロファイル向けCharIN適合性テストシステム(CCTS)として認定されています。

あらゆる開発段階に対応するスケーラブルなソリューション

お客様のニーズに合わせたスケーラブルなツールとサービスを提供しています。当社のモジュラープラットフォームは、お客様のプロジェクトとともに成長し、プロトタイプから生産までの効率的なテストを可能にします。

業界リーダーから信頼される

主要なOEM、Tier-1サプライヤー、およびDEKRAなどのグローバルなテストラボは、CCS相互運用性、高出力充電検証、およびISO 15118適合性についてキーサイトを信頼しています。詳細についてはこちらをご覧ください。

充電の未来を確実なものにする準備はできていますか?

AFIRとISO 15118-20は、eモビリティの状況を再構築しています。今こそ行動し、EV充電製品が真に将来に対応できるようにする時です。

キーサイトと共に、開発を加速し、相互運用性のリスクを排除し、自信を持って認証へと進むことができます。

EV充電ステーション

さらにリソースにアクセスする

AFIR – よくある質問

AFIR(代替燃料インフラ規制、EU 2023/1804)は、欧州全域のEV充電インフラを標準化する拘束力のあるEU規制です。これは、最低限の充電器カバー範囲、完全な相互運用性、簡単なアドホック決済、および透明な価格設定を保証し、断片化を解消し、EU全体でのEVユーザーエクスペリエンスを向上させます。その最新の2026年1月8日付け統合版では、新規設置および改修されたEVSE向けに、ISO 15118-2および-20に基づいたEV/EVSE充電通信に関する広範な要件が導入されています。

過去:

  • 2024年4月 – AFIR施行;すべての新しい公共充電器はアドホック決済と価格透明性をサポートする必要がある
  • 2024年10月 – すべての公共充電器はデジタル接続が必須となる
  • 2025年末 – TEN-Tコアネットワーク上に約60 kmごとに急速充電ハブを設置(合計400 kW以上)
  • 2026年1月 – 新規設置および改修された公共で利用可能なAC/DC充電器は、ISO 15118-2をサポートする必要があります。

将来:

  • 2027年1月 – 全ての新規設置および改修された公共で利用可能なAC/DC充電器は、ISO 15118-20をサポートする必要があります。
  • 2030年以降 – 大型EVのカバレッジ拡大とTEN-Tの完全な完成

AFIRは、EU全体で相互運用可能でユーザーフレンドリーなEV充電を保証するために、プラグ(IEC 62196-2 / -3)、安全性(IEC 61851-1 / -23 / -24)、通信(ISO 15118-2 / -20)、計測および決済(MID指令2014/32/EU)、およびデジタル接続(一般的にOCPPを介して)を標準化しています。

AFIRへの不遵守は、充電ポイント事業者とEU加盟国の双方にとって厳しく受け止められ、罰則やその他の執行措置につながる可能性があります。AFIRはEU規制であるため、その要件は法的拘束力を持ちます。以下に、不遵守の潜在的な結果をいくつか示します。

  • 潜在的な罰金および規制上の罰則
  • 充電器の強制的な改修またはシャットダウン
  • 公的資金助成資格の喪失
  • ローミングアプリおよびナビゲーションシステムにおける可視性の低下

充電機器メーカーは、AFIRの要件を満たす上で重要な役割を担っています。充電器がAFIRに準拠していることを確実にするために、メーカーはプロアクティブな「設計によるコンプライアンス」アプローチを採用すべきです。

キーサイトは、ISO 15118-2およびISO 15118-20向けのEV/EVSEエミュレーション、適合性、相互運用性テストソリューションを提供することでAFIR準拠をサポートします。これにより、メーカーは設計とその準拠を早期に検証し、認証および展開のリスクを低減できます。

ヘルプが必要ですか、それともご質問がありますか?