무엇을 찾고 있습니까?
EU 대체 연료 인프라 규정(AFIR)을 자신 있게 대비하세요
키사이트의 AFIR 지원 테스트 솔루션으로 EV 충전 설정을 미래에도 대비할 수 있도록 하십시오.
귀사의 AC/DC 충전 전략은 2027년을 위해 준비되었습니까?
유럽의 새로운 대체 연료 인프라 규정(AFIR)이 현재 발효되었으며, 그 영향은 즉각적입니다. 2027년 1월부터 EU 내 모든 신규 또는 업그레이드된 공공 및 민간 AC 및 DC 충전소는 보안 TLS 1.3 통신, 고급 플러그 앤 차지(PnC) 기능, V2G 지원 기능을 포함한 ISO 15118-20을 지원해야 합니다. 다시 말해, 스마트 충전과 원활한 EV-그리드 통합은 더 이상 선택 사항이 아닙니다. 테스트 관리자, CTO 또는 제품 책임자라면 부담이 클 것입니다.
이것은 심오한 변화입니다. ISO 15118-20은 점진적인 업데이트가 아니라 EV/EVSE 통신, 보안 및 서비스 협상의 전면적인 재설계입니다. ISO의 공식 테스트 계획이 아직 제공되지 않는 AC 충전의 경우 과제는 훨씬 더 크지만, AFIR은 1년 이내에 완전한 지원을 요구할 것입니다.
규정 준수 격차: ISO 표준이 준비되기보다 빠르게 도입되는 AFIR
ISO 15118-21 / -23 적합성 표준의 초판은 다음과 같은 주요 과제를 제기합니다.
- ISO/IS 15118-21: 공통 요구 사항을 다룹니다
- ISO/PAS 15118-23: DC 적합성만 다룹니다
- 단방향 및 양방향 전력 흐름 모두에 대한 AC 테스트 범위 부족
이는 충전 제조업체가 ISO AC 테스트 계획이 공식적으로 발표되기 전에 AC 모드 3 ISO 15118-20을 구현해야 함을 의미합니다. ISO/PAS 15118-23은 2026년까지 국제 표준으로 개발될 예정이며, 궁극적으로 AC 테스트 계획의 공백을 메울 것입니다.
- TLS 1.3 상호 인증
- 인증서 설치, 업데이트 및 해지
- 고급 PnC 워크플로
- 서비스 및 AC/DC 충전 파라미터 협상
- BPT 준비 상태(현재 DC, AC-DER 부상 중)
- 타이밍에 중요한 AC 및 DC 충전 루프
충전 테스트 솔루션을 위해 키사이트를 선택해야 하는 이유?
키사이트 솔루션: 모든 단계에서 AFIR 규정 준수 가속화
전체 개발 프로세스를 전면 개편하지 않고도 ISO 15118-20 및 AFIR 요구사항을 효율적으로 충족할 수 있습니다. 키사이트의 전문성(실험실 장비부터 자동화된 테스트 소프트웨어에 이르기까지)은 고객이 확신을 가지고 설계, 검증 및 인증할 수 있도록 지원합니다. 당사는 전체 개발 주기를 포괄하는 턴키 솔루션을 제공하므로, 고객은 위험을 줄이면서 충전 미래를 확신할 수 있습니다. 키사이트의 충전 테스트 포트폴리오를 여기에서 살펴보십시오.
1단계 – SECC 통신 개발
키사이트 SL1550A EV/EVSE 충전 통신 인터페이스 테스터를 사용하여 부품 레벨에서 문제를 포착하십시오. 스마트 충전 에뮬레이션 소프트웨어로 고급 시나리오를 시뮬레이션하여 첫날부터 프로토콜 준수를 보장하십시오.
결과: 하드웨어 프로토타입 이전에 완벽하게 작동하고 견고한 ISO 15118-20 통신 계층을 확보합니다.
2단계 – EVSE 하드웨어/소프트웨어 검증
키사이트의 Scienlab 충전 디스커버리 시스템(CDS) 휴대형 또는 고전력 시리즈를 사용하여 실제 전력 및 부하 조건에서 충전기 프로토타입을 검증하십시오. 실험실에서 고전력 충전, 고장 조건 및 동적 부하 변화를 안전하게 테스트하십시오.
결과: 귀사의 프로토타입은 소프트웨어뿐만 아니라 실제 충전 시나리오에서도 올바르게 작동합니다.
3단계 – 자체 사전 인증
키사이트의 TTCN-3 충전 통신 테스트 자동화 소프트웨어를 사용하여 모든 ISO 15118-20 테스트 케이스를 사내에서 예행 연습하고 사전 검증하십시오. 최신 표준에 맞춰 수백 개의 자동화된 테스트 케이스를 실행하고 충전기가 인증 준비를 마쳤는지 확인하십시오.
결과: 귀사의 충전기는 이미 사전 규격 준수 상태로 인증 연구소에 도달합니다.
충전 미래를 대비할 준비가 되셨습니까?
AFIR 및 ISO 15118-20은 e-모빌리티 환경을 재편하고 있습니다. 지금이야말로 행동하여 귀사의 EV 충전 제품이 미래를 위해 진정으로 준비되었는지 확인할 때입니다.
키사이트와 함께라면 개발을 가속화하고, 상호 운용성 위험을 제거하며, 확신을 가지고 인증을 진행할 수 있습니다.
더 많은 인사이트 및 리소스 이용
AFIR – 자주 묻는 질문
AFIR(대체 연료 인프라 규정, EU 2023/1804)은 유럽 전역의 EV 충전 인프라를 표준화하는 구속력 있는 EU 규정입니다. 이 규정은 최소 충전기 보급률, 완전한 상호 운용성, 간편한 임시 결제 및 투명한 가격 책정을 보장하여 파편화를 제거하고 EU 전역의 EV 사용자 경험을 개선합니다. 2026년 1월 8일자 최신 통합 버전은 새로 설치되거나 개조된 EVSE에 대해 ISO 15118-2 및 -20을 기반으로 하는 EV/EVSE 충전 통신에 대한 광범위한 요구 사항을 도입합니다.
과거:
- 2024년 4월 – AFIR 발효; 모든 신규 공공 충전기는 임시 결제 및 가격 투명성을 지원해야 합니다.
- 2024년 10월 – 모든 공공 충전기는 디지털 방식으로 연결되어야 합니다.
- 2025년 말 – TEN-T 핵심 네트워크에 약 60km마다 고속 충전 허브 구축 (총 ≥400 kW)
- 2026년 1월 – 새로 설치 및 개조되어 공개적으로 접근 가능한 AC 및 DC 충전기는 ISO 15118-2를 지원해야 합니다.
미래:
- 2027년 1월 – 새로 설치 및 개조되어 공개적으로 접근 가능한 모든 AC 및 DC 충전기는 ISO 15118-20을 지원해야 합니다.
- 2030+ – 대형 EV를 위한 적용 범위 확장 및 전체 TEN-T 완료
AFIR은 EU 전역에서 상호 운용 가능하고 사용자 친화적인 EV 충전을 보장하기 위해 플러그(IEC 62196-2 / -3), 안전(IEC 61851-1 / -23 / -24), 통신(ISO 15118-2 / -20), 계량 및 결제(MID 지침 2014/32/EU) 및 디지털 연결(일반적으로 OCPP를 통해)을 표준화합니다.
AFIR을 준수하지 않을 경우 충전 지점 운영자와 EU 회원국 모두에게 심각하게 받아들여지며, 벌금 또는 기타 강제 조치로 이어질 수 있습니다. AFIR은 EU 규정이므로 그 요구사항은 법적 구속력을 가집니다. 다음은 비준수 시 발생할 수 있는 잠재적 결과입니다:
- 잠재적 벌금 및 규제 위반에 따른 과징금
- 충전기 의무 개조 또는 중단
- 공공 자금 지원 자격 상실
- 로밍 앱 및 내비게이션 시스템에서 가시성 감소
충전 장비 제조업체는 AFIR의 요구 사항을 충족하는 데 중요한 역할을 합니다. 충전기가 AFIR을 준수하도록 보장하려면 제조업체는 사전 예방적인 '설계 단계부터의 규정 준수' 접근 방식을 취해야 합니다.
키사이트는 ISO 15118-2 및 ISO 15118-20에 대한 EV/EVSE 에뮬레이션, 적합성 및 상호 운용성 테스트 솔루션을 제공하여 제조업체가 설계 및 규정 준수를 조기에 검증하고 인증 및 배포 위험을 줄일 수 있도록 AFIR 규정 준수를 지원합니다.
도움이 필요하거나 질문이 있으신가요?