何をお探しですか?
FEATURE
キーサイト、ICおよびチプレットの設計データおよびIP管理を加速
October 24, 2023
半導体IP(知的所有権)市場は、電子設計自動化(EDA)業界において最大かつ急成長しているセグメントであり、今後も需要が継続すると予測されています。この大部分は技術革新によって牽引されており、集積回路(IC)の複雑化、半導体設計データ、シリコンIPの再利用の爆発的な増加をもたらし、その結果としてチップメーカーはライフサイクルデータをより効果的に収集および管理することが求められています。市場における需要と複雑性の増大に伴い、エコシステムではチップレットベースの設計と呼ばれるトレンドが浮上しています。チップレットは多くの異なる企業から市場に投入されており、異なるプロセス技術から異種混交的に組み合わされています。実際、Gartnerは、チップレットを使用するシステムからの半導体売上高が2024年に505億ドルに達すると予測しています。
半導体IP市場の需要と複雑性が増し続けるにつれて、一般的な設計データおよびIP管理機能の不十分さが浮き彫りになっています。設計者はもはや1つの単純なIPを作成する必要はありません。そうではなく、複数のIPを集めて1つのシステムを作成し、チップレット用にパーティショニングしながら、これを世界中の複数の拠点で設計することが求められています。今日の課題は、これら巨大で複雑なICをどのように作成するかだけでなく、世界中の設計チームがどのように協力して作業できるかという点にあります。
設計者を支援するため、キーサイトは最近、Cliosoftの買収によりEDAポートフォリオを拡張し、業界をリードするリビジョンコントロール、データおよびIP管理をお客様に提供しています。市場にある他のソリューションとは異なり、この買収により、キーサイトは設計・テストデータ、IP、SoC、チップレットのライフサイクル全体を通じてお客様をサポートする、包括的なコントロールとテストを提供します。
実際のIPに基づくアーキテクチャブロックの例。
課題の1つは、エンジニアが自社内から、あるいはサードパーティベンダーから外部ライセンスされたIPのいずれであっても、これらタイプのIPをどのように見つけ出すかという点にあります。キーサイトは、IPデータ管理、プロジェクト管理、チームコラボレーションのための単一のプラットフォームを提供します。このソフトウェアを使用することで、エンジニアはドキュメント、ユーザーエクスペリエンス、スクリプト、方法論、ライブラリなどを含めてIPを作成、管理、共有できます。これにより、IPの使用状況を手動で追跡する必要性がなくなり、作成、設計、管理、検証に至るまですべてが最初から最後まで一元化され、明確なトレーサビリティが提供されます。
もう1つの重要な課題は、設計チーム間のコラボレーションをどのように管理するかという点です。
階層別にSoC(System on Chip)設計を分割する。
これがチップレットである場合も、同様の方法で管理されます。違いは、これらすべてがSoC向けに1つのシリコン上で組み合わされているのに対し、チップレットの場合は3Dファブリケーションとパッケージングを備えた回路基板上で保持される個別のチップとなり、大幅に低消費電力なソリューションを提供できる点です。
包括的な検証とテスト
設計チームとのコラボレーションの改善に加え、テストと測定に特化した多様なチームが存在します。市場の成長に伴ってテストに関する需要も自然に増加しているだけでなく、自動車、航空宇宙、防衛などの産業の進歩により、問題が直ちに特定、追跡、解決されるように包括的なテストと検証を確実に行う必要性が高まっています。エンジニアは、コンセプトから生産に至るまで、製品ライフサイクル全体を可視化できるツールを利用できなければなりません。
設計やテスト段階などの1つの側面に焦点を当てた従来の製品が市場に存在しますが、それでは不十分です。キーサイトを代表するEDAポートフォリオはこの課題に取り組み、設計から検証、テストに至るまでライフサイクル全体を管理します。
ウェビナー
IP、チップレット、設計データ管理の極意についての詳細は、最新のキーサイトのウェビナーにご登録の上ご確認ください。
タイトル:IP、チップレット、設計データ管理の極意
日時:2023年11月1日(水)
時間:午前10時(太平洋標準時)