무엇을 찾고 있습니까?
특집
키사이트, IC 및 칩렛을 위한 설계 데이터 및 IP 관리 가속화
October 24, 2023
반도체 지식재산권(IP) 시장은 전자 설계 자동화(EDA) 산업에서 가장 빠르게 성장하고 있는 최대 규모의 부문으로, 향후 수요가 지속될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장의 상당 부분은 기술 혁신에 의해 주도되고 있으며, 이로 인해 집적 회로(IC)의 복잡성과 반도체 설계 데이터, 실리콘 IP 재사용이 급증하고 있습니다. 이 모든 요인으로 인해 칩 제조사들은 라이프사이클 데이터를 더욱 효과적으로 수집하고 관리해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 시장에서 수요와 복잡성이 증가함에 따라 생태계에서는 칩렛 기반 설계라는 새로운 트렌드가 부상하고 있습니다. 칩렛은 다양한 기업에서 시장에 출시되고 있으며, 서로 다른 공정 기술의 이종 방식으로 혼용되고 있습니다. 실제로 가트너(Gartner)는 칩렛을 사용하는 시스템의 반도체 매출이 2024년에 505억 달러에 이를 것으로 전망했습니다.
반도체 IP 시장의 수요와 복잡성이 계속 증가함에 따라 일반적인 설계 데이터 및 IP 관리 기능의 한계가 드러나고 있습니다. 설계자는 더 이상 단순한 IP 하나를 만드는 데 그치지 않습니다. 대신, 전 세계 여러 지역에 걸쳐 설계를 진행하면서 여러 IP를 결합하여 하나의 시스템을 만들고 칩렛용으로 파티셔닝해야 하는 요구 사항이 존재합니다. 오늘날의 과제는 이러한 크고 복잡한 IC를 어떻게 생성하느냐뿐만 아니라, 전 세계의 설계 팀이 어떻게 협업할 수 있는가에 있습니다.
설계자를 지원하기 위해 키사이트는 최근 Cliosoft 인수를 통해 EDA 포트폴리오를 확장하여 고객에게 업계 최고 수준의 리비전 제어, 데이터 및 IP 관리 기능을 제공하고 있습니다. 시장의 다른 솔루션과 달리 키사이트는 이번 인수를 통해 설계 및 테스트 데이터, IP, SoC, 칩렛의 전체 수명 주기에 걸쳐 고객을 지원하는 포괄적인 제어 및 테스트 기능을 제공합니다.
실제 IP를 기반으로 한 아키텍처 블록 예시.
과제 중 하나는 엔지니어가 회사 내부에서든 타사 공급업체의 외부 라이선스 IP이든 이러한 유형의 IP를 어떻게 찾아내느냐 하는 것입니다. 키사이트는 IP 데이터 관리, 프로젝트 관리, 팀 협업을 위한 단일 플랫폼을 제공합니다. 엔지니어는 이 소프트웨어를 사용하여 문서, 사용자 경험, 스크립트, 방법론, 라이브러리 등을 포함하여 IP를 생성, 관리, 공유할 수 있습니다. 이를 통해 수동으로 IP 사용량을 추적할 필요가 없으며 생성, 설계, 관리, 검증에 이르는 모든 과정이 처음부터 끝까지 중앙화되어 명확한 추적성을 제공합니다.
또 다른 핵심 과제는 설계 팀 간의 협업을 관리하는 방법입니다.
계층 구조별 시스템 온 칩 설계 분할.
이것이 칩렛이라면 동일한 방식으로 관리될 것입니다. 차이점은 시스템 온 칩(SoC)의 경우 이 모든 것이 하나의 실리콘 조각에 결합되지만, 칩렛의 경우 3D 제조 및 패키징을 통해 회로 기판 위에서 결합된 개별 칩일 수 있으므로 훨씬 더 낮은 전력 기반 솔루션을 제공한다는 점입니다.
포괄적인 검증 및 테스트
설계 팀과의 협업 개선 외에도 테스트 및 측정에 주력하는 다양한 팀이 존재합니다. 시장이 성장함에 따라 테스트에 대한 수요가 자연스럽게 증가할 뿐만 아니라 자동차, 항공우주 및 방위 산업 등의 발전으로 인해 포괄적인 테스트와 검증을 보장하여 모든 문제를 즉시 식별하고 추적하며 해결해야 할 필요성이 커지고 있습니다. 엔지니어는 개념 단계부터 생산에 이르기까지 전체 제품 수명 주기를 가시적으로 확인할 수 있는 툴을 확보해야 합니다.
설계나 테스트 단계 등 한 가지 측면에만 초점을 맞춘 기존 제품이 시장에 존재하지만, 이것만으로는 충분하지 않습니다. 키사이트의 선도적인 EDA 포트폴리오는 이 문제를 해결하며 설계부터 검증 및 테스트에 이르는 전체 수명 주기를 관리합니다.
웨비나
IP, 칩렛 및 설계 데이터 관리 마스터 방법에 대해 자세히 알아보려면 최신 키사이트 웨비나에 등록하세요.
제목: IP, 칩렛 및 설계 데이터 관리 마스터하기
날짜: 2023년 11월 1일 수요일
시간: 태평양 표준시(PT) 오전 10시