BESONDERHEIT 

Keysight beschleunigt Designdaten- und IP-Management für ICs und Chiplets

October 24, 2023

Der Markt für geistiges Eigentum (IP) im Halbleiterbereich ist das am schnellsten wachsende und größte Segment der EDA-Branche (Electronic Design Automation), und die Nachfrage wird voraussichtlich weiter steigen. Ein Großteil dieses Wachstums ist auf technologische Innovationen zurückzuführen, die zu einer explosionsartigen Zunahme der Komplexität integrierter Schaltungen (ICs) und der Halbleiterdesigndaten sowie der Wiederverwendung von Silizium-IP führen. Dies wiederum veranlasst Chiphersteller, Lebenszyklusdaten effektiver zu erfassen und zu verwalten. Angesichts der steigenden Nachfrage und Komplexität zeichnet sich im Ökosystem ein Trend ab: Chiplet-basierte Designs. Chiplets kommen von vielen verschiedenen Unternehmen auf den Markt und werden heterogen aus unterschiedlichen Prozesstechnologien kombiniert. Gartner prognostiziert, dass der Umsatz mit Halbleitersystemen, die Chiplets verwenden, im Jahr 2024 50,5 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Da die Nachfrage und Komplexität im Markt für Halbleiter-IP stetig wachsen, wird die Unzulänglichkeit gemeinsamer Designdaten und IP-Management-Funktionen deutlich. Entwickler müssen nicht mehr nur ein einzelnes, einfaches IP-Bauteil erstellen. Stattdessen müssen sie mehrere IP-Bauteile zu einem System zusammenführen und dieses für Chiplets partitionieren – und das alles an verschiedenen Standorten weltweit. Die Herausforderung besteht heute nicht mehr nur darin, diese großen, komplexen ICs zu entwickeln, sondern auch darin, wie Designteams aus aller Welt zusammenarbeiten können.

Um Entwickler zu unterstützen, hat Keysight kürzlich sein EDA-Portfolio durch die Übernahme von Cliosoft erweitert und bietet Kunden damit branchenführende Versionskontrolle sowie Daten- und IP-Management. Im Gegensatz zu anderen Lösungen auf dem Markt bietet Keysight mit dieser Akquisition umfassende Kontroll- und Testfunktionen und unterstützt Kunden über den gesamten Lebenszyklus von Design- und Testdaten, IPs, SoCs und Chiplets hinweg. 

Ein Beispiel für einen Architekturblock basierend auf realem geistigem Eigentum. 

Eine der Herausforderungen besteht darin, wie Ingenieure diese Art von geistigem Eigentum finden – sei es intern oder extern lizenziert von Drittanbietern. Keysight bietet eine zentrale Plattform für IP-Datenmanagement, Projektmanagement und Teamzusammenarbeit. Mit dieser Software können Ingenieure geistiges Eigentum erstellen, verwalten und teilen, indem sie Dokumente, Benutzererfahrungen, Skripte, Methoden, Bibliotheken und vieles mehr einbinden. Dadurch entfällt die manuelle Nachverfolgung der IP-Nutzung, und der gesamte Prozess – von der Erstellung über das Design und die Verwaltung bis hin zur Verifizierung – ist von Anfang bis Ende zentralisiert und gewährleistet so eine lückenlose Rückverfolgbarkeit.  

Die andere zentrale Herausforderung besteht darin, die Zusammenarbeit zwischen den Designteams zu steuern.

Aufteilung eines System-on-Chip-Designs nach Hierarchien. 

Wäre es ein Chiplet, würde es auf dieselbe Weise verwaltet. Der Unterschied besteht darin, dass all diese Komponenten bei einem System-on-Chip (SoC) auf einem einzigen Siliziumchip vereint sind, während es sich bei einem Chiplet um einzelne Chips handelt, die mithilfe von 3D-Fertigung und -Gehäusetechnik auf einer Leiterplatte zusammengefügt werden. Dies ermöglicht eine deutlich energieeffizientere Lösung. 

Umfassende Überprüfung und Prüfung
Neben der verbesserten Zusammenarbeit mit dem Designteam gibt es auch diverse Teams, die sich mit Test und Messung befassen. Der Markt wächst, wodurch die Nachfrage nach Testverfahren naturgemäß steigt. Fortschritte in Branchen wie der Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie erfordern zudem umfassende Tests und Verifizierungen, um Probleme umgehend zu erkennen, zurückzuverfolgen und zu beheben. Ingenieure benötigen Werkzeuge, die ihnen Einblick in den gesamten Produktlebenszyklus – von der Konzeption bis zur Serienproduktion – ermöglichen.

Zwar gibt es auf dem Markt traditionelle Produkte, die sich auf einen Aspekt wie die Design- oder Testphase konzentrieren, doch das reicht nicht aus. Keysights führendes EDA-Portfolio löst dieses Problem und deckt den gesamten Lebenszyklus ab – vom Design über die Verifizierung bis hin zum Test.

Webinar
Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie die Kunst des Managements von IP, Chiplets und Designdaten meistern, melden Sie sich für das neueste Keysight-Webinar an.

Titel: Die Kunst des Managements von IP, Chiplets und Designdaten meistern
Datum: Mittwoch, 1. November 2023
Uhrzeit: 10 Uhr PT (Pacific Time)