A verificação da qualidade de componentes passivos requer a medição da resistência, capacitância, indutância e parâmetros de impedância relacionados em condições controladas, bem como a comparação dos resultados com o comportamento elétrico esperado do componente. O teste requer um medidor de indutância, capacitância e resistência (LCR), um dispositivo de fixação ou conjunto de terminais adequado, uma frequência de teste definida e critérios de aceitação baseados na especificação do componente, em uma amostra de referência ou em um limite de teste interno. Comece identificando o parâmetro principal a ser verificado e as condições sob as quais esse parâmetro deve ser medido. A seleção da frequência de teste faz parte da medição, pois a reatância capacitiva e indutiva variam com a frequência, e dois componentes com o mesmo valor nominal podem produzir resultados diferentes quando medidos sob condições elétricas distintas. Para medições de resistência, capacitância e indutância, utilize a mesma frequência, seleção de circuito equivalente, faixa de medição e configuração do dispositivo de fixação ao comparar várias amostras. Um medidor LCR também pode fornecer parâmetros secundários, como magnitude da impedância, ângulo de fase, fator de dissipação, fator de qualidade ou resistência em série equivalente. Esses valores fornecem informações adicionais quando um componente atinge seu valor nominal de resistência, capacitância ou indutância, mas se comporta de maneira diferente em um circuito. A inspeção de entrada pode, portanto, combinar uma verificação do valor primário com uma ou mais medições secundárias de impedância que reflitam as características elétricas relevantes para a aplicação pretendida. A sequência de medição deve ser definida antes do início do teste, para que cada amostra seja avaliada nas mesmas condições. Uma sequência útil consiste em configurar a frequência de teste e a função de medição, compensar o dispositivo de fixação ou os cabos quando necessário, conectar o dispositivo em teste, registrar os parâmetros primários e secundários e comparar os resultados com os limites especificados. Manter essas condições fixas auxilia na medição de componentes passivos que seja repetível entre fornecedores, lotes de produção ou peças de reposição e reduz o risco de interpretar variações na configuração como variações no componente.
A verificação de componentes também exige o controle da interface de medição e a interpretação dos resultados no contexto das condições reais de operação. Cabos de teste, adaptadores, dispositivos de fixação, resistência de contato, capacitância parasita e indutância residual podem influenciar o valor medido, especialmente quando a impedância do componente é baixa ou quando a grandeza a ser medida se aproxima da contribuição elétrica do próprio dispositivo de fixação. Utilize conexões curtas e estáveis, além de um dispositivo de fixação adequado ao pacote do componente, e execute os procedimentos disponíveis de compensação de circuito aberto, curto-circuito ou outros, utilizando a mesma geometria que será empregada nas amostras. Após a compensação, evite alterar o posicionamento dos cabos ou a configuração do dispositivo de fixação entre as peças. Para a inspeção de recebimento, meça um conjunto consistente de amostras utilizando as mesmas configurações do medidor LCR e registre tanto o parâmetro nominal do componente quanto qualquer parâmetro secundário necessário para distinguir o comportamento elétrico. Uma comparação de capacitores pode incluir a medição da capacitância juntamente com a resistência em série equivalente ou o fator de dissipação, enquanto uma comparação de indutores pode incluir a medição da indutância com o fator de qualidade ou informações de fase. Um resistor pode ser verificado por meio da medição da resistência, monitorando-se o comportamento da impedância caso a aplicação seja sensível à frequência. As diferenças devem ser avaliadas em relação aos limites de aceitação definidos e às condições sob as quais o componente irá operar, em vez de apenas em relação ao valor nominal. Quando uma peça substituta de outro fornecedor estiver sendo avaliada, repita o mesmo fluxo de trabalho de medição de impedância para ambas as peças, de modo que a comparação seja feita sob condições de teste idênticas. A mesma abordagem pode ser aplicada quando um componente que foi aprovado nos testes de desenvolvimento se comporta de maneira diferente durante a produção: reproduza as condições de medição originais, compare os parâmetros primários e secundários e determine se a diferença observada está associada ao componente ou à configuração do teste. Esse fluxo de trabalho estruturado do medidor LCR garante a precisão da medição de impedância e a consistência na medição de componentes passivos durante a inspeção de recebimento, comparação de componentes, solução de problemas e verificação em bancada, ao mesmo tempo em que preserva as condições de medição necessárias para decisões significativas entre amostras.
Recursos adicionais para a verificação da qualidade de componentes passivos
Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?
O que você está procurando?