Die Qualitätsprüfung passiver Bauelemente erfordert die Messung von Widerstand, Kapazität, Induktivität und zugehörigen Impedanzparametern unter kontrollierten Bedingungen. Die Ergebnisse werden mit dem erwarteten elektrischen Verhalten des Bauelements verglichen. Für die Prüfung werden ein LCR-Meter (Induktivitäts-, Kapazitäts- und Widerstandsmessgerät), eine geeignete Messvorrichtung oder ein Messleitungssatz, eine definierte Prüffrequenz und Akzeptanzkriterien benötigt, die auf der Bauteilspezifikation, einem Referenzmuster oder internen Prüfgrenzen basieren. Zunächst wird der zu prüfende Hauptparameter und die Messbedingungen festgelegt. Die Wahl der Prüffrequenz ist wichtig, da sich kapazitive und induktive Reaktanz mit der Frequenz ändern und zwei Bauelemente mit demselben Nennwert unter verschiedenen elektrischen Bedingungen unterschiedliche Messergebnisse liefern können. Für Widerstands-, Kapazitäts- und Induktivitätsmessungen sollten beim Vergleich mehrerer Bauteile dieselbe Frequenz, dieselbe Ersatzschaltung, derselbe Messbereich und dieselbe Messvorrichtung verwendet werden. Ein LCR-Meter liefert außerdem sekundäre Parameter wie Impedanzbetrag, Phasenwinkel, Verlustfaktor, Gütefaktor oder äquivalenten Serienwiderstand. Diese Werte liefern zusätzliche Informationen, wenn ein Bauelement zwar seinen Nennwert für Widerstand, Kapazität oder Induktivität erreicht, sich aber im Schaltkreis anders verhält. Die Wareneingangsprüfung kann daher eine Primärwertprüfung mit einer oder mehreren Sekundärimpedanzmessungen kombinieren, die die für die geplante Anwendung relevanten elektrischen Eigenschaften widerspiegeln. Die Messreihenfolge sollte vor Prüfbeginn festgelegt werden, damit jedes Prüfmuster unter denselben Bedingungen geprüft wird. Eine sinnvolle Reihenfolge ist: Prüffrequenz und Messfunktion konfigurieren, gegebenenfalls die Prüfvorrichtung oder die Zuleitungen kompensieren, das Prüfobjekt anschließen, die Primär- und Sekundärparameter erfassen und die Ergebnisse mit den vorgegebenen Grenzwerten vergleichen. Die Einhaltung dieser festgelegten Bedingungen gewährleistet reproduzierbare Messungen passiver Bauteile über verschiedene Lieferanten, Produktionschargen oder Ersatzteile hinweg und reduziert das Risiko, Abweichungen in der Prüfeinrichtung fälschlicherweise als Bauteilabweichungen zu interpretieren.
Die Bauteilverifizierung erfordert die Kontrolle der Messschnittstelle und die Interpretation der Ergebnisse im Kontext der tatsächlichen Betriebsbedingungen. Messleitungen, Adapter, Vorrichtungen, Kontaktwiderstand, Streukapazität und Restinduktivität können den Messwert beeinflussen, insbesondere bei geringer Bauteilimpedanz oder wenn die Messgröße sich dem elektrischen Beitrag der Vorrichtung selbst annähert. Verwenden Sie kurze, stabile Verbindungen und eine für das Bauteilgehäuse geeignete Vorrichtung. Führen Sie die verfügbaren Kompensationsverfahren für Unterbrechungen, Kurzschlüsse oder andere Fehler mit derselben Geometrie durch, die auch für die Prüflinge verwendet wird. Vermeiden Sie nach der Kompensation Änderungen der Leitungsführung oder der Vorrichtungskonfiguration zwischen den Bauteilen. Messen Sie bei der Wareneingangsprüfung eine konsistente Anzahl von Prüflingen mit denselben LCR-Meter-Einstellungen und erfassen Sie sowohl den Nennwert des Bauteils als auch alle sekundären Parameter, die zur Unterscheidung des elektrischen Verhaltens erforderlich sind. Ein Kondensatorvergleich kann die Kapazitätsmessung zusammen mit dem äquivalenten Serienwiderstand oder dem Verlustfaktor umfassen, während ein Induktivitätsvergleich die Induktivitätsmessung mit Gütefaktor oder Phaseninformationen beinhalten kann. Bei frequenzempfindlichen Anwendungen kann ein Widerstand durch Widerstandsmessung unter gleichzeitiger Überwachung des Impedanzverhaltens geprüft werden. Abweichungen sollten anhand der definierten Akzeptanzgrenzen und der Betriebsbedingungen des Bauteils und nicht nur anhand des Nennwerts bewertet werden. Wird ein Ersatzteil eines anderen Lieferanten geprüft, wiederholen Sie den gleichen Impedanzmessablauf für beide Teile, um einen Vergleich unter identischen Testbedingungen zu gewährleisten. Dasselbe Vorgehen ist anwendbar, wenn sich eine Komponente, die die Entwicklungstests bestanden hat, in der Produktion anders verhält: Reproduzieren Sie die ursprünglichen Messbedingungen, vergleichen Sie primäre und sekundäre Parameter und ermitteln Sie, ob die beobachtete Abweichung auf die Komponente oder den Testaufbau zurückzuführen ist. Dieser strukturierte Arbeitsablauf mit LCR-Messgeräten unterstützt die Genauigkeit der Impedanzmessung und die konsistente Messung passiver Komponenten bei der Wareneingangsprüfung, dem Komponentenvergleich, der Fehlersuche und der Überprüfung am Prüfstand. Gleichzeitig bleiben die für aussagekräftige Vergleiche erforderlichen Messbedingungen erhalten.
Zusätzliche Ressourcen zur Qualitätsprüfung passiver Bauteile
Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?
Können wir Ihnen behilflich sein?