수동 소자의 품질을 검증하는 방법

휴대용 LCR 측정기
+ 핸드형 LCR 미터

일관된 테스트 조건에서 부품 검증

수동 부품 품질 검증에는 제어된 조건에서 저항, 커패시턴스, 인덕턴스 및 관련 임피던스 파라미터를 측정하고 그 결과를 부품의 예상 전기적 거동과 비교하는 작업이 포함됩니다. 이 테스트에는 LCR(인덕턴스, 커패시턴스, 저항) 미터, 적절한 픽스처 또는 리드 세트, 정의된 테스트 주파수, 그리고 부품 사양, 참조 샘플 또는 내부 테스트 한계에 기반한 합격 기준이 필요합니다. 먼저 검증할 주요 파라미터와 해당 파라미터를 측정해야 할 조건을 식별하는 것으로 시작합니다. 커패시티브 및 인덕티브 리액턴스는 주파수에 따라 변하고 동일한 공칭 값을 가진 두 부품이라도 서로 다른 전기적 조건에서 측정할 때 다른 결과를 생성할 수 있으므로 테스트 주파수 선택은 측정의 일부가 됩니다. 저항 측정, 커패시턴스 측정, 인덕턴스 측정 시 여러 샘플을 비교할 때 동일한 주파수, 등가 회로 선택, 범위 및 픽스처 구성을 사용하십시오. LCR 미터는 임피던스 크기, 위상각, 손실 신뢰도 계수(dissipation factor), 품질 계수 또는 등가 직렬 저항과 같은 부차적 파라미터도 제공할 수 있습니다. 이러한 값은 부품이 공칭 저항, 커패시턴스 또는 인덕턴스 값은 충족하지만 회로에서는 다르게 작동할 때 추가 정보를 제공합니다. 따라서 수입 검사(incoming inspection)에서는 기본 값 확인과 의도된 애플리케이션과 관련된 전기적 특성을 반영하는 하나 이상의 보조 임피던스 측정을 결합할 수 있습니다. 각 샘플이 동일한 조건에서 평가되도록 테스트를 시작하기 전에 측정 시퀀스를 정의해야 합니다. 유용한 시퀀스는 테스트 주파수 및 측정 기능을 구성하고, 필요할 때 픽스처 또는 리드를 보정하고, 테스트 중인 디바이스를 연결하고, 기본 및 보조 파라미터를 기록하고, 결과를 지정된 한계와 비교하는 것입니다. 이러한 조건을 고정 상태로 유지하면 공급업체, 생산 로비 또는 교체 부품 간에 반복 가능한 수동 부품 측정이 지원되며 셋업 변화를 부품 변화로 잘못 해석할 위험이 줄어듭니다.

부품 검증에는 또한 측정 인터페이스를 제어하고 실제 작동 조건의 맥락에서 결과를 해석하는 것이 필요합니다. 특히 부품 임피던스가 작거나 측정되는 양이 픽스처 자체의 전기적 기여도에 접근할 때, 테스트 리드, 어댑터, 픽스처, 접촉 저항, 표유 커패시턴스(stray capacitance) 및 잔류 인덕턴스는 측정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다. 짧고 안정적인 연결과 부품 패키지에 적절한 픽스처를 사용하고 샘플에 사용될 것과 동일한 형상을 사용하여 사용 가능한 개방, 단락 또는 기타 보정 절차를 수행하십시오. 보정 후에는 부품 간에 리드 배치나 픽스처 구성을 변경하지 마십시오. 수입 검사의 경우 동일한 LCR 미터 설정을 사용하여 일관된 샘플 세트를 측정하고 공칭 부품 파라미터와 전기적 거동을 구별하는 데 필요한 모든 보조 파라미터를 모두 기록합니다. 커패시터 비교에는 커패시턴스 측정과 등가 직렬 저항 또는 손실 계수가 포함될 수 있으며, 인덕터 비교에는 품질 계수 또는 위상 정보가 포함된 인덕턴스 측정이 포함될 수 있습니다. 애플리케이션이 주파수에 민감한 경우 임피던스 거동을 모니터링하면서 저항 측정으로 저항기를 확인할 수 있습니다. 차이점은 공칭 값 단독이 아니라 정의된 합격 한계 및 부품이 작동할 조건에 대해 평가해야 합니다. 다른 공급업체의 대체 부품을 평가할 때는 두 부품 모두 동일한 임피던스 측정 워크플로를 반복하여 동일한 테스트 조건에서 비교가 이루어지도록 하십시오. 개발 테스트를 통과한 부품이 생산 중에 다르게 작동할 때도 동일한 접근 방식을 적용할 수 있습니다. 원래 측정 조건을 재현하고, 기본 및 보조 파라미터를 비교하고, 관찰된 차이가 부품과 관련이 있는지 아니면 테스트 셋업과 관련이 있는지 확인합니다. 이 구조화된 LCR 미터 워크플로는 의미 있는 샘플 간 결정을 위해 필요한 측정 조건을 유지하면서 수입 검사, 부품 비교, 문제 해결 및 벤치 검증 중에 임피던스 측정 정확도와 일관된 수동 부품 측정을 지원합니다.

수동 소자 품질 검증 솔루션

수동 부품 품질 검증에는 제어된 테스트 조건에서 저항, 커패시턴스, 인덕턴스 및 관련 임피던스 파라미터를 측정하고 해당 결과를 예상 부품 값 또는 합격 한계와 비교하는 작업이 포함됩니다. 키사이트 PM2 클래스 핸드형 LCR 미터는 수입 검사, 부품 비교, 문제 해결 및 벤치 검증 중에 저항기, 커패시터 및 인덕터를 평가하는 데 필요한 기본 및 보조 측정 기능을 제공합니다. 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz 및 10 kHz의 선택 가능한 테스트 주파수를 통해 엔지니어가 샘플을 비교할 때 일관된 여자(excitation) 조건을 유지하고 필요할 때 주파수 종속 거동을 관찰할 수 있습니다. 이 계측기는 저항 측정, 커패시턴스 측정, 인덕턴스 측정, 임피던스 측정과 등가 직렬 저항, 손실 계수, 품질 계수, 임피던스 및 위상각 같은 보조 파라미터를 지원합니다. 자동 식별(Auto Identification) 기능은 연결된 부품에 적절한 L, C 또는 R 기능, 연관된 보조 파라미터, 직렬 또는 병렬 측정 모드를 결정할 수 있습니다.

수동 부품 품질 검증 솔루션 블록 다이어그램

수동 소자의 품질을 확인하는 방법 - 블록 다이어그램

수동 부품 품질 검증 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

수동 부품 품질 검증을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?