Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
成功案例
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
運用電力系統數位分身與硬體在環測試方法,以降低敏捷太空應用中的風險 - Keysight
在此網路研討會中探索數位分身技術與硬體在迴路模擬結合 Keysight 的電源供應技術,如何徹底改變您的太空船專案。
簡化 5G 測試
歡迎與我們一同了解,我們強大新訊號產生器背後客製化的尖端晶片技術,將如何協助您持續在無線通訊領域創新,並大幅簡化您的 5G 測試。
邁向 RF 設計的 5 級自主代理解決方案
本簡報概述了 RF 設計邁向 5 級自主代理解決方案的演進,展示 Keysight 軟體如何實現更自主、智慧的工作流程。它強調了向自主代理系統的轉變,這些系統能夠在整個 RF 生命週期中進行推理、學習和優化,協助組織擴展領域知識並獲得持久的競爭優勢。
射頻模擬的重要性
在Keysight大學實驗室實況的這一集中,Matt Ozalas揭示了對高精準度設計模擬工具日益增長的需求。傳統方法使得5G等現代技術難以或無法測試,因此模擬在當今高科技工作流程中扮演著重要角色。
運用 ADS Python API 與 AI/ML 重新構思射頻設計
本文探討 Keysight EDA 中的 Python API 如何改變您的工作流程,以實現高效的量測、設計、企業和 AI 應用,包括機器學習。向 Keysight 客戶和業界研究人員學習,他們將分享在應用案例中的成功經驗,這些經驗將為您的 RF 設計工作流程帶來新的可能性。
PhasedArray2022
本網路研討會將探討相控陣列接收器的射頻特性分析,包括統計分析和元件故障分析、主動式阻抗,以及 BFIC 建模。我們還將介紹相控陣列的權衡研究,其中我們根據效能和成本來最佳化 PA 的選擇,並展示 PathWave System Design 中的通道損壞建模功能。
產生用於 SerDes 設計的 AMI 模型
AMI (演算法建模介面) 已成為建模和模擬 SerDes 發射器和接收器行為的業界標準。在此網路研討會中,我們將展示如何使用 PathWave ADS 實現易於使用的工作流程。了解 AMI 的基礎知識、如何使用精靈驅動的 AMI 模型建構器產生 AMI 模型,以及如何在通道模擬中使用 AMI 模型。
加速 5G 非地面網路
與我們一起探索 5G NTN 產業投資和技術進步背後的驅動因素,同時展示衛星鏈路建模、5G NTN 傳播通道和端到端模擬工具的實際執行。
5G 網路研討會已編輯
探討 5G Release 17 和 18 的新功能與特性。影片內容涵蓋增強型行動寬頻 (eMBB)、超可靠低延遲通訊 (URLLC) 以及大規模機器型通訊 (mMTC) 等主題。影片也探討 Keysight 的 PathWave X 系列量測應用軟體在支援 5G Release 17 和 18 方面所扮演的角色。
讓 Open RAN 啟動並執行
Keysight 的 Kalyan Sundhar 和 Senza Fili 分析師 Monica Paolini 討論營運商如何在商用網路中釋放 Open RAN 的全部潛力。本次網路研討會涵蓋互通性測試、效能最佳化、RIC 和 SMO 整合、虛擬化、雲端化、能源效率,以及 Keysight 在 Open RAN 生態系統中的角色。
可擴充 2000 安培核心電源軌的設計模擬與驗證挑戰
用於巨量資料、AI 和 100+ Gigabit 通訊的大型處理器,其核心電源軌電流已達到 2000 安培。本次簡報將討論設計、模擬和量測高電流電源軌的關鍵層面,並評估可用的拓撲,以平衡性能與成本之間的取捨。
設計穩固的訊號完整性工作流程。
本次網路研討會介紹一個穩固的 PCB 設計工作流程,有助於高效的訊號完整性分析和故障排除。Tim Wang Lee 博士分享他對影響訊號完整性機制的見解,並提供評估鏈路設計和排除問題的實用技巧。
無線電頻譜基礎知識
概覽頻譜分配的歷史,並了解 3GPP 的作用以及規格、標準和政策之間的差異。
DPD 左移
本次網路研討會探討了多維 EM 設計挑戰:射頻功率放大器 (PA)。數位預失真 (DPD) 是線性化 PA 性能的常用技術。靜態效應易於建模和校正,但 PA 因相互關聯的動態效應而聞名,這些效應會損害 EVM 和其他關鍵指標。在設計前期,透過預測性 DPD 解鎖 PA 設計,改變了 PA 製造商為客戶應用設計的方式。
透過 UI 自動化進行非侵入式測試
UI 自動化讓測試人員能夠以非侵入式方式嚴格測試應用程式,這是在處理敏感且通常為最高機密系統時的一項關鍵要求。歡迎收看我們的常駐專家 Lindsey Rominsky 示範 UI 自動化的變革力量。她將自己身為 Eggplant 使用者長達 6 年的獨特經驗帶入對話中,以展示團隊如何開始使用 UI 自動化。
量子運算與量子電子學概覽
對 Keysight 量子工程解決方案部門總經理 Liz Ruetsch 的採訪,概述了量子運算和量子電子學。她將闡述量子力學的基礎知識、不同類型的量子電腦,以及量子運算的潛在應用。
5G 技術日:最佳化 gNB 性能
最佳化 gNB 效能,包括:自動化 gNB 一致性測試、在實驗室中對裝置/gNB 進行基準測試、在 AWS Outposts 上執行 Keysight Open RAN Architect (KORA)
Keysight ADS 2025 適用於射頻和微波電路設計
深度網路研討會,探討 Keysight 最新版射頻與微波電路設計電子設計自動化 (EDA) 軟體套件的重點功能!
突破記憶體系統設計的速度極限
觀看此網路研討會,向業界專家學習複雜調變介面路徑搜尋的最佳實務、透過決策回饋等化 (DFE) 解決訊號衰減問題、透過抖動分析最佳化更高頻率下的時序,以及利用探棒模型提高準確度以考量設備負載效應。
相位雜訊理論與量測
最常見的相位雜訊架構是單迴路和雙迴路,我們將在本網路研討會中探討這些架構。我們將涵蓋相位雜訊的基本理論和幾種關鍵解決方案。
尋找感興趣的產品?