通往 PCIe 5.0 的快车道

白皮書

将 PCIe 4.0 的吞吐量提高一倍,达到 32 GT/s

数据中心运营商需要采用新一代技术来满足 5G 和物联网的响应时间和高带宽要求。随着连接互联网的设备和数据密集型实时应用的数量有望达到数十亿,目前数据中心常见的 100 千兆以太网(GE)速度将会逐渐不堪重负。因此,数据中心运营商需要将其网络从 100GE 迁移到 400GE。联网速度的提升需要有更快的内存和串行总线通信作为支撑。在收发信机升级到 400GE 的同时,数据中心运营商必须升级到新一代高速计算接口。双倍数据速率(DDR)存储器将从 DDR 4.0 升级为 DDR 5.0,高速外围设备互连(PCI Express® 或 PCIe®)扩展总线将从 PCIe 4.0 升级为 PCIe5.0。PCIe 是数据中心用来进行机架级点对点通信的一种高速、差分、串行标准。数据中心运营商倾向于将计算任务分配给同一机架中的服务器,以避免不必要的流量充斥数据中心网络。PCIe 5.0 标准正在快速发展之中,因为 PCI 特殊利益集团(PCI-SIG®)计划在 2019 年完成 PCIe 5.0 标准。这个小组是负责定义PCIe 规范的标准机构。

PCIe 5.0 将把 PCIe 4.0 的吞吐量提高一倍

每个新一代的 PCIe 标准都比其上一代标准提供更多功能和更快的数据传输速率。PCIe5.0 将把 PCIe 4.0 的吞吐量提高一倍。PCIe 5.0 的传输速率为每秒 32 千兆次传输(GT/s),而 PCIe 4.0 的传输速率为 16 GT/s。PCIe 5.0 具有 64 千兆字节/秒

(GB/s)的单向传输带宽,双向流量的数据吞吐量可达到 128 GB/s 。PCIe 互连技术为开发许多其他基于机架的数据中心技术 — 如存储和图形处理单元(GPU)— 奠定了基础。

请下载文章以了解更多信息。