펄스 오류에 대한 장치 응답을 검증하는 방법

펄스 발생기
+ 펄스 생성기

펄스 결함 조건 주입

디바이스가 누락되거나, 지연되거나, 좁아지거나, 넓어지거나, 왜곡된 펄스 후에만 고장이 발생하는 경우 펄스 고장 검증이 어려워집니다. 이러한 고장은 간헐적으로 발생하거나, 펄스 시퀀스 이력에 따라 달라지거나, 디바이스 입력에 특정 타이밍 및 에지 조건이 존재할 때만 나타날 수 있습니다.

과제는 고장이 펄스 배치, 폭, 진폭, 에지 모양, 간격으로 인해 발생하는지, 아니면 비정상적인 펄스 이벤트에 대한 디바이스 응답으로 인해 발생하는지 확인하는 것입니다. 업스트림 신호 소스가 이러한 고장 조건을 일관되게 재현할 수 없는 경우, 엔지니어는 고장을 유발하는 조건을 격리하지 못할 수 있습니다.

펄스 결함 주입 솔루션

펄스 고장 검증에는 알려진 펄스 시퀀스를 적용한 다음 선택된 펄스를 의도적으로 제거, 지연, 축소, 확장 또는 왜곡하는 작업이 포함됩니다. 타이밍, 레벨, 에지, 패턴 및 임의 함수(arbitrary) 기능을 갖춘 키사이트 펄스 제너레이터는 디바이스 입력에서 누락 및 왜곡된 펄스 조건을 재현하기 위한 제어된 자극을 제공합니다. 엔지니어는 다운스트림 응답을 관찰하면서 펄스 배치, 폭, 지연, 진폭, 에지 거동, 반복 시퀀스를 구성할 수 있습니다. 이 설정은 디바이스 거동이 안정적인 연속 펄스 트레인이 아니라 비정상적인 펄스 이벤트에 의존할 때 기능 디버깅을 지원합니다.

펄스 결함 주입 솔루션 블록 다이어그램 보기

펄스 결함 주입 솔루션의 블록 다이어그램

펄스 고장 주입 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?