신호 무결성 결함의 원인을 파악하는 방법

펄스 발생기
+ 펄스 생성기

오동작 신호 조건 재생성

오동작하는 자극이 여러 보드, 커넥터, 케이블, 드라이버, 수신기로 구성된 전체 시스템 경로에서 발생할 때 신호 무결성 장애를 격리하기란 어렵습니다. 업스트림 회로는 디바이스 문제와 자극 또는 상호 연결 문제를 분리하기에 타이밍, 전압 레벨, 에지 레이트 또는 파형 모양을 충분히 제어하지 못할 수 있습니다.

장애를 격리하려면 디바이스 입력에 제어된 신호 자극을 사용하여 업스트림 소스를 교체하거나 보완해야 합니다. 엔지니어는 타이밍, 레벨, 에지, 패턴 동작, 파형 모양을 조정하면서 다운스트림 응답을 관찰하여 어떤 신호 조건이 장애를 유발하는지 확인할 수 있습니다.

신호 무결성 장애 원인 분석 솔루션

신호 무결성 디버깅에는 업스트림 신호 경로의 제어되지 않은 동작으로부터 디바이스 응답을 분리하는 작업이 수반됩니다. 펄스 제너레이터는 제어된 펄스, 패턴, 함수, 임의, 타이밍, 노이즈 자극을 제공하여 디바이스 입력에서 의심되는 오동작 조건을 재현합니다. 엔지니어는 오실로스코프나 분석기로 다운스트림 신호를 모니터링하면서 타이밍, 전압 레벨, 에지 동작, 패턴 콘텐츠, 파형 모양을 변경할 수 있습니다. 이 설정을 통해 정의된 신호 조건 하에서 자극 품질, 상호 연결 효과, 입력 감도 또는 디바이스 응답으로 인해 장애가 발생하는지 여부를 격리할 수 있습니다.

신호 무결성 장애 격리 솔루션의 블록 다이어그램 보기

신호 무결성 장애 원인 분석 솔루션

신호 무결성 장애 격리 솔루션의 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

신호 무결성 장애 격리를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?