Cómo validar la respuesta de un dispositivo ante fallos de pulso

Generador de impulsos
+ Generador de impulsos

Condiciones de fallo de inyección de impulsos

La validación de fallos de pulsos resulta complicada cuando un dispositivo solo falla tras la ausencia, el retraso, el estrechamiento, el ensanchamiento o la distorsión de los pulsos. Estos fallos pueden producirse de forma intermitente, depender del historial de secuencias de pulsos o aparecer únicamente cuando se dan determinadas condiciones de sincronización y flancos en la entrada del dispositivo.

El reto consiste en determinar si el fallo se debe a la ubicación, la anchura, la amplitud, la forma del flanco o el espaciado de los pulsos, o bien a la respuesta del dispositivo ante un pulso anómalo. Cuando la fuente de señal situada aguas arriba no puede reproducir esas condiciones de fallo de forma sistemática, es posible que los ingenieros no puedan aislar la condición que provoca el fallo.

Solución de inyección de fallos de impulsos

La validación de fallos de impulsos requiere aplicar una secuencia de impulsos conocida y, a continuación, eliminar, retrasar, reducir, ampliar o distorsionar de forma intencionada determinados impulsos. Un generador de pulsos de Keysight con capacidades arbitrarias de sincronización, nivel, flanco, patrón y función proporciona un estímulo controlado para reproducir condiciones de pulsos ausentes y distorsionados en la entrada del dispositivo. Los ingenieros pueden configurar la ubicación, la anchura, el retardo, la amplitud, el comportamiento de los flancos y la secuencia de repetición de los pulsos, al tiempo que observan la respuesta en la etapa posterior. Esta configuración permite la depuración funcional cuando el comportamiento del dispositivo depende de eventos de pulsos anómalos, en lugar de un tren de pulsos continuo y estable.

Ver el diagrama de bloques de la solución de inyección de fallos de pulso

Diagrama de bloques de la solución de inyección de fallos de impulsos

Descubre los productos de nuestra solución de inyección de fallos por impulsos

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?