클라우드 네이티브 인프라 성능을 검증하는 방법

Landslide CNF 테스트
+ Landslide CNF 테스트

클라우드 네이티브 인프라 성능 검증

5G, 보안 액세스 서비스 엣지(SASE), 멀티액세스 엣지 컴퓨팅(MEC) 및 엔터프라이즈 서비스를 위한 Kubernetes 기반 인프라를 구축하는 네트워크 장비 공급업체, 서비스 제공업체 및 기업은 플랫폼이 호스팅된 애플리케이션 및 클라우드 네이티브 네트워크 기능(CNF)에 필요한 처리량, 초당 연결 또는 트랜잭션 수, 지연 시간을 제공하는지 확인해야 합니다. 엔지니어는 최종 사용자 체감 품질(QoE)을 저하시키지 않으면서 용량을 벤치마킹하고, 컴퓨팅, 네트워크 인터페이스 카드(NIC), Linux 배포판, 컨테이너 네트워크 인터페이스(CNI) 및 오케스트레이터 옵션을 비교하고, 리소스 크기를 적절히 조정하고, 자동 확장 정책을 튜닝해야 합니다.

클라우드 네이티브 아키텍처는 이를 어렵게 만듭니다. 마이크로서비스 간의 빈번한 동서(east-west) 트래픽, 하드웨어 추상화 및 멀티벤더 스택으로 인해 장애 지점이 증가하며, CPU 업그레이드나 새로운 CNI 버전만으로도 성능이 예상치 못하게 변경될 수 있습니다. 마이크로서비스는 재시작하고, 확장되며, 노드 간에 이동하므로 팀은 프로덕션 전에 팟(pod) 장애, 노드 재부팅, 지연 시간 및 CPU 스파이크가 CNF 핵심 성과 지표에 미치는 영향을 특성화해야 합니다. 공급업체가 지속적으로 업데이트를 출시함에 따라 수동 테스트로는 속도를 따라잡을 수 없으며, 검증은 자동화되어 지속적 통합 및 지속적 배포(CI/CD) 파이프라인에 통합되어야 하고 클라우드 스택의 특정 계층 또는 공급업체로 병목 현상을 격리해야 합니다.

클라우드 네이티브 인프라 검증 솔루션

키사이트 Landslide CNF Testing은 성능, 규모 및 탄력성에 대해 Kubernetes 클라우드 네이티브 인프라, 네트워크 기능 및 수신 제어기(ingress controller)와 같은 서비스를 검증합니다. 실제 애플리케이션 워크로드를 사용하여 차세대 방화벽, 웹 애플리케이션 방화벽, IPS/IDS 및 부하 분산기 CNF를 포함한 클라우드 네이티브 애플리케이션을 현실적이고 확장 가능한 트래픽 에뮬레이션으로 벤치마킹합니다. 엔지니어는 클러스터 외부의 남북(north-south) 트래픽으로 최대 처리량과 용량을 측정하거나, 컨테이너화된 마이크로서비스 내부에 여러 테스트 에이전트를 배포하여 각 워크로드 내부에서 성능을 측정합니다. 내장된 클라우드 장애 기능은 탄력성과 자가 치유를 테스트하여 성능 저하가 CNF KPI 및 서비스 품질(QoS)에 미치는 영향을 정량화합니다. 결과는 올바른 NIC 드라이버, Linux 배포판 및 CNI를 선택하고 클라우드 스택의 특정 영역 및 공급업체로 문제를 격리하는 데 도움이 됩니다. API 지원을 통해 모든 배포 단계에서 CI/CD 파이프라인 내에서 자동화되고 반복 가능한 테스트가 가능합니다.

클라우드 네이티브 인프라 성능 검증 솔루션의 블록 다이어그램 보기

클라우드 네이티브 인프라 성능을 검증하는 방법

클라우드 네이티브 인프라 검증 솔루션의 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

리소스 및 인사이트 발견 클라우드 네이티브 인프라 검증을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?