Open RAN 성능을 검증하는 방법

화면에 ‘Network Traffic/Safety Emulators’라는 문구가 표시된 노트북.
+ O-RAN 에뮬레이터

Open RAN 아키텍처 및 상호 운용성 보장

개방형 무선 접속망(Open RAN 또는 ORAN)의 다중 벤더, 분산형 특성은 개별 구성 요소 및 전체 시스템 테스트에 새로운 복잡성을 야기합니다. ORAN 무선 장치(O-RU), ORAN 분산 장치(O-DU) 및 ORAN 중앙 장치(O-CU)로 분할된 가상화되고 끊임없이 진화하는 Open RAN 환경을 성공적으로 탐색하려면 Open RAN 아키텍처가 유연한 배포를 지원하고 상용 네트워크에서 대규모로 새로운 서비스 모델을 제공하는지 확인하기 위한 포괄적이고 자동화된 테스트 및 에뮬레이션이 필요합니다.

Open RAN 출시 준비를 보장하려면 적합성, 성능, 상호 운용성, 보안 및 용량을 검증하기 위해 네트워크 인터페이스 및 트래픽 부하에 대한 철저한 평가가 필요하며, 이 모든 것은 실제 환경 및 실시간 조건에서 이루어져야 합니다. 이해 관계자들은 새로운 Open RAN이 예상대로 상호 운용되고 작동하며, 동시에 비용 절감과 더 큰 혁신을 달성하기를 원합니다.

Open RAN 성능 검증 솔루션

Open RAN을 성공적으로 배포하고 운영하려면 엄격하고 신속한 테스트 및 에뮬레이션이 필요합니다. 키사이트 Open RAN 성능 검증 솔루션은 실제 양방향 조건에서 Open RAN을 정확하게 평가합니다. 이 솔루션은 개별 노드에 대한 랩어라운드 테스트와 통합 네트워크에 대한 엔드투엔드 테스트를 제공합니다. 모든 자동화 파이프라인에 원활하게 플러그 앤 플레이하도록 설계되었으며, 개방형 API를 통해 완벽하게 통합된 시스템으로 성능, 복원력, 보안, 규정 준수 등을 아우르는 사전 구축된 테스트 라이브러리를 제공합니다.

당사의 Open RAN 성능 검증 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?